Infineon erweitert DRAM-Portfolio um schnelle Grafikspeicher mit geringer Leistungsaufnahme
München, 01. Juli 2002 Infineon Technologies kündigte heute einen neuen 128-Mbit-Double-Data-Rate (DDR) Grafik-RAM-Chip für 3D-Grafikapplikationen in portablen und Desktop-Computern an. Der neue Grafik-RAM unterstützt Taktfrequenzen von bis zu 450 MHz und ist in der Lage, Datenbandbreiten mit bis zu 3,6 GByte pro Sekunde zu verarbeiten. Damit ist diese Speicherlösung hervorragend für fortschrittliche Grafikbeschleuniger geeignet, die sowohl in professionellen Grafik- als auch in Computerspiele-Applikationen eingesetzt werden.
Der neue Grafik-RAM verfügt über eine 1,8-V-Schnittstelle, die im Vergleich zu gängigen 2,5-V-Schnittstellen zu einer erheblichen Reduzierung der Leistungsaufnahme beiträgt. Durch die Implementierung von Chipdesign-Funktionsmerkmalen, die für Spezial-DRAMs und zukünftigen Generationen gängiger DRAM-Produkte entwickelt wurden, erreicht Infineon eine niedrigere Leistungsaufnahme, während gleichzeitig eine hohe Taktfrequenz unterstützt wird. Damit können Systemingenieure 3D-Grafikkarten mit niedriger Wärmeabfuhr und langer Batterielebensdauer entwickeln, ohne Abstriche bei der Taktrate oder dem Leistungsniveau eines Geräts machen zu müssen.
Aufgrund der umfangreichen Expertise von Infineon bei spezialisierten DRAMs verfügen unsere Designteams über weitreichendes Know-how zur Reduzierung der Leistungsaufnahme bei gleichzeitiger Steigerung der Gesamtperformance, sagte Dr. Harald Eggers, Senior Vice President und General Manager der Memory Products Group. In Kombination mit der kontinuierlichen Adaption von fortschrittlichen Prozesstechnologien, sind wir in der Lage, die Performance entscheidend zu steigern und die Speicherkapazität zu erhöhen, während wir gleichzeitig die Leistungsaufnahme verringern.
Der 128-Mbit-Grafik-RAM ist in einer Organisation von 4M x 32 erhältlich und kann in Grafikapplikationen mit 32-, 64-, 128- und 256-Bit-Bus eingesetzt werden. Er ist in einem JEDEC-kompatiblen (Joint Electronic Device Engineering Council) 144-Ball-Fine-Pitch-Ball-Grid-Array- (FBGA) Gehäuse mit Abmessungen von 11 mm x 11 mm untergebracht. Der Speicherbaustein arbeitet mit Taktfrequenzen von bis zu 450 MHz und kann damit Datenbandbreiten mit bis zu 3,6 GByte pro Sekunde zu unterstützen.
Typischerweise werden Speicher mit einer höchstmöglichen Taktfrequenz entwickelt. Für Systemdesigner bedeutet das allerdings oft, dass sie bei der Latenzzeit und Leistungsaufnahme Kompromisse eingehen müssen. Infineon hat daher konsequent die Entwicklung von Grafikspeichern vorangetrieben, um die Gesamtperformance zu verbessern. Die x32-Grafikspeicher verfügen über die niedrigste Latenzzeit ihrer Klasse. Dadurch können so genannte frozen frames eliminiert werden, die entstehen, wenn der Grafikspeicher bei der Neuzeichnung eines Bildes aufgefrischt wird. Zusammen mit der niedrigsten Leistungsaufnahme ihrer Kategorie bieten die Grafikspeicher von Infineon zahlreiche Vorteile für portable PC-Applikationen und für Frame-Buffer mit hoher Speicherdichte, die zunehmend in professionellen Systemen und Heim-PCs für Spiele eingesetzt werden.
Erste Muster des 128-Mbit-DDR-SGRAM in 4M x 32-Organisation werden im zweiten Quartal 2002 erhältlich sein. Die Produktreihe wird Taktfrequenzen von bis zu 450 MHz unterstützen. Der Start der Volumen-Produktion ist für das vierte Quartal 2002 geplant. Der Preis von Musterstückzahlen beträgt 9,95 US-Dollar, Preise für Volumenstückzahlen auf Anfrage.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Der neue Grafik-RAM verfügt über eine 1,8-V-Schnittstelle, die im Vergleich zu gängigen 2,5-V-Schnittstellen zu einer erheblichen Reduzierung der Leistungsaufnahme beiträgt. Durch die Implementierung von Chipdesign-Funktionsmerkmalen, die für Spezial-DRAMs und zukünftigen Generationen gängiger DRAM-Produkte entwickelt wurden, erreicht Infineon eine niedrigere Leistungsaufnahme, während gleichzeitig eine hohe Taktfrequenz unterstützt wird. Damit können Systemingenieure 3D-Grafikkarten mit niedriger Wärmeabfuhr und langer Batterielebensdauer entwickeln, ohne Abstriche bei der Taktrate oder dem Leistungsniveau eines Geräts machen zu müssen.
Aufgrund der umfangreichen Expertise von Infineon bei spezialisierten DRAMs verfügen unsere Designteams über weitreichendes Know-how zur Reduzierung der Leistungsaufnahme bei gleichzeitiger Steigerung der Gesamtperformance, sagte Dr. Harald Eggers, Senior Vice President und General Manager der Memory Products Group. In Kombination mit der kontinuierlichen Adaption von fortschrittlichen Prozesstechnologien, sind wir in der Lage, die Performance entscheidend zu steigern und die Speicherkapazität zu erhöhen, während wir gleichzeitig die Leistungsaufnahme verringern.
Der 128-Mbit-Grafik-RAM ist in einer Organisation von 4M x 32 erhältlich und kann in Grafikapplikationen mit 32-, 64-, 128- und 256-Bit-Bus eingesetzt werden. Er ist in einem JEDEC-kompatiblen (Joint Electronic Device Engineering Council) 144-Ball-Fine-Pitch-Ball-Grid-Array- (FBGA) Gehäuse mit Abmessungen von 11 mm x 11 mm untergebracht. Der Speicherbaustein arbeitet mit Taktfrequenzen von bis zu 450 MHz und kann damit Datenbandbreiten mit bis zu 3,6 GByte pro Sekunde zu unterstützen.
Typischerweise werden Speicher mit einer höchstmöglichen Taktfrequenz entwickelt. Für Systemdesigner bedeutet das allerdings oft, dass sie bei der Latenzzeit und Leistungsaufnahme Kompromisse eingehen müssen. Infineon hat daher konsequent die Entwicklung von Grafikspeichern vorangetrieben, um die Gesamtperformance zu verbessern. Die x32-Grafikspeicher verfügen über die niedrigste Latenzzeit ihrer Klasse. Dadurch können so genannte frozen frames eliminiert werden, die entstehen, wenn der Grafikspeicher bei der Neuzeichnung eines Bildes aufgefrischt wird. Zusammen mit der niedrigsten Leistungsaufnahme ihrer Kategorie bieten die Grafikspeicher von Infineon zahlreiche Vorteile für portable PC-Applikationen und für Frame-Buffer mit hoher Speicherdichte, die zunehmend in professionellen Systemen und Heim-PCs für Spiele eingesetzt werden.
Preise und Verfügbarkeit
Erste Muster des 128-Mbit-DDR-SGRAM in 4M x 32-Organisation werden im zweiten Quartal 2002 erhältlich sein. Die Produktreihe wird Taktfrequenzen von bis zu 450 MHz unterstützen. Der Start der Volumen-Produktion ist für das vierte Quartal 2002 geplant. Der Preis von Musterstückzahlen beträgt 9,95 US-Dollar, Preise für Volumenstückzahlen auf Anfrage.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Informationsnummer
INFMP200206.113e
Pressefotos
-
Infineon Technologies Introduces High Performance 128Mb DDR Graphics RAMPress Picture
JPG | 742 kb | 1367 x 1892 px