Comneon stellt APOXI Application Framework zusammen mit Class 10 GPRS-Protocol-Stack-Software vor - Komplette Entwicklungsumgebung für drahtlose Systeme von Infineon
Cannes, Frankreich - 19. Februar 2001 Comneon kündigte die Verfügbarkeit des Application Frameworks APOXI (Application Programming Object-oriented eXtendable Interface) an. APOXI ergänzt damit die ebenfalls jetzt verfügbare Class 10 GPRS Protocol-Stack-Software als Bestandteil der 2.5G/3G-Entwicklungsplattform von Infineon. Die objektorientierte Framework- und Design-Umgebung APOXI ist dafür ausgelegt, die Entwicklung von Mobilfunk-Applikationen zu beschleunigen und die erweiterten Funktionalitäten neuer Mobilfunkgeräte zu unterstützen.
APOXI stellt einen wichtigen Schritt in unserer Strategie dar, neben der leistungsfähigen Protocol-Stack-Software auch umfangreiche Applikationsunterstützung bereitzustellen, sagte Dr. Christian Mucke, Managing Director und COO von Comneon. Auf Basis unserer Class 10 Protocol-Stack-Software können unsere Kunden so von einem weiten Spektrum neuer Applikationen profitieren, die unsere Entwicklungspartner zur Verfügung stellen werden.
Entwickler, die das APOXI-Framework einsetzen, müssen über kein spezielles Fachwissen bei Mobiltelefonen oder drahtloser Kommunikation verfügen. Die Software-Umgebung ist weitgehend an das gewohnte Desktop-Umfeld angepaßt. Damit können sich Entwickler auf die Interfaces und Applikationen konzentrieren, ohne sich eingehend mit dem darunterliegenden Protocol-Stack (2G, 2.5G oder 3G) auseinandersetzen zu müssen. Zur Software-Umgebung von APOXI gehören leistungsfähige Tools, die die komplette Entwicklung und Test der Benutzerschnittstellen und Applikationen auf einem PC-Host ermöglichen, mit signifikanten Zeit- und Kosteneinsparungen.
Zusammen mit seinen Partnern stellt Comneon vielfältige Applikationen auf Basis des APOXI zur Verfügung. Durch APOXI wird erreicht, dass diese Applikationen unabhängig von der Hardware-Plattform, dem Betriebsystem und dem Protocol-Stack sind. Zu den geplanten Applikationen für APOXI gehören Spiele, WAP 2.0, SMS, EMS, MMS, VMS, Chat, Spracherkennung, GPS, MP3, MPEG4, SyncML, Email, etc.
Neben der Einführung von APOXI kündigte Comneon auch die Verfügbarkeit seiner 10 Class GPRS Protocol-Stack-Software an. Diese GPRS-Lösung wurde bereits erfolgreich auf Basis der hochintegrierten Wireless-Systemplattform von Infineon getestet und stellt zusammen mit APOXI eine ideale Basis für die schnelle Entwicklung von Mobilfunk-Geräten und entsprechenden Applikationen dar. Neben Multislot Class 10 Betrieb unterstützt der Stack auch PBCCH (Packet Broadcast Common Control Channel).
Comneons GPRS-Software und APOXI-Framework eröffnen eine Vielzahl von Applikationen für die nächste Mobilfunk-Generation mit entsprechenden Wettbewerbsvorteilen für die Hersteller.
Comneon ist eine 100%ige Tochterfirma von Infineon Technologies und entwickelt seit 1990 Protocol-Stack-Software für die mobile Kommunikation. Damit kann die Firma auf mehr als 500-Mann-Jahre an Know-how bei der Entwicklung von Protocol-Software für GSM, GPRS und UMTS verweisen. Comneon stellt für eine globale Kundenbasis Protocol-Stack-Lösungen für GSM, GPRS, EDGE und UMTS sowie die Unterstützung durch das APOXI-Framework zur Verfügung. Mit mehr als 120 Software-Entwicklern in Europa und Asien-Pazifik verfügt Comneon über eine hohe Kompetenz im Bereich des 2G- und 3G-Mobilfunks. Dabei nutzt Comneon modernste Tools für die Software-Entwicklung und das Konfigurations-Management. Alle Prozesse unterliegen einem strengen Qualitätsmanagement. Comneon ist zertifiziert nach ISO 9001.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Presse-Kontakt Comneon:
Thomas Lindner, Senior Director Marketing Comneon
Tel. +49 911 3788 226
APOXI stellt einen wichtigen Schritt in unserer Strategie dar, neben der leistungsfähigen Protocol-Stack-Software auch umfangreiche Applikationsunterstützung bereitzustellen, sagte Dr. Christian Mucke, Managing Director und COO von Comneon. Auf Basis unserer Class 10 Protocol-Stack-Software können unsere Kunden so von einem weiten Spektrum neuer Applikationen profitieren, die unsere Entwicklungspartner zur Verfügung stellen werden.
Entwickler, die das APOXI-Framework einsetzen, müssen über kein spezielles Fachwissen bei Mobiltelefonen oder drahtloser Kommunikation verfügen. Die Software-Umgebung ist weitgehend an das gewohnte Desktop-Umfeld angepaßt. Damit können sich Entwickler auf die Interfaces und Applikationen konzentrieren, ohne sich eingehend mit dem darunterliegenden Protocol-Stack (2G, 2.5G oder 3G) auseinandersetzen zu müssen. Zur Software-Umgebung von APOXI gehören leistungsfähige Tools, die die komplette Entwicklung und Test der Benutzerschnittstellen und Applikationen auf einem PC-Host ermöglichen, mit signifikanten Zeit- und Kosteneinsparungen.
Zusammen mit seinen Partnern stellt Comneon vielfältige Applikationen auf Basis des APOXI zur Verfügung. Durch APOXI wird erreicht, dass diese Applikationen unabhängig von der Hardware-Plattform, dem Betriebsystem und dem Protocol-Stack sind. Zu den geplanten Applikationen für APOXI gehören Spiele, WAP 2.0, SMS, EMS, MMS, VMS, Chat, Spracherkennung, GPS, MP3, MPEG4, SyncML, Email, etc.
GPRS Protocol-Stack-Software jetzt verfügbar
Neben der Einführung von APOXI kündigte Comneon auch die Verfügbarkeit seiner 10 Class GPRS Protocol-Stack-Software an. Diese GPRS-Lösung wurde bereits erfolgreich auf Basis der hochintegrierten Wireless-Systemplattform von Infineon getestet und stellt zusammen mit APOXI eine ideale Basis für die schnelle Entwicklung von Mobilfunk-Geräten und entsprechenden Applikationen dar. Neben Multislot Class 10 Betrieb unterstützt der Stack auch PBCCH (Packet Broadcast Common Control Channel).
Comneons GPRS-Software und APOXI-Framework eröffnen eine Vielzahl von Applikationen für die nächste Mobilfunk-Generation mit entsprechenden Wettbewerbsvorteilen für die Hersteller.
Über Comneon
Comneon ist eine 100%ige Tochterfirma von Infineon Technologies und entwickelt seit 1990 Protocol-Stack-Software für die mobile Kommunikation. Damit kann die Firma auf mehr als 500-Mann-Jahre an Know-how bei der Entwicklung von Protocol-Software für GSM, GPRS und UMTS verweisen. Comneon stellt für eine globale Kundenbasis Protocol-Stack-Lösungen für GSM, GPRS, EDGE und UMTS sowie die Unterstützung durch das APOXI-Framework zur Verfügung. Mit mehr als 120 Software-Entwicklern in Europa und Asien-Pazifik verfügt Comneon über eine hohe Kompetenz im Bereich des 2G- und 3G-Mobilfunks. Dabei nutzt Comneon modernste Tools für die Software-Entwicklung und das Konfigurations-Management. Alle Prozesse unterliegen einem strengen Qualitätsmanagement. Comneon ist zertifiziert nach ISO 9001.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Presse-Kontakt Comneon:
Thomas Lindner, Senior Director Marketing Comneon
Tel. +49 911 3788 226
Informationsnummer
INFWS200202.044e