Infineon setzt neue Maßstäbe bei der Chip-Integration: QAM-VDSL-Modem-on-Chip braucht 75 Prozent weniger Platz

03.06.2003 | Market News

München und Atlanta, USA – 3. Juni 2003 – Infineon Technologies stellte heute den hoch-integrierten Chip VDSL5100i vor, eine Modem-on-Chip (MoC)-Lösung für Linecard- und CPE-Applikationen. Durch „Adaptive-Hybrid“-Technologie und die Integration von drei Chips in einem Gehäuse reduzieren sich die Anzahl der erforderlichen Komponenten sowie die benötigte Boardfläche um 75 Prozent gegenüber herkömmlichen VDSL-Modem-Lösungen. Der VDSL5100i zeichnet sich durch herausragende Flexibilität und bewährte Leistung bei allen international standardisierten VDSL-Datenraten aus und unterstützt Service-Provider dabei, die größtmögliche Wertschöpfung aus der Bereitstellung breitbandiger Dienste über Standard-Kupfertelefonkabel zu erreichen.

Die MoC-Lösung beruht auf der fünften Generation der bewährten QAM-VDSL-Technologie von Infineon und integriert digitalen Transceiver, analoges Front-End (AFE) und Leitungstreiber für ein VDSL-Modem. Daneben nutzt der VDSL5100i die neue Adaptive-Hybrid-Technologie von Infineon. Damit können filterlose Designs umgesetzt werden, was zur weiteren Reduzierung der Bauelemente (BOM) und der Kosten für Linecards und CPE-Geräten beiträgt. Die filterlosen Designs führen auch zu einer Verringerung der Leistungsaufnahme. Außerdem wird die Empfindlichkeit auf der Empfängerseite des Modems verbessert, womit VDSL-Systeme auf Basis des VDSL5100i ein industrieweit führendes Reichweiten/Datenraten-Verhältnis bieten.

Der VDSL5100i ist kompatibel zu allen gängigen internationalen Standards und bietet eine Durchsatzrate von 100 Mbit/s. Damit werden asymmetrische Datenraten von 70 Mbit/s (Downstream) und 40 Mbit/s (Upstream) sowie symmetrische Datenraten von jeweils 50 Mbit/s auf einem Kupferleitungs-Paar erreicht. Der VDSL5100i unterstützt sowohl Ethernet als auch ATM. Er verfügt über eine flexible Band-Plan-Zuordnung und PSD-Shaping über alle VDSL-Frequenzen. Eingeschlossen ist hier Infineons „Long-Reach“-Technologie, bei der das Band 0 für die Bereitstellung von VDSL-Diensten bis zu einer Entfernung von 4 km genutzt wird.

„Mit bereits mehreren Millionen eingesetzter QAM-VDSL-Chips sind Diensteanbieter und Gerätehersteller heute auf der Suche nach neuen Lösungen, die die Systemkosten weiter reduzieren und eine neue Installationswelle bei Endkunden unterstützen“, sagte Christitan Wolff, Vice President der Wireline Communications Business Group und General Manager der Access Business Unit von Infineon. „Mit seinem außerordentlich hohen Integrationsgrad ist hier der VDSL5100i eine ideale Lösung. Bei nur etwa einem Viertel der Größe im Vergleich zu bisherigen Lösungen bietet er die von Infineon gewohnte Flexibilität und die industrieweit höchste Datenrate pro VDSL-Port. Der wichtigste Aspekt für Systemanbieter ist aber, dass mit nur einem VDSL-Modem-Design alle globalen Anforderungen bezüglich Band-Plan oder Protokoll einfach per Software-Konfiguration erfüllt werden können.“

Entwicklungsmuster des VDSL5100i sind ab August 2003 verfügbar. Der Preis für Serienstückzahlen wird etwa im Bereich der bisherigen 4-Band-VDSL-Chipsätze von Infineon liegen.

Über Infineon



Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen Kommunikation, sichere mobile Lösungen sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 30.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2002 (Ende September) einen Umsatz von 5,21 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFCOM200306.082

Pressefotos

  • The highly integrated Modem-on-Chip (MoC) solution VDSL5100i reduces the chip count and footprint of modem designs by up to 75 percent compared to current solutions.
    The highly integrated Modem-on-Chip (MoC) solution VDSL5100i reduces the chip count and footprint of modem designs by up to 75 percent compared to current solutions.
    Press Photo

    JPG | 171 kb | 1535 x 1063 px

    Press Photo

    JPG | 8 kb | 160 x 111 px

  • Fully compliant with all international standards requirements, the VDSL5100i provides an aggregate data rate of more than 100 Mbps, including asymmetric data-rates of 70/40 Mbps and symmetric data-rates of 50/50 Mbps over single-pair copper wires.
    Fully compliant with all international standards requirements, the VDSL5100i provides an aggregate data rate of more than 100 Mbps, including asymmetric data-rates of 70/40 Mbps and symmetric data-rates of 50/50 Mbps over single-pair copper wires.
    Press Photo

    JPG | 202 kb | 1535 x 1063 px

    Press Photo

    JPG | 9 kb | 160 x 111 px