Infineon Technologies, Samsung Electronics, Emuzed und Trolltech stellen das weltweit erste Referenzdesign für ein Linux-fähiges UMTS/EDGE-Dual-Mode-Mobiltelefon vor

11.02.2005 | Market News

Gemeinsame Presseinformation von Infineon Technologies, Samsung Electronics, Emuzed und Trolltech

München, 11. Februar 2005 – Infineon Technologies AG, Samsung Electronics, Trolltech und Emuzed präsentieren das weltweit erste Referenzdesign für ein UMTS/ EDGE-Smartphone, das mit Linux-Betriebssystem arbeiten kann. Handys mit dieser Plattform bieten umfangreiche UMTS- und Multimedia-Funktionalität mit hohen Datenraten. Hierzu zählen Video-Telefonie und Video-Streaming, Audio-AAC+ und MP3-Wiedergabe und das Abspielen von Videos mit H.264- und MPEG-4-Kodierung sowie sehr schnelles Web-Browsing. Außerdem unterstützt die Plattform Stereo-Lautsprecher mit 3D-Audio und Java-basierte 3D-Spiele.

Die vier Unternehmen zeigen ein UMTS/EDGE-Mobiltelefon mit Linux-Betriebsystem erstmalig auf der Messe 3GSM World Congress 2005 (Cannes, 14.-17. Februar 2005) am Stand von Infineon (Halle 1, Stand A19) und dem von Samsung Electronics (Halle 2, Stand D 57). Ein sehr kompaktes Slider-Handy demonstriert die Leistungsfähigkeit der Plattform.

Die Hardware-Lösung basiert auf dem Applikations-Prozessor S3C24A0 und einem Kamera-Modul von Samsung Electronics sowie Infineons MP-U UMTS/EDGE-Modem-Plattform.

Linux ist die Plattform für eine große Entwicklergemeinde. Linux bietet höhere Unabhängigkeit sowie die Kontrolle über die Anwenderschnittstelle und die Produktmarke. Mit der neuen Plattform können Hersteller von Mobiltelefonen die Vorteile von Linux im Hinblick auf Kosteneffizienz, Flexibilität und Funktionalität nutzen.

„Laut der ZelosGroup soll Linux aufgrund seiner offenen Architektur und der Kostenvorteile bereits an der nächsten Generation von Multimedia-Mobiltelefonen und Smartphones einen beträchtlichen Anteil haben“, sagte Prof. Dr. Hermann Eul, Executive Vice President & General Manager des Geschäftsbereiches Kommunikation bei Infineon Technologies. „Mit dieser Komplett-Lösung können unsere Kunden in Rekordzeit in die Welt der Linux-basierten UMTS/EDGE-Smartphones einsteigen. Dabei profitieren sie von Infineons anerkannter Expertise bei Dual-Mode-Modems und Systemintegration.“

„Die Plattform demonstriert die außerordentliche Leistungsfähigkeit von Samsung Electronics bei mobilen Applikations-Prozessoren und der Bildverarbeitung“, sagte Christopher D. Chang, Vice President der System LSI Division von Samsung Electronics. „Außerdem unterstreicht Samsung Electronics seine innovativen Linux-Lösungen im Segment seiner Applikations-Prozessoren, zugeschnitten auf die Anforderungen im mobilen Smartphone-Bereich.“

Die Software des UMTS/ EDGE-Referenzdesigns besteht aus folgenden Komponenten: dem bewährten UMTS/EDGE Dual-Mode Protokoll-Stack von Infineon, den optimierten und von Montavista zertifizierten Linux-Kernel und Treibern von Samsung Electronics, der Otopia Software-Plattform für Linux-basierte Mobiltelefone von Trolltech und den Audio- bzw. Video-Applikationen von Emuzed. Außerdem enthalten sind anspruchsvolle Java-Applikationen auf Basis der leistungsfähigen Java-Implementierung von Sun, die Swerve-Einheit für die 3D-Darstellung von ARM und Superscape, der Browser von Opera und die 3D-Audio-Lösungen bzw. Klingeltöne von Qsound Labs.

„Emuzed begrüßt die Partnerschaft mit Infineon, Samsung Electronics und Trolltech bei der Realisierung dieser 3G-Plattform für leistungsfähige Multimedia-Applikationen“, sagte Dr. Rajesh Srivathsa, CTO von Emuzed Inc. „Die integrierte Multimedia Applikation (HipMedia) von Emuzed ermöglicht den Anwendern einen intuitiven und einfachen Zugriff auf Funktionen wie Fotoalben, Aufzeichnung und Abspielen von Filmen und Musik“, ergänzte Markus Kaarto, Director of Technology bei Emuzed.

„Das Linux-Betriebssystem gibt den Herstellern Unabhängigkeit und Kontrolle und wird sich somit sicherlich als eine Standard-Plattform für Smartphones etablieren“, sagte Haavard Nord, CEO von Trolltech. „Die Otopia-Software von Trolltech macht in Mobiltelefonen Linux für den Anwender sichtbar und bietet eine anspruchsvolle, kundenspezifische Applikationsumgebung und Bedienerschnittstelle.“

Über Infineon

Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 35.600 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2004 (Ende September) einen Umsatz von 7,19 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Über Emuzed

Emuzed, Fremont, Kalifornien, bietet fortschrittliche, standard-basierte Multimedia-Produkte und -Technologien für qualitativ hochwertige Audio-, Video-, Sprach- und Bildverarbeitungs-Anwendungen in der Mobilkommunikation und Consumer-Elektronik. Emuzed wurde 1999 gegründet. Das Unternehmen unterhält Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Bangalore, Indien. Weitere Informationen unter www.emuzed.com.

Über Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern für die Telekommunikation und digitale Medien mit einem Umsatz von 55,2 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 10,3 Milliarden US-Dollar in 2004. Das Unternehmen beschäftigt etwa 123.000 Mitarbeiter in 93 Niederlassungen in 48 Ländern. Seine fünf Hauptgeschäftsbereiche sind Digital Appliance, Digital Media, LCD, Halbleiter und Telekommunikations-Netzwerke. Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen ist Samsung Electronics der weltweit größte Hersteller von Farbmonitoren, Farbfernsehern, Speicher-Chips und TFT-LCDs. Weitere Informationen unter: www.samsung.com.

Über Trolltech

Trolltech bietet Software-Lösungen für plattform-übergreifende Applikationsentwicklungen in Desktop- und Embedded-Linux-Umgebungen. Seine führenden Produkte sind Qt, ein plattform-übergreifendes Softwareentwicklungs-Framework für den Desktop, und Qtopia, eine kundenspezifische Applikations-Plattform und Bedienerschnittstelle für Linux-basierte Consumerprodukte. Weitere Informationen unter: www.trolltech.com.

Pressekontakt bei Emuzed

Trevor Strudley
Telefon: +1 831 419 4624
Email: trevor@emuzed.com

Pressekontakt bei Samsung Semiconductor Europe GmbH

Ariane Heim
Telefon: +49 (0)6196-66-35 14, Fax +49 (0)6196-66-35 11
Email: arheim@sseg.de

Pressekontakt bei Trolltech

Tonje Sund
Telefon: +47 2160 4878
Email: press@trolltech.com

Informationsnummer

INFCOM200502.036

Pressefotos

  • The  UMTS/EDGE smartphone reference design of Infineon, Samsung Electronics, Trolltech and Emuzed is the world`s first based on the Linux operating system. It features many advanced 3G and multimedia services, such as UMTS/EDGE dual-mode voice calls, video calls and video streaming, high performance multimedia applications (H.264, MPEG-4, AAC+, MP3), and ultra-fast Web browsing.
    The UMTS/EDGE smartphone reference design of Infineon, Samsung Electronics, Trolltech and Emuzed is the world`s first based on the Linux operating system. It features many advanced 3G and multimedia services, such as UMTS/EDGE dual-mode voice calls, video calls and video streaming, high performance multimedia applications (H.264, MPEG-4, AAC+, MP3), and ultra-fast Web browsing.
    Press Photo

    JPG | 731 kb | 1595 x 2126 px

    Press Photo

    JPG | 10 kb | 120 x 160 px

  • The  UMTS/EDGE smartphone reference design of Infineon, Samsung Electronics, Trolltech and Emuzed is the world`s first based on the Linux operating system. It features many advanced 3G and multimedia services, such as UMTS/EDGE dual-mode voice calls, video calls and video streaming, high performance multimedia applications (H.264, MPEG-4, AAC+, MP3), and ultra-fast Web browsing.
    The UMTS/EDGE smartphone reference design of Infineon, Samsung Electronics, Trolltech and Emuzed is the world`s first based on the Linux operating system. It features many advanced 3G and multimedia services, such as UMTS/EDGE dual-mode voice calls, video calls and video streaming, high performance multimedia applications (H.264, MPEG-4, AAC+, MP3), and ultra-fast Web browsing.
    Press Photo

    JPG | 908 kb | 2126 x 1596 px

    Press Photo

    JPG | 9 kb | 160 x 120 px