ADTRAN setzt im xDSL-Wachstumsmarkt Nordamerika auf ADSL 2+ - Chipsatz GEMINAX MAX von Infineon

07.06.2005 | Market News

München und Chicago, USA, – 7. Juni 2005 – Die GEMINAX MAX- und ConverGate-Chipsätze von Infineon Technologies AG werden von ADTRAN, einem der drei führenden DSL (Digital Subscriber Line)-Systemanbieter in Nordamerika, in seinen neuen DSLAM (DSL Access Multiplexer)-Produkten der Total Access-Serie genutzt werden. Die ADSL2+ (Asymmetric DSL 2+)-Produkte von ADTRAN werden in großem Umfang von den acht führenden nordamerikanischen Diensteanbietern eingesetzt. Mit den GEMINAX MAX- und ConverGate-Chipsätzen können Diensteanbieter ihren Kunden höhere ADSL2+ Datenraten mit bis zu 24 Mbit/s zur Verfügung stellen. Mittels ADSL2+ kann man über eine herkömmliche Telefonleitung gleichzeitig im Internet surfen, mehrere Fernsehkanäle empfangen und telefonieren - traditionell oder mit VoIP.

„Große Diensteanbieter vermarkten aggressiv die DSL-Technologie, um ihre heutigen Kunden mit Breitbandzugang innerhalb der nächsten Jahre für komplette Multimedia-Dienste zu gewinnen“, sagte Steve Rago, Principal Analyst, Market Intelligence Services beim Marktforschungsunternehmen iSuppli. „Die Zahl der DSL-Kunden in den USA wird in 2005 um 40 Prozent ansteigen und bis Ende 2006 fast 30 Millionen Nutzer erreichen. In den USA gibt es außerdem einen verstärkten Trend die DSLAMs immer näher zum Kunden zu bringen. So werden Anschlüsse in abgesetzten Systemen, sogenannten Remote-DSLAMs, jährlich um 33 Prozent steigen.“

Der GEMINAX MAX-Chipsatz von Infineon unterstützt alle internationalen Standards für ADSL, ADSL2, ADSL2+ und die entsprechenden Ergänzungen. Der Netzwerk-Prozessor ConverGate von Infineon ist Teil einer Produktfamilie von Netzwerkprozessoren für die ATM/Ethernet-Konvergenz, die speziell für die Bündelung des Datenverkehrs auf Ethernet-Backplanes ausgelegt ist.

„Der GEMINAX MAX-Chipsatz von Infineon nutzt unser umfassendes Know-how in der ADSL2+ Technologie. Allein im Jahr 2004 haben wir mehr als 6 Millionen Ports ausgeliefert“, sagte Christian Wolff, Vice President des Geschäftsbereiches Kommunikation und Leiter der Business Unit Wireline Access von Infineon. „Er bietet entscheidende Vorteile im Hinblick auf Integrationsgrad, Leistungsaufnahme und Kosten.“

Technische Informationen zu den GEMINAX MAX- und ConverGate-Chipsätzen

Der GEMINAX MAX ist eine 8-kanalige ADSL/ADSL2- und ADSL2+ Lösung für Central Office-, DSLAM- und DLC (Digital Loop Carrier)-Applikationen. GEMINAX MAX ermöglicht über seine acht Kanäle Downstream-Datenraten von bis zu 24 Mbit/s und unterstützt die neuesten ADSL, ADSL2 sowie ADSL2+ Standards.

ConverGate gehört zur Familie der ATM/Ethernet-Konvergenz-Prozessoren von Infineon. Er ist speziell für die Bündelung des xDSL-Datenverkehrs in IP (Internet Protocol)-DSLAM-Linecards oder IP-Pizza-Boxen für Fast-Ethernet und Gigabit-Ethernet-Backplanes ausgelegt. Mit seiner vielseitigen Multiprozessor-Architektur und seinen schnellen Interfaces unterstützt er alle gegenwärtigen und zukünftige Netzwerk-Protokoll-Stacks. Damit schafft er die Voraussetzungen für die Bereitstellung von Diensten wie Videoübertragung per Multicast oder VPNs (Virtual Private Networks) und VLANs (Virtual Local Area Networks).

Die GEMINAX MAX- und ConverGate-Chipsätze sind während der SUPERCOMM Messe in Chicago vom 7. bis 9. Juni 2005 auf dem Stand von Infineon (# 55010) zu sehen.

Der 48-Port-ADSL2+ DSLAM der Total Access-Familie mit integrierten POTS-Splittern auf Basis des GEMINAX MAX-Chipsatzes werden ebenfalls von ADTRAN und Infineon auf der SUPERCOMM ausgestellt.

Weitere Informationen unter http://www.adtran.com und http://www.infineon.com/adsl.

Über Infineon

Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 35.600 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2004 (Ende September) einen Umsatz von 7,19 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter http://www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200506.064