Comneon beginnt mit der Auslieferung seines Open License 3G Protocol Stacks - Die weltweit erste frei lizenzierbare 2G/3G Dual Mode-Lösung, die kommerziell eingesetzt wird
München, 11. September 2006 – Die Comneon GmbH, ein führender Anbieter von Software für Mobiltelefone, hat bekannt gegeben, dass der Dual-Mode 3G Protocol Stack des Unternehmens ab sofort in großen Stückzahlen mit Geräten von einem der drei führenden Mobiltelefonhersteller ausgeliefert wird. Damit ist nach Abschluss des vollständigen Qualifizierungsprozesses die erste konfigurierbare 2G/3G Dual-Mode Protocol Stack Software im freien Markt erhältlich. Die Protocol Stacks von Comneon wurden bereits auf neun verschiedene Chip- und Systemplattformlösungen portiert. Dazu gehören einige der bekanntesten und etablierten Marken in der Mobilkommunikation ebenso wie neue Unternehmen in diesem Markt.
Software ist die komplexeste Einzelkomponente eines Mobiltelefons. Ein großer Teil dieser Komplexität ist auf den Protocol Stack zurückzuführen, der den Datenfluss eines Kommunikationskanals mit einem speziellen Protokoll verwaltet. So werden Protocol Stacks beispielsweise verwendet, um die Mobilität und das Handling von Anrufen sowie die Kommunikation zwischen der Basisstation und dem Funknetz mit dem Mobiltelefon zu verwalten. Dazu gehören auch Prozesse wie die Auswahl der jeweiligen Funkzelle und die Übergabe zwischen 2G- und 3G-Netzwerken.
„Die Auswahl des richtigen Softwareanbieters kann über Erfolg und Misserfolg eines Mobiltelefons entscheiden“, erklärt Michael Thelander, CEO der Signals Research Group. „Der Dual Mode 3G Protocol Stack gehört zu den komplexesten Softwarekomponenten eines Mobilfunkgerätes. Die Entwicklung und vollständige Zertifizierung dauert etwa vier bis fünf Jahre. Dass Comneon jetzt einen zertifizierten 3G Protocol Stack für Lizenznehmer zur Verfügung stellt, ist eine gute Nachricht nicht nur für Chipanbieter, die eine in hohem Maße portierbare Softwarelösung benötigen, sondern auch für Entwickler von Mobiltelefonen, die sich kürzere Time-to-Market-Zyklen für ihre Produkte wünschen.“
Der von Comneon angebotene WEDGE (Wideband CDMA and EDGE) Protocol Stack unterstützt die 3GPP Release 99 und die entsprechenden Spezifikationen und hat sämtliche Konformitäts-, Interoperabilitäts- und Praxistests bei allen führenden Infrastruktur-Anbietern und Netzwerkbetreibern der Welt absolviert. Die Software wurde bereits in zahlreiche Chiplösungen und Mobiltelefonplattformen unterschiedlicher Anbieter integriert. Möglich wurde dies durch den einzigartigen Hardware Abstraction Layer, der die Funktionalitäten enthält, welche von Chipsatz zu Chipsatz unterschiedlich sind.
„Wir freuen uns, dass wir als erstes Unternehmen im Markt einen frei lizenzierbaren 3G Protocol Stack für Mobilfunkgeräte anbieten können“, kommentiert Dr. Christian Mucke, Geschäftsführer von Comneon. „Das ist ein wichtiger Meilenstein, der dazu beiträgt, unsere führende Position als Anbieter von Wireless-Softwarelösungen für Halbleiter und Mobiltelefonhersteller zu festigen. Wir liefern unseren Protocol Stack bereits in großen Stückzahlen aus und werden noch im vierten Quartal 2006 einen weiteren führenden Mobiltelefonhersteller beliefern.“
Zu den Protocol Stack-Lösungen von Comneon gehören die 3GPP-Produkte ‚Release 5’ und ‚Release 6’, die bereits den Dual Transfer Mode (DTM) für die transparente Kommunikation zwischen 2G- und 3G-Diensten unterstützen. Comneons 3GPP ‚Release 5’ Protocol Stack unterstützt HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), während das Entwicklungsprogramm für UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) ‚Release 6’ auch HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) und MBMS (Multimedia Broadcast / Multicast Service) unterstützen wird. Die Lösungen sind vollständig kompatibel zum APOXI® Application Framework für OEMs und dem IMS (Internet Multimedia Subsystem) Device Client für mobile Endgeräte.
Über Comneon
Comneon (www.comneon.com), eine hundertprozentige Tochter der Infineon Technologies AG (www.infineon.com), ist ein führender Anbieter von anspruchsvollen Softwarelösungen für die mobile Kommunikation. An Standorten in Deutschland und Österreich sowie in Kundensupport-Zentren auf der ganzen Welt entwickeln und unterstützen mehr als 400 hochqualifizierte Software-Ingenieure herausragende Softwareprodukte für die Mobiltelefone der nächsten Generation. Comneon bietet Komplettlösungen für eine breite Palette von anspruchsvollen Mobilprodukten, zu denen GSM/GPRS/ EDGE/ W-CDMA-Protokoll-Stack-Software, der APOXI Application Framework und der IMS Device Framework sowie andere Tools und Services für das Testen und das Design von Mobiltelefonen zählen.
Informationsnummer
INFCOM200609.086