Infineon erhöht mit AUDO MAX SHE den Manipulationsschutz für Fahrzeuge

21.11.2011 | Market News

Neubiberg, 21. November 2011 – Die Infineon Technologies AG bietet 32-bit Mikrocontroller der Familie AUDO MAX jetzt mit integrierter Security-Hardware. Die neuen Mikrocontroller AUDO MAX SHE erweitern den Manipulationsschutz von Steuergeräten und erschweren beispielsweise das Motor-Tuning. Automobilhersteller sorgen mit AUDO MAX SHE für die Integrität ihrer Steuergeräte und sichern sich damit besser als heute gegen Haftungsansprüche ab. „SHE“ steht für „Secure Hardware Extension“ und damit für eine sichere Hardware-Erweiterung. Heute sind drei Produkte der Familie AUDO MAX mit SHE ausgestattet.

Mit AUDO MAX SHE erfüllt Infineon früher als andere Halbleiterhersteller einen Wunsch des Arbeitskreises „Security“ der Hersteller-Initiative Software „HIS“ nach besserem Manipulations- und Diebstahlschutz für Steuergeräte im Fahrzeug. Diesem Arbeitskreis gehören Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volkswagen an. Bisher ließen sich Sicherheitsmaßnahmen allein auf Software-Ebene oder in Kombination mit zusätzlicher externer Hardware realisieren; sie waren damit leicht zu umgehen. Infineon bietet mehr als diesen Software-Basisschutz, denn AUDO MAX SHE integriert monolithisch einen sicheren Schlüsselspeicher, der ohne Zugangsberechtigung nicht ausgelesen werden kann. Gegenüber einer Lösung mit externen Sicherheitschips hat die integrierte von Infineon den Vorteil, dass die Kommunikation nicht über externe Bussysteme läuft, die abgehört werden können.

Zudem hat SHE ein kryptografisches Modul, das Zugangscodes mit bis zu 128 Bit verschlüsselt. Ergänzt wird SHE durch eine Reihe von Hardwarefunktionen, die beispielsweise das unrechtmäßige Auslesen und Verändern des Applikationscodes verhindern oder Steuergeräte im Systemverbund identifizieren. Dies sind wichtige Funktionen zum Manipulations- und Diebstahlschutz bei Steuergeräten. Selbst wenn eine solche ECU (Electronic Control Unit, Steuergerät) in ein anderes baugleiches Fahrzeug eingebaut würde, ließen sich dessen Motoreigenschaften nicht verändern: der kryptographische individuelle Schlüssel einer ECU muss nämlich mit allen kryptographischen Schlüsseln innerhalb des Steuergeräte-Verbundes eines Fahrzeugs zusammenpassen. Und dieser Schlüssel ist sicher in der SHE abgelegt.

Mit AUDO MAX SHE bringt Infineon die Sicherheit von der Software-Ebene in die Hardware. Der Schlüsselspeicher beispielsweise kann nicht von der Diagnose-Software ausgelesen werden. Damit sind die geheimen Schlüssel besonders gut vor Software-Attacken geschützt. Außerdem schiebt AUDO MAX SHE schon während des Bootvorgangs eventuellen Manipulationen einen sehr wirksamen Riegel vor: Mit Secure-Boot ist sichergestellt, dass während des Boot-Vorgangs nur die Originalsoftware geladen wird.

„Unser AUDO MAX ist ein 32-bit-Mikrocontroller für Antriebsstrang und Fahrwerksteuerung mit sehr hoher Verarbeitungsleistung und Echtzeitfähigkeit, der zum Besten gehört, was es derzeit am Markt gibt“, sagte Peter Schäfer, Vice President und General Manager, Mikrocontroller, Division Automotive der Infineon Technologies AG. „Mit SHE bietet AUDO MAX Sicherheit in jeder Hinsicht: funktionale Sicherheit sowie Datenintegrität und Manipulationssicherheit.“

Verfügbarkeit

Die Mikrocontroller-Familie AUDO MAX mit SHE-Erweiterung besteht derzeit aus drei Produkten mit jeweils 4 MB Flashspeicher, jedoch unterschiedlicher Taktfrequenz und Gehäusevariante: TC1798 (300 MHz, BGA-516), TC1793 (270 MHz, BGA-416) und TC1791 (240 MHz, BGA-292). Alle sind in Musterstückzahlen verfügbar. Die Volumenproduktion des TC1793 hat begonnen. Ab dem Q1/2012 soll sie auch für den TC1798 und TC1791 starten. Infineons künftige 65-nm eFlash-Mikrocontroller werden mit einem Hardware-Security-Modul (HSM) die SHE-Funktionalität anbieten und erheblich erweitern.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Mikrocontroller-Familie AUDO MAX und zu Infineons Produkten für die Automobilelektronik finden Sie unter www.infineon.com/audomax und www.infineon.com/microcontroller und www.infineon.com/automotive

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFATV201111.012

Pressefotos

  • Die 32-Bit Mikrocontroller AUDO MAX SHE erweitern den Manipulationsschutz von Steuergeräten in Fahrzeugen und erschweren beispielsweise das Motor-Tuning.
    Die 32-Bit Mikrocontroller AUDO MAX SHE erweitern den Manipulationsschutz von Steuergeräten in Fahrzeugen und erschweren beispielsweise das Motor-Tuning.
    AUDO_MAX_SHE_PRO_SIL

    JPG | 1,81 mb | 2126 x 1535 px