Bundesdruckerei und Infineon haben Sicherheitskarte mit "One-Time Password" und LED-Display entwickelt

Gemeinsame Presseinformation der Bundesdruckerei und Infineon Technologies

06.03.2013 | Market News

Neubiberg, Berlin, Hannover, 6. März 2013 – Infineon Technologies AG und die Bundesdruckerei GmbH haben eine neue Sicherheits-Chipkarte mit LED Display und „One-Time Password“ entwickelt. Grundlage der neuen Technologie ist ein Sicherheits-Chip in der Karte, der bei jeder Transaktion ein einmaliges Passwort generiert und auf dem integrierten LED-Display anzeigt. Die Abfrage des „ One-Time Password“ zusätzlich zum statischen Passwort erhöht die Sicherheit von Authentifizierungs- und Zahlungsapplikationen und schützt beispielsweise vor Angriffen auf Firmennetzwerke oder vor Kartenmanipulationen.

Auf der Messe „CeBIT“, die vom 5. bis 9. März 2013 in Hannover stattfindet, zeigen die Partner mobile Anwendungsszenarien für die Karte.

Die Bundesdruckerei und Infineon Technologies entwickeln gemeinsam seit 2011 im Rahmen einer Innovationspartnerschaft Technologien zur Erhöhung der Sicherheit von Wert- und Sicherheitsdokumenten wie beispielweise Betriebsausweise oder elektronische Identitätsdokumente (eID). Die Bundesdruckerei bringt dabei ihr Know-how als Entwickler und Hersteller von hochsicheren ID-Dokumenten und -Systemen sowie das Design von Sicherheitsmerkmalen von Polycarbonat-karten ein. Der Halbleiterhersteller Infineon steuert seine Expertise bei der Entwicklung und Herstellung von kontaktlosen Sicherheits-Chips und Chipgehäusen und deren Integration in Karten bei.

Mehr Sicherheit durch Kopplung von statischer und dynamischer PIN


Die neue kontaktlose Sicherheits-Karte basiert auf der Kopplung von statischer und dynamischer PIN. Der künftige Besitzer erhält mit der Karte ein statisches Passwort, das beispielsweise aus einer Ziffernfolge bestehen kann. Bei jeder Nutzung der Karte wird zudem eine dynamische PIN-Ergänzung („One-Time Password“) abgefragt. Die dynamische PIN wird bei jedem Vorgang automatisch durch den Sicherheits-Chip in der Karte generiert und auf dem integrierten LED-Display angezeigt. Der eingesetzte Chip setzt dabei neue Maßstäbe für kontaktlose Anwendungen: er verwendet die vom Kartenleser abgestrahlte Energie sowohl für das Betreiben des Sicherheits-Chips und die Generierung des Passworts als auch für die Stromversorgung der Displayelemente. Das LED-Display selbst ist in die Karte eingebettet, die Zahlen leuchten an der Kartenoberfläche auf.

Vorteil dieser Lösung ist die erhöhte Sicherheit: selbst wenn die statische PIN gestohlen oder durch Schadsoftware mitgelesen würde, kann kein Unberechtigter sie nutzen, wenn die dynamische PIN-Ergänzung fehlt. Die dynamische PIN wiederum wird nur auf der Karte erzeugt und kann vom Display nicht durch Schadsoftware mitgelesen werden. „Mit dieser neuen „System-on-Documents“ -Technologie heben wir die Sicherheit von Log-in-Prozessen auf ein neues Niveau“, freut sich Ulrich Hamann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesdruckerei GmbH.

Lösung für unterschiedlichste Kartensysteme denkbar

Die Karte kann für alle Log-in-Szenarien eingesetzt werden, wie z. B. bei der Anmeldung am PC in Firmennetzwerke oder in Soziale Netzwerke im Internet. Darüber hinaus eignet sich die neue Technologie für viele weitere Kartensysteme. So könnte damit beispielsweise die Sicherheit bei der Bezahlung mit Karten im Zahlungsverkehr (EC-Karten oder Kreditkarten) erhöht werden. „Die Kombination aus kontaktlosem Sicherheits-Chip und innovativer Gehäusetechnologie in einer LED-Displaykarte ist in dieser Form einmalig“, sagt Dr. Stefan Hofschen, Präsident der Division Chip Card & Security von Infineon Technologies AG. „ Mit der ständigen Weiterentwicklung unserer Chiplösungen wollen wir neue Märkte mit steigenden Sicherheitsanforderungen adressieren und das Vertrauen der Verbraucher in neue Anwendungen erhöhen.“

Auch mobil zu nutzen

Die neuartige Polykarbonat-Chipkarte kann nicht nur mit einem herkömmlichen Lesegerät genutzt werden, sondern auch via NFC-fähigem Smartphone, das als Leser fungiert. Ein entsprechendes Szenario stellt die Bundesdruckerei auf ihrem CeBIT-Stand im Public Sector Parc, Halle 7, vom 5. bis 9. März 2013 in Hannover vor.

Weitere Informationen zu den Chipkarten- und Sicherheitslösungen von Infineon unter www.infineon.com/chip-card-and-security .

Über die Bundesdruckerei

Die Bundesdruckerei GmbH in Berlin bietet Full-ID-Management: Das Unternehmen entwickelt und liefert Systemlösungen und Dienstleistungen für die sichere Identifikation sowohl in der analogen als auch digitalen Welt und zählt weltweit zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich. Neben kompletten Pass- und Ausweissystemen bietet das Unternehmen Personaldokumente, Hochsicher-heitskarten, Dokumentenprüfgeräte, Sicherheitssoftware, Trustcenter-Leistungen und eID-Services für nationale und internationale Kunden im hoheitlichen sowie privatwirtschaftlichen Markt an. Darüber hinaus fertigt die Bundesdruckerei Banknoten, Postwertzeichen und Steuerzeichen sowie elektronische Publikationen. Mit ihren Tochtergesellschaften BIS Bundesdruckerei International Services GmbH, D-TRUST GmbH, Maurer Electronics GmbH und iNCO Sp.z o.o. beschäftigt die Bundesdruckerei-Gruppe rund 2.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Geschäfts-jahr 2011 einen Umsatz von 406,3 Millionen Euro. Das Unternehmen ist Gründungs-mitglied des Fraunhofer-Innovationsclusters „Sichere Identität Berlin-Brandenburg“ und Stifter des Lehrstuhls „ Secure Identity“ an der Freien Universität Berlin. Weitere Informationen unter www.bundesdruckerei.de.

Pressekontakt

Alexandra Haberstroh
Stellvertretende Pressesprecherin Bundesdruckerei GmbH
Tel.: +49 (0) 30 - 2598 2810
E-Mail: alexandra.haberstroh@bdr.de

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2012 (Ende September) einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.

Informationsnummer

INFCCS201303.029

Pressefotos

  • Die neue kontaktlose Sicherheits-Karte Infineon Technologies und der Bundesdruckerei erhöht die Sicherheit von Authentifizierungs- und Zahlungsapplikationen: bei Nutzung der Karte wird zusätzlich zum statischen Passwort eine dynamische PIN-Ergänzung („One-Time Password“) abgefragt, die vom Sicherheitschips generiert und auf dem integrierten LED-Display angezeigt wird.
    Die neue kontaktlose Sicherheits-Karte Infineon Technologies und der Bundesdruckerei erhöht die Sicherheit von Authentifizierungs- und Zahlungsapplikationen: bei Nutzung der Karte wird zusätzlich zum statischen Passwort eine dynamische PIN-Ergänzung („One-Time Password“) abgefragt, die vom Sicherheitschips generiert und auf dem integrierten LED-Display angezeigt wird.
    Bundesdruckerei_IFX_ID_card_with_One-Time_PW

    JPG | 2,64 mb | 2660 x 1773 px