Hochpräziser 3D-Magnetsensor von Infineon senkt Leistungsaufnahme in Konsumgütern und industriellen Anwendungen
München, 12. Mai 2015 – Infineon Technologies wird auf der Industriemesse Sensor+Test 2015 einen 3D-Magnetsensor vorstellen, der stromsparend ist wie derzeit kein anderer 3D-Magnetsensor auf dem Markt. Bei sehr geringer Leistungsaufnahme erfasst der neue TLV493D-A1B6 ein Magnetfeld in x-, y- und z-Richtung und misst zuverlässig und sehr genau dreidimensionale, lineare und rotierende Bewegungen. Dank der integrierten digitalen I 2C-Schnittstelle ist eine schnelle, bidirektionale Kommunikation zwischen Sensor und Mikrocontroller gegeben. Der TLV493D-A1B6 wird im sehr kleinen TSOP-Gehäuse mit sechs Pins angeboten.
Der TLV493D-A1B6 eignet sich für Konsumgüter und industrielle Anwendungen, die eine präzise dreidimensionale Messung, eine Winkelmessung und/oder eine sehr geringe Leistungsaufnahme erfordern. Dazu zählen Joysticks, Steuerelemente in Weißer Ware, Multifunktions-Schaltknöpfe sowie elektronische Stromzähler (E-Meter). In Letzteren sorgen die 3D-Magnetsensoren für einen besseren Schutz gegen Manipulation. Dank der kontaktlosen Positionserfassung und der hohen Temperaturstabilität der magnetischen Schaltpunkte ermöglicht der TLV493D-A1B6 kleinere, präzisere und robustere Systeme.
„Unser TLV493D-A1B6 ermöglicht Systemen die magnetische Messung, die bisher dafür nicht in Betracht kamen, und macht sie kleiner, präziser und robuster“, sagte Ralf Bornefeld, Vice President und General Manager, Sense & Control, Infineon Technologies AG. „Der TLV493D-A1B6 ist das erste Produkt einer 3D-Magnetsensor-Familie. Noch in diesem Jahr wollen wir 3D-Sensoren für Automobilanwendungen wie Ganghebel oder Lenkstockschalter anbieten.“
TLV493D-A1B6 macht E-Meter klein und stromsparend
Um Manipulationsversuche mittels großer Magnete zu erfassen, sind heute im elektronischen Stromzähler bis zu drei Magnetsensoren erforderlich; einer für jede Richtung des externen Magnetfeldes. In Zukunft kann der TLV493D-A1B6 alle drei bisherigen Sensoren ersetzen. Dadurch lassen sich E-Meter wesentlich kleiner und stromsparender aufbauen.
Technische Details des TLV493D-A1B6
Der 3D-Magnetsensor TLV493D-A1B6 erfasst ein externes Magnetfeld in allen drei Richtungen. Dafür nutzt er eine laterale Hall-Platte für die z-Achse des Magnetfeldes und vertikale Hall-Platten für die x- und y-Achse. Der Sensor deckt den weiten Magnetfeldbereich von +/- 150 mT für alle drei Dimensionen ab. Damit kann auch eine längere Magnetbewegung erfasst werden. Der große Betriebsbereich vereinfacht das magnetische Schaltungsdesign und gestaltet es robust und flexibel.
Der TLV493D-A1B6 bietet eine 12-bit-Datenauflösung für alle Messrichtungen. Das ergibt eine hohe Auflösung von 0,098 mT je Bit (LSB, Last Significant Bit), womit auch kleinste Magnet-Bewegungen noch erfasst werden.
Eines der wichtigsten Entwicklungsziele für den TLV493D-A1B6 war eine möglichst geringe Stromaufnahme. Im „Power Down“-Betrieb hat der Sensor eine Stromaufnahme von nur 7 nA. Für die Magnetfeldmessungen kann der Sensor in fünf verschiedenen Power-Modi betrieben werden. Im „Ultra Low Power Mode” beispielsweise führt der Sensor alle 100 ms (10 Hz) eine magnetische Messung durch – und das bei einer Stromaufnahme von nur 10 µA. Die Zeitspanne zwischen den Messzyklen kann flexibel und gemäß den spezifischen Systemanforderungen eingestellt werden. Wird der Sensor für kontinuierliche Messungen genutzt, dann liegt die Stromaufnahme bei nur 3,7 mA. Die eingestellten Power-Modi lassen sich während des Betriebs ändern.
Der TLV493D-A1B6 nutzt ein I 2C-Standardprotokoll für die Kommunikation mit externen Mikrocontrollern. Die Sensoren können im Bus-Modus betrieben werden, was die Anzahl der Kabel reduziert und Kosten senkt.
Der TLV493D-A1B6 arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 2,7 V bis 3,5 V und in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C. Der 3D-Magnetssensor ist gemäß dem Industriestandard JESD47 qualifiziert.
Entwicklungsunterstützung
Für einen schnellen Entwicklungseinstieg bietet Infineon das Evaluation-Board „3D Magnetic 2Go” an. Zusammen mit der kostenlosen 3D-Sensor-Software lassen sich damit erste magnetische Messungen in nur wenigen Minuten realisieren. Das Evaluation-Board nutzt den XMC1100, einen 32-bit-Mikrocontroller von Infineon mit ARM® Cortex®-M0 Prozessor.
Verfügbarkeit
Das Evaluation-Board „3D Magnetic 2Go” ist verfügbar (www.ehitex.com).
Entwicklungsmuster des TLV493D-A1B6 gibt es ab Juli 2015. Seine Volumenfertigung ist für Januar 2016 geplant. Für Kunden im Automobilmarkt wird Infineon den 3D-Magnetsensoren gemäß AEC-Q100 qualifizieren. Die Volumenfertigung der AEC-Q100-qualifizierten TLE493D-A1B6 Sensoren ist für Mitte 2016 geplant.
Infineon auf der Sensor+Test 2015 (19.- 21. Mai in Nürnberg)
Infineon präsentiert den 3D-Magnetsensor TLV493D-A1B6 zusammen mit seinem umfassenden Portfolio an Hall-, Magnet- und Drucksensoren für Konsumer-, Industrie- und Automobilelektronik-Anwendungen auf der Sensor+Test 2015 (Halle 12, Stand 238). Weitere Messe-Highlights zeigt www.infineon.com/sensortest
Zusätzliche Informationen zum neuen 3D-Magnetsensoren erhält man unter www.infineon.com/3Dmagnetic
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern. Produkte und Systemlösungen von Infineon helfen bei der Bewältigung von drei zentralen Herausforderungen der modernen Gesellschaft: Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Mit weltweit rund 29.800 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Im Januar 2015 übernahm Infineon den US-Konzern International Rectifier Corporation, führend in Technologien für Power Management, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar (Geschäftsjahr 2014, per 29. Juni) und rund 4.200 Beschäftigten.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFATV201505-055
Pressefotos
-
Infineons 3D-Magnetsensor TLV493D-A1B6 eignet sich für Konsumgüter und industrielle Anwendungen, die eine präzise drei dimensionale Messung, eine Winkelmessung und/oder eine sehr geringe Leistungsaufnahme erfordern. Dazu zählen Joysticks, Steuerelemente in Weißer Ware, Multifunktions-Schaltknöpfe sowie elektronische Stromzähler (E-Meter). Hier verbessern die 3D-Magnetsensoren den Schutz gegen Manipulation.3D Magnetic Sensor TSOP6
PNG | 854 kb | 1500 x 1367 px