Infineon erhöht Datensicherheit von mobilen Endgeräten: Microsoft integriert OPTIGA™ TPM 2.0-Chips in das Tablet Surface Pro 3

06.02.2015 | Market News

München, 6. Februar 2015 – Sicherheitschips von Infineon Technologies verbessern die Datensicherheit von mobilen Endgeräten: Das Surface Pro 3 Tablet von Microsoft nutzt OPTIGA™ TPMs (Trusted Platform Module). Infineon gilt als weltweit führender Anbieter von Trusted Computing-Lösungen. Von dieser Kompetenz profitieren Mobilgeräte und Tablets, die zunehmend geschäftlich genutzt werden.

Mit dem sich rasant ausbreitenden „Internet der Dinge“ steigen die IT-Sicherheitsrisiken beträchtlich. Umso wichtiger werden Sicherheitslösungen, die Geräte und Daten vor unerlaubtem Zugriff schützen. Das TPM ist ein leistungsstarker Sicherheitschip, der unterschiedlichste Sicherheitsfunktionen von der Authentifizierung bis hin zur Prüfung der Systemintegrität ermöglicht.

„Wir liefern der IKT-Branche ein komplettes Spektrum an Sicherheitslösungen, die vernetzte Geräte und Infrastrukturen schützen“, sagt Jürgen Spänkuch, Leiter des Bereichs Platform Security bei Infineon. „Wir setzen uns seit mehr als zehn Jahren für Trusted Computing-Lösungen und damit für verbesserte Computersicherheit ein. Heute erkennen und schätzen immer mehr Systemanbieter den Nutzen unserer TPMs als hardwarebasierten Sicherheitsanker.“

Trusted Computing für mobile Endgeräte

Das Microsoft Surface Pro 3 wird in Produktrezensionen für seine exzellente Leistung als Tablet wie auch als Laptopersatz anerkannt und erobert sich zunehmend einen Platz im Wirtschaftsleben. Es wird beispielsweise in der Luftfahrt genutzt, wo Sicherheit höchste Priorität hat: Führende europäische Fluglinien setzen das Gerät als digitalen Pilotenkoffer ein.

Das Surface Pro 3 ist der erste Computer, der mit den erweiterten Sicherheitsfunktionen und verbesserten Systemverwaltungsoptionen des neuesten TPM 2.0-Standards ausgestattet ist. Microsoft nutzt das OPTIGA TPM der SLB 9665-Reihe von Infineon im Surface Pro 3.

Das Industriekonsortium „Trusted Computing Group“ definiert international anerkannte, offene Branchenstandards für TPMs. Diese dienen als Sicherheitsanker in einer Vielzahl von Computern und Rechnern. Systeme mit integrierten TPM-Chips können besser Daten sichern, Geräte authentifizieren und verwalten, Benutzeridentitäten schützen und die Netzwerkintegrität stärken.

Infineon auf dem Mobile World Congress 2015

Unter dem Slogan „Performance and Security for the Connected World“ stellt Infineon auf dem Mobile World Congress in Barcelona, 2. bis 5. März 2015, sein umfassendes Produktportfolio für mobile Anwendungen vor. Darunter sind Sicherheitschips und Systemlösungen, die Datenaustausch zwischen Mobilgeräten sowie Maschinen und Fahrzeugen schützen, sicheres mobiles Bezahlen ermöglichen und Geräteauthentifizierung wie auch IP-und Markenschutz verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.infineon.com/mobile.

Über Infineon

Über Infineon

Die InfineonTechnologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern. Produkte und Systemlösungen von Infineon helfen bei der Bewältigung von drei zentralen Herausforderungen der modernen Gesellschaft: Energieeffizienz, Mobilitätund Sicherheit. Mit weltweit rund 29.800 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Im Januar 2015 übernahm Infineon den US-Konzern International Rectifier Corporation, führend in Technologien für Power Management, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar (Geschäftsjahr 2014, per 29. Juni) und rund 4.200 Beschäftigten.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

 

Informationsnummer

INFCCS201502.026

Pressefotos

  • Das TPM ist ein leistungsstarker Sicherheitschip, der unterschiedlichste Sicherheitsfunktionen von der Authentifizierung bis hin zur Prüfung der Systemintegrität ermöglicht.
    Das TPM ist ein leistungsstarker Sicherheitschip, der unterschiedlichste Sicherheitsfunktionen von der Authentifizierung bis hin zur Prüfung der Systemintegrität ermöglicht.
    Infineon-Optiga-TPM-2.0-Chip

    PNG | 976 kb | 1350 x 864 px

  • Microsoft nutzt das OPTIGA TPM der SLB 9665-Reihe von Infineon im Surface Pro 3.
    Microsoft nutzt das OPTIGA TPM der SLB 9665-Reihe von Infineon im Surface Pro 3.
    Microsoft-Surface-Pro3

    JPG | 205 kb | 1440 x 810 px