HMS Ferries bietet voll-elektronisches Ticketing dank CIPURSE™move von Infineon
München, Deutschland, und El Segundo, USA – 9. September 2016 – Mit der Pierce-County-Fähre im Bundesstaat Washington überqueren Fahrgäste nicht nur bequem den Puget Sound. In den gesamten USA sind sie auch die ersten, die ihre Fahrscheine dank des offenen CIPURSE™-Standards vollkommen elektronisch erwerben. Der Fährbetreiber HMS Ferries Inc. bietet Kunden nun verschiedene Möglichkeiten zum Kauf von Tickets: mit QR-Code über das Smartphone, online oder an der Verkaufsstelle am Steilacoom Terminal. Das sogenannte Boarding wird dadurch deutlich beschleunigt.
Das neue System vereinigt die Expertise der Infineon Technologies AG und von Transportation Technology Partners. Hierbei handelt es sich um eine neue Unternehmenseinheit von Americaneagle.com, eines Systemintegrators und Web-Entwicklers. Dieser hat nun das erste Konto-basierte System zum elektronischen Ticketkauf auf Basis des CIPURSE-Standards entwickelt. Dem Fährbetreiber bietet dies hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und Datenintegrität.
Mehrere Anforderungen von HMS Ferries standen am Anfang des Projekts: Zum einen sollte die elektronische Ticket-Plattform als nutzerfreundliches System zum Bezahlen von Beförderungsgebühren nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt werden. Zum anderen musste es flexibel und skalierbar sein, um auch künftige Anforderungen abzudecken. Für die Smartcard- und die Smartphone-Lösung wählte Americaneagle.com den offenen CIPURSE-Standard wegen seiner hohen Sicherheit und der Flexibilität im System-Design. Infineon stellte das Produkt CIPURSE™move bereit, das die Konto-basierte Funktionalität unterstützt: Dadurch genießen Nutzer eine schnelle Validierung der Fahrscheine, bei gleichzeitiger Reduzierung des Missbrauchsrisiko auf ein Minimum.
„Für das elektronische Ticketing bedeutet dieses Projekt einen Durchbruch“, sagte Chung Chung Tam, Senior Vice President bei Americaneagle.com: „In den USA ist dies der erste Einsatz von CIPURSE für elektronische Tickets. Darüber hinaus ist es der weltweit erste Einsatz von CIPURSE für ein Konto-basiertes System. Dadurch gewinnen beide: Fahrgäste machen eine durch und durch angenehme Erfahrung, während HMS Ferries effizienter operiert. Das gleiche gilt für unsere Zusammenarbeit mit Infineon: Die Stärken von Americaneagle.com mit tiefgreifender Kenntnis von CIPURSE wurden ideal vereinigt.“
Durch Konto-basierte Systeme können Ticket- und Verkehrsanbieter Kosten senken und Zahlungen sicher und flexibel machen. Reisende können für die Fähren Smartphone- oder Smartcard-Tickets oder einen herkömmlichen Ausdruck auf Papier wählen, die sich über ein Nutzerportal erwerben lassen. Der Entwickler und Betreiber dieses Portals ist Transportation Technology Partners. Bei der kontobasierten Smartphone- und der Smartcard-Lösung werden das gewählte Ticket und die gezahlte Beförderungsgebühr im Back-Office gespeichert sowie validiert und der Betrag auch entsprechend abgebucht.
„Der offene CIPURSE Standard bietet eine äußerst solide Grundlage für gesicherte und flexible elektronische Ticketing-Lösungen“, sagte Jörg Borchert, Vice President Chip Card & Security Americas. „Die Branche löst sich gerade von proprietären Ticketing-Systemen. Dabei ist es entscheidend, dass sich technologische Lösungen schnell an verschiedene Geschäftsmodelle anpassen lassen. Genau das leisten wir bei diesem Projekt: Ein Entwickler-Team half dem Kunden, ein Konto-basiertes System aufzubauen; diese Erfahrung können wir nun auf künftige Projekte übertragen.“
Auf dem APTA Annual Meeting werden Infineon und Americaneagle.com die CIPURSE-Lösung vorstellen:
- 11.-14. September 2016
- JW Marriott Los Angeles
- Stand 511
Weitere Informationen zum CIPURSE-konformen Produktportfolio von Infineon sind erhältlich unter: www.infineon.com/cipurse
Informationsnummer
INFCCS201609-081