Infineon auf der CES® 2017: Mikroelektronik ermöglicht und definiert die Verbrauchertrends von morgen
München, Deutschland, und Las Vegas, USA – 13. Dezember 2016 – Halbleiter finden sich im Herzen aller großen Techniktrends: Sie treiben die Revolution der Mobilität voran, ermöglichen eine energieeffiziente Welt, schaffen Sicherheit im Internet der Dinge (auch Internet of Things oder IoT) und machen Mobilgeräte fit für die erweiterte Realität (Augmented Reality). Im Zeichen dieser Trends steht die CES ® 2017 (Consumer Electronics Show, 5.-8. Januar 2017, Las Vegas). Dort zeigt die Infineon Technologies AG daher, wie Innovationen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Besucher können sich ein Bild davon machen am Stand MP25265 in South Hall 2 des Las Vegas Convention Center.
Die Revolution der Mobilität
Wir erleben derzeit, wie sich die Grundlagen der Mobilität vom Verbrennungsmotor zu Hybrid- und Elektroantrieben verschieben – bei öffentlichen Verkehrssystemen ebenso wie bei privater Mobilität. Bereits heute erhöhen Fahrerassistenzsysteme die Sicherheit der Passagiere. Künftig werden sie Bestandteil sein von noch umweltfreundlicheren und selbst fahrenden Fahrzeugen. Mit zahlreichen technologischen Entwicklungen beschleunigt Infineon diesen Fortschritt. Infineon zeigt, wie autonomes Fahren möglich wird – dank Technologien wie 77-GHz-Radar und Lidar, 3D-Kameras zur Fahrerüberwachung und sicherer drahtloser Softwareupdates (auch „Software over the air“ oder SOTA).
Sinne für die Welt
Technologie von Infineon treibt nicht nur Automobil-Anwendungen, sondern hilft auch beim Steuern von Systemen zur Gebäudeautomatisierung. Sie hält Multicopter auf Kurs und ermöglicht die Bedienung von Maschinen mit einer einfachen Handbewegung. Die Highlights am Messestand von Infineon reichen von Freizeitdrohnen bis zu neuartigen Straßenlampen: Mit 24-GHz-Radar und einer Ladestation für E-Mobile bergen sie eine Menge Knowhow unter ihrer Verkleidung.
Das Internet der Dinge wird Wirklichkeit
In vernetzten Geräten wie in Smart Homes verändert Technologie von Infineon die Art und Weise, wie Mensch und Maschine im täglichen Leben interagieren. Die nächste Mobilfunk-Generation zeichnet sich durch hohe Bandbreiten und permanente Verfügbarkeit aus. Aktuelle technische Entwicklungen füllen diese Vision mit Leben. Infineon zeichnet auf der CES ein lebensnahes Bild der neuen technischen Wirklichkeit, von Smart-Home-Anwendungen bis zur Gebäudeautomatisierung. Bereits heute sind die „smarten“ Anwendungen für jedermann verfügbar.
Die Welt wird sicherer
Um die Vorteile webbasierter Dienste und Bezahlfunktionen voll nutzen zu können, erwarten Anwender die Wahrung der Privatsphäre und die Sicherheit ihrer persönlichen Daten. Sicherheits-ICs von Infineon schützen die digitalen Identitäten der Nutzer sowie ihre Computer und vernetzten Geräte vor Hackern und ermöglichen einfache und gesicherte bargeldlose Zahlungen. Durch NFC-Technologie lässt sich mit kleinsten tragbaren Objekten wie Ringe oder Smartwatches auch bequem mobil bezahlen. Infineon zeigt außerdem, wie die FIDO Alliance durch Zwei-Faktor-Authentifizierung die Sicherheit in der vernetzen Welt erhöht.
Grüne Energie für alle
Mehr Effizienz bedeutet Grüne Energie für Alle: Nach Einschätzung von Experten kostet das Sparen von Energie nur ein Drittel ihrer Erzeugung 1; dadurch wird Energieeffizienz zu einer idealen Ressource für den Bedarf von Industrie und Privathaushalten. Leistungselektronik und Controller mit dem Knowhow von Infineon machen schon heute Beleuchtungssysteme, Energieversorgungen und Ladegeräte umweltfreundlicher. Dadurch lässt sich nahezu überall und bei jedem Einsatz Energie sparen. Auf der CES 2017 zeigt Infineon zahlreiche Sparwunder: angefangen bei Elektronik zum Dimmen von LEDs, über hocheffiziente Komponenten zur Energieversorgung von Straßenbeleuchtung und Haushalten bis zu winzigen Adaptern und Ladegeräten mit ungeahnter Leistung.
Energie für jede Lebenslage
Durch die Expertise von Infineon steigern Halbleiter die Leistung und Effizienz moderner Technik. Neue Anwendungen verändern nicht nur das Lebens- und Arbeitsumfeld, sondern auch Freizeitgewohnheiten. Neben der Industrie mit ihren spezifischen Anforderungen haben auch Verbraucher spezielle Wünsche: In „angesagten“ Geräten finden Bauteile von Infineon in gleicher Weise Platz, etwa dem leistungsstärksten Haartrockner der Welt oder in erstklassigen Audio-Verstärkern.
Weitere Informationen über das Programm von Infineon auf der CES 2017 sind verfügbar unter: www.infineon.com/CES.
1 http://aceee.org/topics/energy-efficiency-resource
CES ist eine eingetragene Marke der Consumer Technology Association. Weitere Markenrechte der Eigentümer vorbehalten.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit mehr als 36.000 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Follow us:
twitter.com/Infineon – facebook.com/Infineon – plus.google.com/+Infineon
Informationsnummer
INFXX201612-020