Fahrzeugkommunikation: Infineon und Elektrobit verbessern die Datensicherheit im Auto
Erlangen und München, 27. Februar 2018 – Neue Funktionen im Auto erfordern vernetzte Steuergeräte – untereinander wie mit der Cloud. Dabei ist eingebettete IT-Sicherheit unverzichtbar: Das gilt für Assistenzsysteme, Software-Update-Over-the-Air (SOTA) wie für autonome Fahrfunktionen. Die Infineon Technologies AG und die Elektrobit Automotive GmbH (EB) arbeiten bei Cyber-Security für Fahrzeuge langfristig eng zusammen. Die Unternehmen bieten eine aufeinander abgestimmte Hardware-Software-Lösung, die die Performance der On-Board-Kommunikation deutlich steigert, und heutige sowie zukünftige Sicherheitsanforderungen abdeckt. Sie basiert auf der zweiten Generation der Multicore-Mikrocontrollerfamilie AURIX™ (TC3xx) von Infineon und der an sie angepassten EB zentur HSM-Lösung von Elektrobit.
Die Mikrocontroller der AURIX-Familie steuern Kommunikationsprozesse, führen Überwachungs- und Sicherheitsaufgaben aus und unterstützen Sicherheitsprotokolle im Fahrzeug. Jeder TC3xx-Mikrocontroller integriert heute ein Hardware Security Module (HSM). Hier werden die Schlüssel erzeugt und gesichert abgelegt. Das HSM nutzt symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen, die von Hardware gestützt sind, sowie Hash Funktionalität (AES-128, ECC 256, SHA2). Damit verbessert das HSM nicht nur den Manipulationsschutz, sondern sorgt für eine signifikante Geschwindigkeitssteigerung. So wird die Hashberechnung (SHA256) im Vergleich zu einer reinen Softwarelösung durch die Hardware-Unterstützung etwa um das 150fache beschleunigt.
Dies wirkt sich unmittelbar auf RSA-Signaturprüfungen aus – ein Gewinn bei größeren Datenmengen für Anwendungen wie SOTA und automatisiertes Fahren. Mit der Hardware-Software-Kombination – AURIX und EB zentur HSM – sind zudem mehr als 100 Signaturprüfungen (u.a. via ECDSA secp256r1) pro Sekunde möglich. Bei einer derzeitigen Softwareimplementierung von RSA-Signaturen kann die Prüfung mehrere Sekunden dauern – abhängig von der Schlüssellänge und Datengröße.
„AURIX-Mikrocontroller sind Schlüsselkomponenten in heutigen und künftigen Fahrzeugen“, sagte Thomas Böhm, Senior Director, Chassis & ADAS Mikrocontroller bei Infineon. „Die Kombination aus AURIX und abgestimmtem Software-Stack wird für mehr IT-Sicherheit im Fahrzeug sorgen und den Systemlieferanten eine deutliche Performancesteigerung liefern.“
Zudem ist die Hardware-Software-Lösung AUTOSAR-konform, sowohl für den neuesten Stack 4.3 als auch für älteren Versionen, wie 4.2 und 4.0. Dadurch lässt sie sich einfach implementieren, auch in bestehende Projekte. Es genügt die HSM Software von EB zu integrieren. Auch die für sicheres Booten benötigte Prüfsummenbrechung wird so erheblich beschleunigt.
Der Secure Boot bildet die Grundlage aller nachfolgenden Sicherheitsfunktionen. Es handelt sich um eine zeitkritische Funktion, die sehr viel Rechenleistung erfordert, da sich die einzelnen Steuergeräte innerhalb kürzester Zeit im Netzwerk anmelden müssen. Hier werden beim Hochfahren der Systeme die Speicherinhalte hinsichtlich Manipulation überprüft. Dank der Hardware-Software-Lösung werden CMAC-Werte von 62 MB/s erreicht. Der Elektrobit Software-Stack, der eigens auf AURIX und HSM abgestimmt wurde, ermöglicht es somit, 1 MB Daten innerhalb von 16.2 ms zu überprüfen. Diese Leistung erreicht branchenweit kein anderer Anbieter, der bislang beste Wert wird um das Zweieinhalbfache übertroffen.
„Die zunehmende Komplexität der Software und die stetig wachsende Anzahl an On-Board-Systemen und Sensoren, die im Fahrzeug miteinander kommunizieren, machen effiziente Sicherheitsmechanismen gegen unerlaubte Zugriffe von außen unerlässlich“, sagt Martin Schleicher, Executive Vice President Business Management bei EB. „Mit Infineons Hardware-Know-how und unserer Erfahrung bei der Entwicklung von Software-Security-Lösungen, konnten wir gemeinsam eine optimale Lösung entwickeln, die Steuergeräte zuverlässig schützt.“
Weiterführende Informationen
Information zu AURIX sind erhältlich unter www.infineon.com/aurix
Information zu EB zentur HSM sind erhältlich unter: https://www.elektrobit.com/products/ecu/technologies/security/hardware-specific/
Über Elektrobit
Elektrobit (EB) ist ein vielfach ausgezeichneter und visionärer globaler Anbieter von Embedded- und Connected-Software-Lösungen und Dienstleistungen für die Automobilindustrie. Als führendes Automobilsoftwareunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche stellt EB Software her, die in mehr als einer Milliarde Geräten in über 90 Millionen Fahrzeugen verbaut ist, und bietet flexible und innovative Lösungen für die Infrastruktur vernetzter Fahrzeuge, Technologie für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), Navigations- und Fahrerassistenzsysteme, elektronische Steuergeräte (ECUs) sowie Software-Engineering-Services. EB ist eine Tochtergesellschaft von Continental.
Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns unter elektrobit.com
Pressekontakt Elektrobit
Nicole Donhauser
Head of Marketing & Communications
Tel. +49 9131 7701-6446
Mobile: +49 173 532 03 27
Email: Nicole.Donhauser@elektrobit.com
Stephannie Depa
Breakaway Communications for EB
Tel. +1 415 358-2485
Mobile: +1 530 864-0136
Email: sdepa@breakawaycom.com
Philipp Hanke
Weber Shandwick for EB
Tel. +49 89 380179-48
Email: PHanke@WeberShandwick.com
Informationsnummer
INFATV201802-036
Pressefotos
-
Thomas Böhm, Senior Director, Chassis & ADAS Mikrocontroller, Infineon Technologies AG: „Die Kombination aus AURIX und abgestimmtem Software-Stack wird für mehr IT-Sicherheit im Fahrzeug sorgen und den Systemlieferanten eine deutliche Performancesteigerung liefern.“Thomas_Boehm_Infineon
JPG | 810 kb | 1024 x 1535 px
-
„Die zunehmende Komplexität der Software und die stetig wachsende Anzahl an On-Board-Systemen und Sensoren, die im Fahrzeug miteinander kommunizieren, machen effiziente Sicherheitsmechanismen gegen unerlaubte Zugriffe von außen unerlässlich“, sagt Martin Schleicher, Executive Vice President Business Management bei Elektrobit.Martin_Schleicher
JPG | 403 kb | 2126 x 1417 px