Evolution des Lichts: Nichia und Infineon entwickeln High Definition Micro-LED-Matrixlösung für adaptives Fahrlicht

18.09.2019 | Market News

München, 18. September 2019 – Das Licht als ein wichtiges Sicherheits- und Designelement in Fahrzeugen hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung erlebt. Diese wollen die Nichia Corporation und Infineon Technologies nun gemeinsam weiter vorantreiben. Sie entwickeln eine High Definition (HD)-Lichtquelle mit über 16.000 Mikro-LEDs für Frontlichtanwendungen. Anders als derzeit im Einsatz befindliche HD-Lösungen liefert der neue Baustein hochauflösendes Licht für das gesamte Sichtfeld des Fahrers.

„Die Auflösung unseres neuen LED-Matrixlichts wird rund 180-mal so hoch sein wie die vergleichbarer Lösungen, die wir heute auf der Straße sehen“, sagt Kanji Bando, Leiter des Advanced R&D Center bei Nichia. „Damit ebnen wir neuen und verbesserten Sicherheitsfunktionen den Weg und sorgen für deutlich mehr Fahrkomfort.“ HD-Licht kann beispielsweise den Fahrer vor Gefahren warnen, indem es gezielt Menschen oder Gegenstände am Straßenrand anleuchtet. Es kann Markierungen auf die Straße projizieren – z. B. um dem Fahrer die Fahrt durch eine Baustelle zu erleichtern. Und bewährte Features wie das Kurven- oder blendfreie Fernlicht funktionieren präziser und ruhiger.

Die neue HD-Lichtquelle soll mit Mikro-LED-Technologie von Nichia und einem neuen Treiber-IC von Infineon ausgestattet werden. „Unser Chip wird die individuelle Steuerung und Diagnose jeder einzelnen der 16.000 Mikro-LEDs übernehmen“, sagt Andreas Doll, Vice President und General Manager der Business Unit Body Power in der Automotive Division von Infineon. „Zusätzlich zu den Sicherheitsvorteilen wird unsere neue Lösung auch deutlich energieeffizienter sein, da wir mit ihr nur die LEDs anschalten müssen, die tatsächlich für ein Lichtmuster notwendig sind.“ Aktuelle Mikrospiegel-Lösungen schalten hingegen alle LEDs ein und lenken überschüssiges Licht ab.

Darüber hinaus lassen sich mit dem neuen HD-Licht komplexe Design- und Produktionsprozesse beim Fahrzeughersteller vereinfachen und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit für den Fahrer erhöhen. So gibt es beispielsweise für Links- bzw. Rechtslenker unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen. Mit der neuen HD-Lichtquelle könnten die notwendigen Anpassungen digital im Werk vorgenommen oder unkompliziert durch den Fahrer als On-Demand-Funktion aktiviert werden.

Verfügbarkeit

Der Produktionsstart der neuen HD-Lichtquelle ist für 2023 als Teil des Automotive-LED- und Laserportfolios von Nichia geplant.

Über die NICHIA Corporation

Mit dem Motto „Ever Researching for a Brighter World“ ist NICHIA Technologieführer und weltweit größter Hersteller von LEDs und Laser-Dioden. Gegründet im Jahr 1956 als Hersteller von Spezialchemikalien, stieg NICHIA schnell zum führenden Unternehmen im Bereich Leuchtstoffe (Phosphore) auf. 1993 entwickelte und vermarktete NICHIA die weltweit erste blaue High Brightness LED und 1996 die erste weiße LED. Darüber hinaus entwickelte NICHIA zusätzliche Nitrid-basierte LEDs in verschiedenen Farben, einschließlich ultravioletter und sichtbarer Laserdioden. NICHIA ist überzeugt, mit seinen Produkten in den nächsten Jahren seine führende Position im Bereich energieeffizienter Lösungen weltweit beizubehalten.

NICHIA möchte weiterhin seinen Beitrag durch die Entwicklung seiner einzigartigen Technologien leisten – „Ever Researching for a Brighter World“. Weitere Informationen sind unter www.NICHIA.com verfügbar.

Informationsnummer

INFATV201909-100

Pressefotos

  • Andreas Doll, Vice President und General Manager bei Infineon: “Unser völlig neuer Treiber-IC wird die individuelle Steuerung und Diagnose jeder einzelnen der 16.000 Mikro-LEDs übernehmen. Zusätzlich zu den Sicherheitsvorteilen wird unsere neue Lösung auch deutlich energieeffizienter sein, da wir mit ihr nur die LEDs anschalten müssen, die tatsächlich für ein Lichtmuster notwendig sind.“
    Andreas Doll, Vice President und General Manager bei Infineon: “Unser völlig neuer Treiber-IC wird die individuelle Steuerung und Diagnose jeder einzelnen der 16.000 Mikro-LEDs übernehmen. Zusätzlich zu den Sicherheitsvorteilen wird unsere neue Lösung auch deutlich energieeffizienter sein, da wir mit ihr nur die LEDs anschalten müssen, die tatsächlich für ein Lichtmuster notwendig sind.“
    Andreas_Doll_Infineon

    JPG | 149 kb | 884 x 1181 px

  • Nichia und Infineon entwickeln zusammen eine neue High Definition Lichtquelle für Frontlichtanwendungen im Auto. Sie soll mit 16,000 micro-LEDs von Nichia und einem neuen Treiber-IC von Infineon ausgestattet werden. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Nichia, © Nichia)
    Nichia und Infineon entwickeln zusammen eine neue High Definition Lichtquelle für Frontlichtanwendungen im Auto. Sie soll mit 16,000 micro-LEDs von Nichia und einem neuen Treiber-IC von Infineon ausgestattet werden. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Nichia, © Nichia)
    HD_micro-LED_light_engine_Nichia

    JPG | 167 kb | 1184 x 769 px