Infineon bringt den digitalen, einstufigen, quasi-resonanten Flyback-Controller XDPL8210 für LED-Treiber auf den Markt
München, 2. August 2019 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr XDP™-Portfolio von LED-Treiber-ICs. Der neue XDPL8210 ist ein Flyback-IC mit Leistungsfaktor und primärseitiger Regelung. Durch seine besonderen Eigenschaften erleichtert der XDPL8210 den Kunden das Design effizienter Lösungen mit erweitertem Funktionsumfang. So führt der reduzierte Bedarf an Bauteilen zu geringen Systemkosten und einer hohen Flexibilität. Zudem gewährleisten die umfassenden Schutzmechanismen eine hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer des Treibers. Die integrierten Funktionen ermöglichen schnelle Designzyklen bei geringem Entwicklungsaufwand. Ideal geeignet ist der XDPL8210 für kostengünstige, einstufige Konstantstrom-Treiber.
Der XDPL8210 gehört zur XDPL-Familie von Treiber-ICs mit digitaler Steuerung. Damit unterstützt er eine große Palette an LED-Treiberprodukten, die auf dem gleichen Hardware-Design basieren. Gleichzeitig kann durch die digitale Konfigurationsmöglichkeit in der Produktionslinie die Lieferkette des Kunden optimiert werden, da die Zahl der Leiterplattenvarianten für unterschiedliche Treiber reduziert werden kann. Der neue IC von Infineon nutzt ein PWM-Dimmeingangssignal und moduliert die Amplitude des Ausgangsstroms proportional zum Tastverhältnis. So hat d Dim-to-Off-Modus eine niedrige Standby-Leistung von weniger als 100 mW. Der Bereich der Ausgangsspannung kann um den Faktor drei variieren, so dass der Treiber-IC für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar ist.
Zu den wesentlichen Produkteigenschaften gehören der sehr hohe Leistungsfaktor von mehr als 0,9 und der Klirrfaktor von weniger als 15 Prozent über einen weiten Arbeitsbereich hinweg. Der XDPL8210 erfüllt alle Anforderung der IEC61000-3-2 Class C-Spezifikation. Zudem ist im „Limited power mode“ die Ausgangsleistung begrenzt, dadurch verbessert sich die funktionale Sicherheit. Hochentwickelte Algorithmen ermöglichen ein flickerfreies Dimmen bis unter ein Prozent der Nominalleistung. Auch bei niedrigen Dimmstufen wird eine hohe Lichtqualität erreicht.
Umfassende und konfigurierbare Schutzmodi erhöhen die Produktqualität der Treiber durch einen sicheren und robusten Betrieb. Der XDPL8210 verfügt über eine adaptive Temperaturüberwachung, die verhindert, dass die Treiber-Hardware frühzeitig thermisch verschleißt. Der adaptive Überspannungsschutz optimiert die nötigen Sicherheitsmargen und erfüllt die Anforderungen für die Sicherheitskleinspannung (SELV).
Verfügbarkeit
Der neue XDPL8210 ist ab sofort in einem DSO-8-Gehäuse verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/xdpl8210.
Informationsnummer
INFPMM201908-092
Pressefotos
-
Zu den wesentlichen Produkteigenschaften des XDPL8210 gehören der sehr hohe Leistungsfaktor von mehr als 0,9 und der Klirrfaktor von weniger als 15 Prozent über einen weiten Arbeitsbereich hinweg.XDPL8210
JPG | 519 kb | 1962 x 2051 px