Radarbasierte Einlass-Kontrolle von Infineon wird zum ‚CES® 2021 Innovation Awards Honoree‘ gekürt
München, Deutschland, und Las Vegas, USA – 17. Dezember 2020 – Der Smart Entrance Counter der Infineon Technologies AG wurde in der Kategorie „Smart Cities“ zum CES ® 2021 Innovation Awards Honoree ernannt. Die Lösung ermöglicht die präzise, anonyme und kontaktlose Personenzählung über einen XENSIV™ 60 GHz-Radarsensor mit integrierter Software. Ein Ampelsystem informiert darüber, ob der Zutritt zu den Räumlichkeiten erlaubt ist. Gerade jetzt ist die Einhaltung von Abstandsregeln zur Eindämmung von COVID-19 unbedingt erforderlich. Die Radar-basierte Einlasskontrolle von Infineon hilft, die Auslastung und das Besucheraufkommen in Handel, Büros oder öffentlichen Gebäuden auf effiziente Weise zu regeln.
„Wir freuen uns, dass unser Smart Entrance Counter zum Innovation Awards Honoree ernannt wurde“, erklärt Maher Matta, Senior Vice President, Power & Sensor Systems Infineon Technologies Americas. „Als Unternehmen haben wir den Anspruch, das Leben mit unseren Entwicklungen leichter, sicherer und grüner zu machen. Seit Beginn der Pandemie arbeiten wir an einer innovativen Lösung, die den sicheren Geschäftsbetrieb ermöglicht und gleichzeitig personenbezogene Daten schützt. Mithilfe von Radar kann unser Smart Entrance Counter beide Zielsetzungen erfüllen.“
Infineon präsentiert den Smart Entrance Counter im Rahmen der digitalen CES 2021 vom 12. bis zum 13.Januar 2021. Auf seiner Ausstellerplattform zeigt der Halbleiterhersteller auch weitere Lösungen für intelligente Konsumelektronik der nächsten Generation, welche die Verbindung von realer und digitaler Welt und das Verbrauchererlebnis verbessern. Der Fokus liegt auf vernetzten Geräten für das Internet der Dinge, Leistungshalbleiter für die effiziente Energieversorgung elektronischer Systeme sowie Audio-ICs für eine herausragende Klangqualität.
Sensorlösungen
Das Sensor-Portfolio von Infineon zeichnet sich durch bahnbrechende Produkte, einzigartige Niederstrom-Designs und Systemdenken aus. XENSIV-Sensoren legen den Grundstein für die Definition und den Aufbau neuer Gerätekategorien für intuitive Sensoren auf Basis von ToF-Technologie (Time-of-Flight), Low-Power-Radaren, einzigartiger CO 2-Erkennung und Drucksensoren sowie MEMS-Mikrofonen. Als dynamisches Technologie-Segment eröffnen Sensoranwendungen völlig neue Möglichkeiten für intelligente Gebäude und vorbeugende Wartung, intelligente Lautsprecher und Beleuchtungssysteme sowie Wearables.
Stromlösungen
Verbraucher und Hersteller von Industriegeräten verlangen zunehmend nach kabellosen Ladefunktionen und USB-PD-Ladegeräten. Das gesamte Strom-IC-Portfolio und das breite Angebot an Mikrocontroller-ICs von Infineon werden diesem Anspruch gerecht. Kabelloses Laden ermöglicht den Verbrauchern den Einsatz sicherer und effizienter Ladegeräte für ihre Mobilgeräte, die heutzutage meist rund um die Uhr in Betrieb sind. Hersteller, die ihre Produkte schnell auf den Markt bringen wollen, profitieren von den Evaluierungsboards und Referenzdesigns von Infineon und seinen Partner. Diese entsprechen den Industriestandards und lassen sich einfach zertifizieren.
Zusätzlich unterstützen Infineons MERUS™ Class-D Audioverstärker-ICs und leistungsstarke Treiber-MOSFET/GaN-Kombinationen Audioanwendungen mit Leistungsstufen von 20 bis über 2.000 W pro Kanal. Die Audiogeräte von Infineon verfügen über Multilevel-Verstärkertechnologie, die neben dem Stromverbrauch auch Interferenzen verringert und Out-of-Band-Rauschen nahezu vollständig entfernt; gleichzeitig werden die Gesamtkosten der Systemlösung gesenkt. Der hohe Wirkungsgrad und die hohe Leistungsdichte sorgen für einen herausragenden Klang von tragbaren Audiogeräten, reduziert die Wärmeentwicklung bei Mehrkanalbetrieb und bietet Designfreiheit für Systeme jeglicher Größenordnung – von audiostarken Smart Speakern bis hin zu professionellen Bühnenverstärkern und Line-Arrays.
Über die CES Innovation Awards
Das CES Innovation Awards-Programm der Consumer Technology Association (CTA) ® ist ein jährlicher Wettbewerb, der herausragendes Design und Engineering von Verbrauchertechnologieprodukten in 28 Kategorien auszeichnet. Eine ausgewählte Jury aus Branchenexperten, darunter Medienvertreter, Designer und Ingenieure, prüfen die Einsendungen nach Kriterien wie Innovation, technische Qualitäten, Funktionalität, Ästhetik und Design. Die von den Honorees eingereichten Unterlagen bilden die Grundlage für die Auswahl der Preisträger der CES ® Innovation Awards. Die CTA verifiziert weder die Richtigkeit der Einsendungen, noch testet sie die Produkte.
Diese Market News ist online abrufbar unter www.infineon.com/press sowie unter Twitter – Facebook – LinkedIn
Informationsnummer
INFPSS202012-027
Pressefotos
-
Die Smart Entrance Counter-Lösung von Infineon ermöglicht die präzise, anonyme und kontaktlose Personenzählung über einen XENSIV 60 GHz-Radarsensor mit integrierter Software.Infineon_Smart_Entrance_Counter_CES_Honoree
JPG | 402 kb | 2126 x 1312 px