Dr. Wolfgang Ziebart wird neuer Vorstandsvorsitzender von Infineon

10.05.2004 | Wirtschaftspresse

München, 10. Mai 2004 - Dr. Wolfgang Ziebart (54) ist heute vom Aufsichtsrat zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Infineon Technologies AG bestellt worden. Dr. Ziebart wird seine neuen Aufgaben bei Infineon spätestens am 1. September 2004 aufnehmen.

„Dr. Ziebart bringt mit seiner Turnaround-Erfahrung, Branchenkenntnis und technischen Expertise hervorragende Voraussetzungen für den Vorstandsvorsitz bei Infineon mit“, sagte Max Dietrich Kley, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Mit ihm wird das Management als Team die strategische Ausrichtung von Infineon, die in ihren Eckpunkten unverändert bleibt, vorantreiben, die Motivation der Mitarbeiter fördern und die Ergebnisorientierung weiter verstärken.“

Dr. Wolfgang Ziebart begann nach dem Studium und Promotion in München seine Karriere 1977 beim Automobilhersteller BMW. Dort war er nach verschiedenen Funktionen unter anderem für die Elektronikentwicklung verantwortlich und wurde 1999 als Mitglied in den Vorstand berufen. Im Jahre 2000 wechselte Dr. Ziebart zum Autozulieferer Continental AG nach Hannover und leitete dort den Konzernbereich Automotive Systems mit dem Fokus auf Automobilelektronik und elektronische Bremssysteme. Ein Jahr später wurde er zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Continental AG berufen.

Max Dietrich Kley bleibt bis zum Amtsantritt von Dr. Ziebart bei Infineon weiterhin Vorstandsvorsitzender des Halbleiterherstellers. Nach der Übergabe des Amtes wird er seine zwischenzeitlich ruhende Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates von Infineon wieder aufnehmen.

Über Infineon



Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen Kommunikation, sichere mobile Lösungen sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 32.300 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2003 (Ende September) einen Umsatz von 6,15 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Allgemeines Filmmaterial ist unter http://www.thenewsmarket.com als Download verfügbar.

Informationsnummer

INFXX200405.061