Dr. Wolfgang Ziebart übernimmt Vorstandsvorsitz bei Infineon

01.09.2004 | Wirtschaftspresse

München, 1. September 2004 – Dr. Wolfgang Ziebart hat am 1. September sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG angetreten. Dementsprechend wird Max Dietrich Kley, der den Vorstandsvorsitz des Halbleiterherstellers vorübergehend übernommen hatte, ab sofort seine zwischenzeitlich ruhenden Aufgaben als Vorsitzender des Aufsichtsrates von Infineon wieder wahrnehmen.

Dr. Wolfgang Ziebart begann nach dem Studium und Promotion in München seine Karriere 1977 beim Automobilhersteller BMW. Dort war er nach verschiedenen Funktionen unter anderem für die Elektronikentwicklung verantwortlich und wurde 1999 als Mitglied in den Vorstand berufen. Im Jahre 2000 wechselte Dr. Ziebart zum Autozulieferer Continental AG nach Hannover und leitete dort den Konzernbereich Automotive Systems mit dem Fokus auf Automobilelektronik und elektronische Bremssysteme. Ein Jahr später wurde er zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Continental AG berufen.

Über Infineon

Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen Kommunikation, sichere mobile Lösungen sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 32.300 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2003 (Ende September) einen Umsatz von 6,15 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFXX200409.091

Pressefotos

  • Dr. Wolfgang Ziebart takes over as CEO at Infineon
    Dr. Wolfgang Ziebart takes over as CEO at Infineon
    Press Photo

    JPG | 2,07 mb | 2000 x 3008 px

    Press Photo

    JPG | 6 kb | 106 x 160 px