Infineon in Hybridautos auf Olympischen Spielen

21.07.2008 | Wirtschaftspresse

Neubiberg und Peking, China – 21. Juli 2008 – Moderne Elektronik des Halbleiterherstellers Infineon Technologies kommt während der Olympischen Spiele zum Einsatz. Der chinesische Automobilhersteller Chang An hat einige Fahrzeuge seiner Modellreihe „Jiexun“ mit einem milden Hybridantrieb ausgestattet und sich für Leistungskomponenten von Infineon entschieden. Die Hybridfahrzeuge werden während der Spiele für Sportler und Zuschauer als Taxis genutzt. Chang An ist nach Stückzahlen der fünftgrößte chinesische Hersteller von Autos, Kleintransportern und leichten Nutzfahrzeugen.

Hybridfahrzeuge
sind mit einem Verbrennungs- und einem Elektromotor ausgestattet. Fahrzeuge der Mild-Hybrid-Kategorie können die beim Bremsen entstehende Energie teilweise in der Batterie speichern, um sie später dem Antrieb über den Elektromotor wieder zuzuführen, beispielsweise zum Anfahren oder für einen Überholvorgang. Die Leistungselektronik ist hierbei von großer Bedeutung für den Wirkungsgrad des Hybridantriebs.

Gegenüber gängigen Mild-Hybrid-Lösungen hat Infineon Größe und Gewicht von Steuergerät und Leistungselektronik um ein Drittel reduziert. Bei Abmessungen von ca. 20 x 30 x 10 cm – etwa der Größe eines Standard-Schuhkartons – wiegt ein System auf Basis von Infineons Leistungselektronik nur noch 15 Kilogramm. Außerdem erzeugt es bis zu 20 Prozent weniger elektrische Verluste. Diese gesparte elektrische Energie lässt sich wieder für den Antrieb einsetzen. Experten schätzen, dass ein Mild-Hybrid-Fahrzeug mit regenerativer Bremsfunktion und Beschleunigung etwa 15 bis 35 Prozent weniger Kraftstoff als eines mit herkömmlichem Verbrennungsmotor braucht.

Infineon belegt weltweit Rang zwei bei Chips für die Automobilelektronik und hält 9,4 Prozent am Gesamtmarkt von ca. 19,3 Milliarden US-Dollar. Damit trennen Infineon nur noch 0,9 Prozentpunkte vom Weltmarktführer, so die aktuelle Studie des amerikanischen Marktforschungsinstituts Strategy Analytics vom Mai 2008.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 43.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 13.500 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2007 (Ende September) einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro (davon 3,6 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York unter dem Symbol „IFX“ notiert.

Informationsnummer

INFAIM200807.078

Pressefotos

  • Das Leistungsmodul HybridPACK(tm)1 für Mild-Hybridantriebe enthält sämtliche Leistungshalbleiter für den Umrichter und einen NTC-Widerstand für die Temperaturmessung. Es nutzt Infineons Trenchstop(tm)-Fieldstop-IGBT-Technologie und Emitter-Controlled-Dioden. Gegenüber gängigen Mild-Hybrid-Lösungen lassen sich mit HybridPACK1 Größe und Gewicht von Steuergerät und Leistungselektronik um etwa ein Drittel auf Abmessungen von ca. 20 x 30 x 10 cm und rund 15 kg reduzieren.
    Das Leistungsmodul HybridPACK(tm)1 für Mild-Hybridantriebe enthält sämtliche Leistungshalbleiter für den Umrichter und einen NTC-Widerstand für die Temperaturmessung. Es nutzt Infineons Trenchstop(tm)-Fieldstop-IGBT-Technologie und Emitter-Controlled-Dioden. Gegenüber gängigen Mild-Hybrid-Lösungen lassen sich mit HybridPACK1 Größe und Gewicht von Steuergerät und Leistungselektronik um etwa ein Drittel auf Abmessungen von ca. 20 x 30 x 10 cm und rund 15 kg reduzieren.
    HybridPACK1

    JPG | 384 kb | 1800 x 1349 px

  • Der chinesische Automobilhersteller Chang An hat einige Fahrzeuge seiner Modellreihe "Jiexun" mit einem milden Hybridantrieb ausgestattet und sich für Infineons Leistungskomponenten entschieden. Der "Jiexun" mit Hybridantrieb fährt mit max. Geschwindigkeit von 160 km/h. Sein Kraftstoffverbrauch beträgt ca. 9 l/100 km. Er erfüllt EURO-3-Norm und verfügt u.a. über ABS, Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Heckscheibenheizung und Zentralverriegelung.
    Der chinesische Automobilhersteller Chang An hat einige Fahrzeuge seiner Modellreihe "Jiexun" mit einem milden Hybridantrieb ausgestattet und sich für Infineons Leistungskomponenten entschieden. Der "Jiexun" mit Hybridantrieb fährt mit max. Geschwindigkeit von 160 km/h. Sein Kraftstoffverbrauch beträgt ca. 9 l/100 km. Er erfüllt EURO-3-Norm und verfügt u.a. über ABS, Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Heckscheibenheizung und Zentralverriegelung.
    Jiexun

    JPG | 120 kb | 1000 x 549 px