Chinas neuer Reisepass mit Chip von Infineon

11.11.2009 | Wirtschaftspresse

Neubiberg, 11. November 2009 – China nutzt in seinen neuen elektronischen Reisepässen einen Sicherheits-Chip von Infineon Technologies. Damit beliefert Infineon die beiden größten nationalen Passprojekte der Welt. Ab dem ersten Quartal 2010 wollen die chinesischen Behörden mit der Ausgabe von jährlich rund 6,5 Millionen elektronischen Reisepässen beginnen. Derzeit sind schätzungsweise mehr als 30 Millionen chinesische Reisepässe im Umlauf. Sie sind in der Regel zehn Jahre gültig.


In China sind zwei Ministerien für Reisepässe verantwortlich: Das Ministerium für Öffentliche Sicherheit ist für die Bürger zuständig, das Außenministerium für Diplomaten und Regierungsangestellte. Infineon ist der einzige Halbleiterhersteller, der beide Passprojekte beliefert.


Der neue chinesische Reisepass enthält in seinem Umschlagrücken den Chip, auf dem die im Pass gedruckten Informationen verschlüsselt abgespeichert sind. Dazu gehören etwa der Name des Passinhabers, das Geburtsdatum und ein Lichtbild sowie Gültigkeitsdauer und Nummer des Reisepasses.


Auch Hongkong und Macau vertrauen auf Infineons Sicherheitscontroller


Ausschließlich auf Infineon setzen auch die beiden chinesischen Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau. Infineon ist der alleinige Chiplieferant für deren elektronische Reisepässe. Hongkong mit seinen rund neun Millionen Einwohnern hat seit 2007 jährlich etwa 1,2 Millionen elektronische Reisepässe ausgestellt. Macau, wo rund 300.000 Menschen leben, gab seit Anfang 2008 jährlich etwa 100.000 Reisepässe aus.


Exklusiver Chiplieferant ist Infineon auch für die elektronischen Personalausweise von Hongkong und Macau, die seit 2004 für die meisten Staatsbürger und für Personen mit dauerhafter oder vorübergehender Aufenthaltsgenehmigung Pflicht sind. Die Personalausweise werden z. B. für die automatische Identitätsüberprüfung an Grenzkontrollpunkten und für e-Government-Anwendungen eingesetzt.


„Das Vertrauen, das uns China, Hongkong und Macau als Chiplieferant für ihre elektronischen Pässe entgegenbringen, ehrt uns“, sagte Dr. Helmut Gassel, President der Division Chip Card & Security bei Infineon Technologies. „Sicherheit ist eines der zentralen Themenfelder Infineons. Das Vertrauen in uns bestätigt unsere Anstrengungen, qualitativ hochwertige Produkte mit überlegenen Sicherheitseigenschaften zu liefern, die die weltweit strengsten Sicherheitstests erfolgreich bestanden haben.“


Infineon ist Weltmarktführer bei Chips für Karten- und Sicherheitsanwendungen


Rund die Hälfte der im Jahr 2008 ausgegebenen elektronischen Ausweisdokumente (ohne Chinas Personalausweis-Projekt) war mit einem Sicherheitscontroller von Infineon ausgestattet. Dazu gehören z. B. Reisepässe, Personalausweise, Gesundheitskarten, Führerscheine und Sozialversicherungskarten. Rund ein Drittel der 192 UN-Mitgliedstaaten – hier leben mehr als drei Milliarden Menschen – nutzen heute Infineons Sicherheits-Chips im öffentlichen Sektor.


Infineon ist im zwölften Jahr in Folge der Weltmarktführer bei Chips für Kartenanwendungen und hielt in 2008 einen Marktanteil von 25,5 Prozent am Gesamtmarkt von 2,4 Milliarden US-Dollar (Quelle: Frost & Sullivan).


Sicherheitscontroller SLE 66CLX800PE in Chinas Reisepass


Im chinesischen Reisepass wird Infineons Sicherheitscontroller SLE 66CLX800PE eingesetzt. Er wurde speziell für den Einsatz in elektronischen Reisepässen, Personalausweisen im Kartenformat, e-Government-Karten und anderen Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen entwickelt. Der leistungsstarke und mit einem Krypto-Koprozessor versehene Sicherheitscontroller überträgt selbst bei anspruchsvollen Ver- und Entschlüsselungsoperationen die Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 848 KBit/s.


Der SLE 66CLX800PE bietet 80 Kilobyte (kB) EEPROM, 240 kB ROM und 6 kB RAM. Er erfüllt alle Anforderungen der internationalen Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization, ICAO) nach sicherer Speicherung von biometrischen und personenbezogenen Daten in Reisedokumenten.


Kontaktlose Chipkartencontroller der SLE 66PE-Familie, also auch der SLE 66CLX800PE, sind nach dem Standard „Common Criteria EAL 5+ high“ unter Verwendung des Sicherheitsprofils BSI-PP-0002 zertifiziert. Sie bieten hardware-basierte integrierte Sicherheit mit Datenverschlüsselung, Memory-Firewalls und anderen Sicherheitsmechanismen.


Weitere Informationen zu Infineons Produkten für Chipkarten und Sicherheitsanwendungen finden Sie unter www.infineon.com/security.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 29.100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2008 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt „OTCQX International Premier“ unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Informationsnummer

INFCCS200911.008