Aufsichtsrat und Vorstand von Infineon schlagen der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende um 20 Prozent auf 0,12 Euro je Aktie vor
Neubiberg, 23. November 2011 – Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG hat gestern beschlossen, der Empfehlung des Vorstands zu folgen und der kommenden Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende um 20 Prozent auf 0,12 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen.
„Ziel unserer Dividendenstrategie ist es, unseren Aktionären über den Marktzyklus eine nachhaltige Dividende zu zahlen und sie so kontinuierlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen“, sagte Peter Bauer, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. „Darüber hinaus profitieren unsere Anteilseigner auch von weiteren Aktien- und Anleiherückkäufen. Im Rahmen des bereits begonnenen Programms werden wir dafür zwischen Oktober 2011 und März 2013 insgesamt noch bis zu 208 Millionen Euro zusätzlich zur Dividendenzahlung einsetzen.“
Im Geschäftsjahr 2011 hatte Infineon erstmals nach zehn Jahren wieder eine Dividende gezahlt. Die Hauptversammlung am 17. Februar 2011 hatte beschlossen, 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2010 auszuschütten. Dies entsprach einer Ausschüttungssumme von 109 Millionen Euro. Sollte die kommende Hauptversammlung am 8. März 2012 dem Vorschlag von 0,12 Euro Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie zustimmen, so entspräche dies einer Ausschüttungssumme von voraussichtlich rund 130 Millionen Euro. Die endgültige Ausschüttungssumme ist abhängig von der Zahl der dividendenberechtigten Aktien. Diese beträgt zum 21. November 2011 1.081 Millionen Aktien; sie kann sich durch weitere Aktienrückkäufe bis zum Ausschüttungstermin noch reduzieren.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Informationsnummer
INFXX201111.013