Infineon von Denso für Reifendrucksensor mit Autolokalisierung ausgezeichnet

30.07.2012 | Wirtschaftspresse

Neubiberg, 30. Juli 2012 – Infineon Technologies ist einer der besten Lieferanten des japanischen Automobilzulieferers Denso Corporation im Jahr 2011 und hat von Denso einen Preis für Technologie-Entwicklung erhalten. Ausgezeichnet wurde Infineon für die Entwicklung eines Sensorchips zur Reifendruckkontrolle. Der Reifendrucksensor ermöglicht eine neue Art der Autolokalisierung, die es Denso erlaubt, Systeme für die Reifendruckkontrolle kostengünstiger herzustellen. Einmal im Jahr ehrt Denso seine weltweit besten Zulieferer für Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Technologie-Entwicklung und Zusammenarbeit. Infineon ist der erste nicht-japanische Komponentenzulieferer, den Denso mit einem Preis für Technologie-Entwicklung ausgezeichnet hat.

Die Reifendrucksensoren von Infineon unterstützen so genannte direkte Systeme. Bei diesen wird der Reifendruck direkt im Reifen gemessen und über Funk an die elektronische Empfangseinheit im Fahrzeug übertragen. In diesem Zusammenhang bedeutet Autolokalisierung, dass das System die vier empfangenen Drucksignale dem jeweils zugehörigen Reifen automatisch zuordnet.

Systeme für die Reifendruckkontrolle überwachen den Reifendruck und alarmieren den Fahrer, wenn der tatsächliche Druck vom Sollwert abweicht. Es ist vornehmlich die Gesetzgebung, die die Einführung solcher Systeme treibt, um zukünftig Unfälle aufgrund eines zu geringen Reifendrucks zu vermeiden. Seit dem Herbst 2007 ist in den USA der Einsatz von Reifendruckkontrollsystemen in allen PKWs und Kleintransportern bis fünf Tonnen verpflichtend. In Europa und Südkorea müssen ab November 2014 alle Neufahrzeuge mit einem System zur Reifendruckmessung ausgestattet sein.

Infineon bietet das industrieweit breiteste Produktportfolio für Reifendrucksensoren. Seine Produktpalette deckt alle Reifendruckbereiche vom Kompaktwagen bis zum Schwerlaster ab und nahezu alle Arten der Autolokalisierung (beispielsweise über LF-(Low Frequency) Antennen oder ± 1g). Mit mehr als 150 Millionen ausgelieferten Reifendrucksensoren ist Infineon der weltweit führende Lieferant der Systemzulieferer für die Automobilindustrie bei der Reifendruckkontrolle.

Infineon ist Europas größter Chipzulieferer fürs Auto und weltweit Nummer 2

Infineon gehört mit einem Marktanteil von 10 Prozent zu den beiden weltweit größten Chipherstellern für die Automobilelektronik. Der Gesamtmarkt für Auto-Chips betrug im Jahr 2011 rund 23 Milliarden US-Dollar (Quelle: Marktforschungsunternehmen Strategy Analytics, April 2011). In Europa, dem wichtigsten Innovationstreiber in der Automobilelektronik, ist Infineon unbestrittener Marktführer und hält 15 Prozent Marktanteil. In Japan ist Infineon mit einem Marktanteil von 3,8 Prozent der größte nicht-japanische Chiphersteller fürs Auto. Infineon liefert Sensoren, Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Leistungsmodule für die Automobilindustrie.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Sensoren und Chiplösungen für die Automobilelektronik von Infineon erhalten Sie unter www.infineon.com/sensors und unter www.infineon.com/automotive

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFATV201207.054