3D-Bildsensor: Infineon ermöglicht einfaches Entsperren von Smartphones durch Gesichtserkennung
München, 5. Januar 2018 – Es ist ein Megatrend in der mobilen Kommunikation: Smartphones über die 3D-Gesichtserkennung entsperren, anstelle des Fingerabdrucks oder eines Codes. Die Authentifizierung wird dadurch komfortabler sowie sicherer. Diese Technik könnte bald in mobilen Zahlungsanwendungen und bei der Onlinefunktion von Ausweisen unverzichtbar werden. Mit dem 3D-Bildsensorchip von Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) wird das Entsperren per Gesichtserkennung smarter, schneller und zuverlässiger.
Gemeinsam mit seinem Innovationspartner pmdtechnologies AG hat Infineon einen neuen 3D-Bildsensor in der REAL3™-Chipfamilie entwickelt, der auf einem Laufzeitverfahren (Time-of-Flight-, kurz ToF-Technologie) basiert. Dieses Verfahren ermöglicht es, das weltweit kleinste 3D-Kameramodul mit einer Größe von gerade einmal 12 mm x 8 mm, einschließlich Empfangsoptik und VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)-Beleuchtung, in Smartphones zu integrieren. Infineon und pmdtechnologies werden ihre Produktinnovation auf der CES ® 2018 (Consumer Electronics Show, 9.-12. Januar 2018, Las Vegas, Stand MP26065 in der South Hall 2 des Las Vegas Convention Center) vorstellen. Der in Dresden produzierte Chip wurde in München und Graz entwickelt.
Schnelleres Marktwachstum durch ToF-Vorteile
Laut Prognosen soll der Marktanteil von Smartphones mit 3D-Sensorfunktionalität von etwa 50 Millionen Geräten im Jahr 2017 auf rund 290 Millionen im Jahr 2019 ansteigen. Im Vergleich zu anderen 3D-Sensorprinzipien, wie dem stereoskopischen oder dem Structured-Light-Verfahren, bietet ToF Vorteile bei Leistung, Größe und Stromverbrauch batteriebetriebener Geräte.
Zwei Faktoren beeinflussen Reichweite und Messgenauigkeit der Kamera: die Intensität des ausgesendeten und reflektierten Infrarotlichts sowie die Pixelempfindlichkeit des 3D-Bildsensorchips. Der REAL3 Chip verfügt über 38.000 Pixel. Jedes besitzt eine einzigartige SBI- (Suppression of Background Illumination-) Schaltung. Die Pixel sind auf 940 nm Infrarotlichtquellen abgestimmt. Dadurch wird das projizierte Licht gänzlich unsichtbar und das Rauschverhalten bei Sonnenlicht weiter verbessert. Darüber hinaus enthält der IRS238xC eine eigene Funktion, welche die Laserschutzklasse 1 der Gesamtlösung ermöglicht.
ToF-Kameramodul bereit für Massenproduktion
Kameras von Infineon und pmdtechnologies sind die einzigen ToF-basierten Tiefenkameras, die in kommerziell verfügbaren Smartphones integriert sind. Sie haben führende Kameramodulhersteller für Mobiltelefone überzeugt und sich als geeignet für eine effiziente Massenproduktion mit hoher Ausbeute erwiesen. Darüber hinaus müssen sie während des Betriebs nicht neu kalibriert werden.
Verfügbarkeit
Muster des neuen Infineon 3D-Bildsensorchips sind bereits verfügbar. Der Produktionsstart ist für das 4. Quartal 2018 geplant. Softwarepartner wie Sensible Vision Inc. und IDEMIA bieten Anwendungssoftware für Gesichtserkennung und Benutzerauthentifizierung an. Demos mit REAL3 3D-Bildsensorchip sind ebenfalls verfügbar.
Technische Informationen zu den 3D-Bildsensorchips REAL3 sind erhältlich unter www.infineon.com/real3 und www.infineon.com/3d-imaging. Informationen zu pmdtechnologies sind erhältlich unter www.pmdtec.com. Die Highlights von Infineon auf der CES sind unter www.infineon.com/CES abrufbar.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFATV201801-018
Pressefotos
-
Der neue 3D-Bildsensorchip in der REAL3™-Familie nutzt das Laufzeitverfahren, bekannt unter dem Begriff Time-of-Flight-Technologie. Dieses ermöglicht es, das weltweit kleinste 3D-Kameramodul mit einer Größe von gerade einmal 12 mm x 8 mm in Smartphones zu integrieren.Real3-Chip-vs-Quarter-Dollar
JPG | 226 kb | 1500 x 1061 px