Infineon-Hauptversammlung erhöht Dividende auf 0,25 Euro je Aktie - Dr. Wolfgang Eder neu in den Aufsichtsrat gewählt - Dr. Eckart Sünner übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats - Wolfgang Mayrhuber scheidet aus und wird Ehrenvorsitzender

22.02.2018 | Wirtschaftspresse

München – 22. Februar 2018 – Auf der 18. ordentlichen Hauptversammlung sind die Aktionäre der Infineon Technologies AG dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Gewinnverwendung gefolgt: Sie beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie. Gegenüber dem letzten Geschäftsjahr entspricht das einer Erhöhung um ca. 14 Prozent. Insgesamt fließen damit fast 283 Millionen Euro an die Aktionäre, die auch auf diesem Weg am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden.

Wolfgang Mayrhuber ist mit Beendigung der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Dr. Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender der österreichischen voestalpine AG. In seiner Sitzung unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat Dr. Eckart Sünner, der dem Gremium seit 2007 angehört, einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. „Ich freue mich über das Vertrauen, das mir mit diesem Amt entgegengebracht wird. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats, aber auch des Vorstands, danke ich Herrn Mayrhuber für sieben erfolgreiche Jahre an der Spitze des Gremiums. Angesichts seiner großen Verdienste um das Unternehmen hat der Aufsichtsrat heute beschlossen, Herrn Mayrhuber zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen“, sagte Dr. Sünner.

Auch alle weiteren Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden von den Aktionären angenommen.

Rund 2.300 Teilnehmer besuchten heute das Aktionärstreffen im Internationalen Congress Center München. Insgesamt vertreten waren 68,05 Prozent des Aktienkapitals von Infineon.

Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung 2018 der Infineon Technologies AG, einschließlich der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, sind abrufbar unter www.infineon.com/hv.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Twitter - Facebook - LinkedIn

Informationsnummer

INFXX201802.030

Pressefotos

  • In den Aufsichtsrat gewählt: Dr. Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender der österreichischen voestalpine AG
    In den Aufsichtsrat gewählt: Dr. Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender der österreichischen voestalpine AG
    Dr_Wolfgang_Eder

    JPG | 283 kb | 1491 x 2126 px

  • Neuer Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Eckart Sünner, Mitglied des Aufsichtsrats seit 2007
    Neuer Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Eckart Sünner, Mitglied des Aufsichtsrats seit 2007
    Dr_Eckart_Suenner

    JPG | 206 kb | 1402 x 2126 px