Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von Dr. Helmut Gassel und Jochen Hanebeck bis 2024
München, 3. August 2018 – Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG hat die Verträge von Dr. Helmut Gassel, Mitglied des Vorstands und Chief Marketing Officer, und von Jochen Hanebeck, Mitglied des Vorstands und Chief Operations Officer, um fünf Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Beide gehören dem Vorstand seit dem 1. Juli 2016 an. Die aktuellen Verträge laufen noch bis zum 30. Juni 2019. Der Aufsichtsrat würdigt mit den Vertragsverlängerungen die großen Beiträge Helmut Gassels und Jochen Hanebecks zum nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs, den das Unternehmen verfolgt.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFXX201808.072