Infineon auf der electronica 2018: Elektromobilität wird langstreckentauglich, die Drohne erwachsen und der Roboter agil

05.11.2018 | Wirtschaftspresse

München, 5. November 2018 – Infineon Technologies AG gibt Antworten auf die großen Fragen der Digitalisierung: Wie entsteht saubere Energie und gelangt schnell und verlustarm ins elektrische Auto? Was macht Server effizienter, während wir immer mehr Daten in die Cloud laden? Wie alltagstauglich sind Roboter bereits? Und wie schützen wir uns vor Angreifern aus dem Cyberspace? Zusammen mit Kunden und strategischen Partnern arbeitet Deutschlands größter Halbleiterhersteller an Lösungen für die vernetzte Welt von morgen. In Halle C3, Stand 502 zeigt Infineon vom 13. bis 16. November auf der electronica 2018 die Verbindung zwischen der realen und der digitalen Welt.

Der Weg zum CO 2-freien Fahren: mit Halbleitern von Infineon

Emissionsfreie Fahrzeuge ermöglichen nachhaltige Mobilität. Der ID. BUZZ von VW trägt das Bulli-Fahrgefühl in die Zukunft. Selbstverständlich fährt der emissionsfreie Bulli mit Allrad-Antrieb hochautomatisiert: Infineon, strategischer Halbleiterpartner des Automobilherstellers, zeigt als erster Partner von VW das voll-elektrische Concept Car und erläutert, wie Halbleiter den Weg zum elektrischen Fahren ebnen.

Emissionsfreies Fahren, das diesen Namen verdient, braucht Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Zur Gewinnung von Solarstrom präsentiert Infineon einen Solar-Inverter von SMA Solar mit CoolSiC™-Technologie: Das neue Halbleitermaterial Siliziumkarbid (SiC) erhöht die Leistungsdichte um mehr als 80 Prozent. Dadurch werden die Umrichter bei gleicher Leistung kleiner und leichter, oder die Leistung erhöht sich signifikant bei gleicher Größe und gleichem Gewicht.

Damit E-Mobilität sich durchsetzt, muss Strom schnell und effizient ins Fahrzeug. Infineon zeigt, wie Ladesäulen von IONITY  dies ermöglichen: Schnelles Laden für mehrere hundert Kilometer für Jeden. Das Joint Venture von BMW, Daimler, Ford und VW wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, ein Netz von Schnellladestationen (350 kW) für Elektroautos entlang der europäischen Hauptverkehrsachsen aufzubauen.

Eine Lösung für hungrige Server: Infineon präsentiert Galliumnitrid-Produktportfolio

Immer mehr Geräte, Computer und Maschinen erzeugen in der vernetzten Welt massive Datenströme. Gleiches gilt für die wachsende Zahl von Sensoren, die neuartige Anwendungen künstlicher Intelligenz ermöglichen. Die hierfür benötigten Server und Rechenzentren werden immer größer und leistungshungriger. Entsprechend höhere Effizienz bei der Stromversorgung ist möglich durch alternative Halbleitermaterialien wie Galliumnitrid (GaN) – das spart Energie und damit CO 2 und Geld. Auf der electronica stellt Infineon sein CoolGaN™-Produktportfolio vor – zum Einsatz bei der Datenübertragung (Telekom) und in Servern.

Drohnen und Roboter: Der nächste Schritt

Die Drohne hat ihren Durchbruch als ernstzunehmendes Transportmittel erreicht. Die Beförderung von Lasten und Personen kann schon bald den Alltag prägen. Infineon präsentiert einen neuen Ansatz: AURIX™ Mikrocontroller als Flight-Controller und CoolGaN-Lösungen in der Motorsteuerung setzen einen neuen Maßstab für die Entwicklung leistungsstarker und autonomer „Carrier“-Drohnen.

Standbesucher macht Infineon mit ROBOY bekannt. Der humanoide Roboter kommt dem menschlichen Körper in Beweglichkeit, Kognition und Sensitivität verblüffend nahe. Infineon unterstützt Forscher der Technischen Universität München (TUM), die mit dem Projekt künstliche Intelligenz in der Robotik erforschen: ROBOY 2.0 bewegt sich geschmeidig, kann Menschen erkennen und Gespräche führen. Im nächsten Entwicklungsstadium soll ROBOY gehen können: Der Infineon Radarsensor XENSIV™ 60 GHz lässt ihn den jeweiligen Untergrund erkennen und dank hoch sensibler Sensorik von Infineon kann er seine Bewegungen dem Untergrund anpassen.

Cybersicherheit ist zentrale Voraussetzung für Vernetzung

Infineon hat den Anspruch, das Leben einfacher und umweltfreundlicher zu machen – und zugleich sicherer. Denn Geräte, die vernetzt sind, können angegriffen werden. Hardware-basierte Sicherheitslösungen ziehen sich als roter Faden durch das Angebot von Infineon. Mit der OPTIGA™ Produktfamilie bietet Infineon robuste, bedarfsgerechte Sicherheit für die vielfältigen Anwendungen im Internet der Dinge, vom Smart Home über das Auto bis zur Drohne. Dies gelingt durch den strategischen Ansatz vom Produkt zum System. Die Unternehmen des Infineon Security Partner Network (ISPN) demonstrieren  Anwendungen mit Sicherheitschips von Infineon, zum Schutz von industriellen Robotern, geistigem Eigentum und Daten oder auch als elektronische Türschlösser für Geschäftsanwendungen.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Twitter - Facebook - LinkedIn

Informationsnummer

INFXX201811-008

Pressefotos

  • Ladesäule von IONITY, VW ID. BUZZ, ROBOY 2.0 der TUM: Infineon gibt Antworten auf die großen Fragen der Digitalisierung – auf der electronica 2018, in Halle C3, Stand 502
    Ladesäule von IONITY, VW ID. BUZZ, ROBOY 2.0 der TUM: Infineon gibt Antworten auf die großen Fragen der Digitalisierung – auf der electronica 2018, in Halle C3, Stand 502
    Infineon_at_Electronica_2018

    JPG | 1000 kb | 2126 x 1162 px