Infineon schließt Dezember-Quartal mit erwartetem Umsatzrückgang und leicht besserem Ergebnis als erwartet ab. Nachlassende weltwirtschaftliche Dynamik dämpft Ausblick: Umsatz für März-Quartal auf konstantem Niveau erwartet

05.02.2019 | Quartalsergebnisse

  • Q1 GJ 2019: Umsatz 1.970 Millionen Euro, saisonaler Umsatzrückgang von 4 Prozent gegenüber Vorquartal, Segmentergebnis 359 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 18,2 Prozent
  • Ausblick Q2 GJ 2019: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 wird ein im Quartalsvergleich konstanter Umsatz plus oder minus 2 Prozent mit einer Segmentergebnis-Marge von 16 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne erwartet
  • Ausblick GJ 2019: Angesichts der Entwicklung in den ersten beiden Quartalen wird erwartet, dass ein Umsatzwachstum am unteren Ende der prognosti­zierten Spanne erreicht werden kann; dieses liegt bei 9 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15. Die Segmentergebnis-Marge sollte dabei etwa 17,5 Prozent betragen
  • Investitionen GJ 2019: In Anbetracht der Abschwächung des Wachstums werden die bisher geplanten Investitionen um 100 bis 200 Millionen Euro gekürzt

Neubiberg, 5. Februar 2019 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 bekannt.

„Wir haben die Herausforderungen eines schwieriger werdenden Umfelds bislang gut gemeistert“, sagt Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Vorstands von Infineon. „Trotz des Gegenwindes aus dem Markt gehen wir aufgrund intakter struktureller Wachstums­treiber davon aus, 2019 mit circa 9 Prozent wachsen und weiter Marktanteile gewinnen zu können. Auch unsere langfristige Wachstumsperspektive ist unverändert gut. Deshalb halten wir an Kernprojekten wie dem Bau des 300-Millimeter-Reinraums in Villach fest, reduzieren aber Investitionen in Fertigungsanlagen moderat.“

Die vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) finden Sie als PDF-Download im Download-Bereich (siehe unten).

Informationsnummer

INFXX201902-033

Pressefotos

  • Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG
    Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG
    Dr_Reinhard_Ploss_01

    JPG | 396 kb | 2126 x 1417 px

Download-Service