Infineon im Juni-Quartal gut behauptet. Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt
Vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) als PDF-Download.
- Q3 GJ 2023: Umsatz 4,089 Milliarden Euro, Segmentergebnis 1,067 Milliarden Euro, Segmentergebnis-Marge 26,1 Prozent
- Ausblick Q4 GJ 2023: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 wird ein Umsatz von etwa 4 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei etwa 25 Prozent betragen
- Ausblick GJ 2023: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 wird unverändert ein Umsatz von etwa 16,2 Milliarden Euro mit einer bereinigten Bruttomarge von rund 47 Prozent und einer Segmentergebnis-Marge von rund 27 Prozent erwartet. Die geplanten Investitionen liegen bei etwa 3,0 Milliarden Euro. Der Free-Cash-Flow wird unter Einbeziehung der geplanten Frontend-Gebäudeinvestitionen voraussichtlich nun etwa 1,2 Milliarden Euro betragen (zuvor etwa 1,1 Milliarden Euro). Des Weiteren wird ein bereinigter Free-Cash-Flow von nun etwa 1,7 Milliarden Euro erwartet (zuvor etwa 1,8 Milliarden Euro)
Neubiberg, 3. August 2023 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. Juni 2023 abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt.
„Wir haben uns im abgelaufenen Quartal gut behauptet, wobei die Entwicklung am Halbleitermarkt weiterhin ein gemischtes Bild mit Licht und Schatten zeigt“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Einerseits sorgen Elektromobilität und erneuerbare Energien sowie die damit verbundenen Anwendungsbereiche für stabil hohe Nachfrage. Andererseits ist der Bedarf zum Beispiel für Consumer-Anwendungen, wie PCs und Smartphones, nach wie vor gering. In diesem anspruchsvollen Marktumfeld ist Infineon dank der konsequenten Ausrichtung auf strukturelle Wachstumstreiber für den grünen und digitalen Wandel erfolgreich. Dafür investieren wir vorausschauend und langfristig in zusätzliche Fertigungskapazitäten.“
Vollständige Pressemeldung (inkl. der Finanzdaten) als PDF-Download.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFXX202308-141
Pressefotos
-
Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AGJochen_Hanebeck
JPG | 403 kb | 2126 x 1417 px