Infineon stärkt Innovationsstandort Warstein mit Blick auf die Energiewende und setzt Spatenstich für neues Laborgebäude
- Innovations- und Fertigungsstandort Warstein wird um ein neues Gebäude für rund 350 Mitarbeitende erweitert
- NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst setzt gemeinsam mit Infineon-Vorstandsvorsitzenden Jochen Hanebeck den Spatenstich
- Produkte aus Warstein treiben in Solar- und Windkraftanlagen und E-Autos die Energiewende voran
Warstein, 19. Juni 2024. Die Infineon Technologies AG hat den Spatenstich für eine Erweiterung des Innovations- und Fertigungsstandorts in Warstein gesetzt. Im Beisein von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, des Infineon-Vorstandsvorsitzenden Jochen Hanebeck sowie Vertretern aus Kreis-, Landes- und Bundespolitik, wurde der Weg für den Bau eines neuen Büro- und Laborgebäudes in Warstein bereitet. 2026 werden rund 350 Mitarbeitende das Gebäude beziehen.
Infineon Warstein ist ein Innovationsstandort für Leistungshalbleitermodule. Hier werden die neuesten Produkte für eine wachsende Zahl von Anwendungen, wie Windenergie- und Solaranlagen, Elektrofahrzeuge und industrielle Applikationen auf den Markt gebracht. In Warstein erforscht Infineon, wie neue Materialien sowie innovative Fertigungsverfahren die Effizienz, Lebensdauer und Zuverlässigkeit dieser Module weiter steigern. Mit den neuen Möglichkeiten, die das neue Gebäude bietet, erhöht Infineon die Kapazitäten im Bereich Forschung und Entwicklung deutlich. In eigens dafür eingerichteten Laboren werden neue Materialtechnologien entwickelt, die die Leistungswerte der in Warstein entwickelten Module weiter steigern.
„Mit dem Ausbau unserer Aktivitäten in Warstein stärken wir den Standort Deutschland im Bereich der Halbleitertechnologie“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „In Warstein werden Leistungshalbleitermodule entwickelt, die die Energieeffizienz beispielsweise von Solar- und Windkraftanlagen sowie Elektroautos und Zügen deutlich steigern. Damit leistet der Standort einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen der Energiewende weltweit.“
In enger Abstimmung mit Infineon wird der Projektentwickler GARBE Institutional Capital gemeinsam mit dem Beteiligungsunternehmen BC Partners Real Estate das Gebäude errichten. Infineon wird dort als alleiniger Mieter einziehen. Das Investitionsvolumen von GARBE Institutional Capital und BC Partners Real Estate liegt im mittleren zweistelligen Millionen Euro-Bereich.
„Die Entscheidung, den Standort Warstein durch zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zu stärken, ist ein positives Signal für den Innovations- und Technologiestandort Nordrhein-Westfalen“, sagt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. „Dieser Schritt trägt erheblich zum Aufbau einer leistungsfähigen Halbleiterindustrie in Europa bei und sichert langfristig Arbeitsplätze in der Region. Durch die Förderung modernster Technologien setzt Infineon wichtige Impulse für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der europäischen Industrie.“
Die lokalen Behörden haben dafür gesorgt, dass die Bauanträge unter Berücksichtigung aller erforderlichen Maßnahmen zügig bearbeitet wurden. Nach dem Bauantrag im März 2024 können deswegen schon jetzt die Baumaßnahmen mit dem Spatenstich eingeleitet werden. Neben Wüst und Hanebeck standen die Betriebsratsvorsitzende des Standortes Diana Vitale, der Vertreter von GARBE, Andreas Höfner, der Bürgermeister der Stadt Warstein, Dr. Thomas Schöne, und Infineon-Standortleiter Dr. Arne Kohring für den Startschuss „an der Schüppe“.
Der Neubau erfüllt hohe Anforderungen an eine ökologische Bauweise. Er wird nach dem KfW40-Energiestandard errichtet, zudem wird die sogenannte BREEAM Excellent Zertifizierung angestrebt. BREEAM ist eine Zertifizierungsmethode für eine nachhaltig bebaute Umwelt. Auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage geplant, die gleichsam auch zur Verschattung der Dachterrasse dienen soll.
„Das neue Gebäude wird dem Traditions- und Innovationsstandort, an dem seit 78 Jahren Leistungselektronik entwickelt und produziert wird, ein sehr modernes Erscheinungsbild geben“, sagte Dr. Arne Kohring, Sprecher der Betriebsleitung bei Infineon Warstein. „Mit dem modernen Gebäude unterstreichen wir deutlich den Innovationscharakter von Infineon.“
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFXX202406-119
Pressefotos
-
Spatenstich für das neue Büro- und Verwaltungsgebäude am Innovations- und Fertigungsstandort Infineon Warstein: Andreas Höfner, Managing Director GARBE Institutional Capital; Arne Kohring, Sprecher der Betriebsleitung Infineon Warstein; Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen; Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG; Diana Vitale, Vorsitzende des Betriebsrats Infineon Warstein und Mitglied des Aufsichtsrats der Infineon Technologies AG; Thomas Schöne, Bürgermeister der Stadt Warstein (von links nach rechts)Infineon-Innovationsstandort-Warstein-Spatenstich
JPG | 2,81 mb | 2126 x 1417 px
-
Der Infineon-Innovations- und Fertigungsstandort Warstein wird um ein neues Gebäude für rund 350 Mitarbeitende erweitertCampus-2-Warstein
JPG | 651 kb | 2126 x 1594 px