インフィニオンのIoTの世界へようこそ ― 新しい#MakeIoTworkポッドキャストへようこそ

ゲスト: Thomas Rosteck
配信開始日:2021年4月14日

モデレーター:

デジタル化は現在、世界中で想像を絶する勢いで進んでいます。コネクテッド デバイスは、仕事でもプライベートでも、多くの人々の日常生活の一部となっています。
「モノのインターネット」は、デジタル化の可能性を最大限に引き出すための技術的基盤となります。
IoTの可能性はよく知られており、議論の余地はありません。しかし、実際にはどのように導入すればいいのでしょうか。人々や企業はどのようにしてその恩恵を受けることができるのでしょうか。このポッドキャストでは、インフィニオンや、パートナー、ユーザー企業のエキスパートをお迎えして、どのようにIoTを実現できるかお話をお聞きます。
私はモデレーターのThomas Reinhardt (トーマス ラインハルト) です。このような素晴らしい機会に恵まれ、皆さんとポッドキャストを共有できることをうれしく思っています。

本エピソードでは、Thomas Rosteck (トーマス ロステック) さんにお越しいただきました。彼はインフィニオンのコネクテッド セキュア システムズ部門を率いています。そして、IoTを実現するために必要な必須のビルディングブロックについて議論します。

こんにちは、Thomasさん、新しいポッドキャストの第1回目の放送にご参加いただきありがとうございます。

ゲスト:

Thomasさん、こんにちは。ご招待いただきありがとうございます。

モデレーター:

リスナーの中には、なぜ今IoTの話をするのかと疑問に思う人もいるかもしれません。その通りかもしれません。なぜなら、この言葉が出てきたのはかなり前のことです。あなたから見て、数年前と何か違う点はありますか?  また、なぜ今IoTの話をしなければならないのでしょうか? 

ゲスト:

IoTは、技術やコンポーネントがよりシームレスに連携することで、ブレークスルーポイントを迎えつつあります。リアルタイムの通信を可能にするために、インフラは大きく進歩しました。
ここでは「5G」がキーワードになります。
しかし、その素朴な疑問に対する答えはまだ簡単ではありません。そこで、今日は次の3つのテーマについてお話したいと思います。

• IoTの新機能とは? 意味は、最近何が変わったか?

• 大手企業、新興企業を問わず、企業がIoTに取り組む際に直面する課題は何でしょうか?

• そして最後に、モノのインターネットから生まれる可能性を活用する企業を、半導体企業としてどのようにサポートしていくか。

モデレーター:

それはとても良いことだと思います。では、始めましょう。まずは数字から入るのがいいでしょう。Gartner社によると、2021年末までに250億台のコネクテッドデバイスが存在すると言われています。それはつまり,、現在では、一人当たり平均3台の接続デバイスがありますが、これが始まりに過ぎないことは周知の通りです。
あなたの意見では、ここ数年で何が変わったのでしょうか? なぜこのようにコネクテッドデバイスが増えているのでしょうか?

ゲスト:

数年前まで、IoTデバイスといえば主にパソコンやスマートフォンでした。最近では、スマートスピーカーやスマートホーム機器など、新しいカテゴリーの製品も登場しています。私は、これが大きな変化だと考えています。これは、デバイス自体からユーザー中心主義への発展です。デバイスがユーザーの生活をより快適にするために、ユーザーにどのようなメリットをもたらすかということです。

つまり、IoTは世界中の何十億もの機械やデバイスをコネクトし、それぞれのデバイスがセンサーを含む強力な電子機器、無線接続、ソフトウェアを備えているのです。これまでは人の手や産業機械が必要だったことが、小さなデバイスが自律的に情報を処理し、判断し、行動を連鎖させることで実現できるようになったのです。

モデレーター:

今回のパンデミックが開発に影響を与えていると思いますか? 

ゲスト:

はい、もちろんです。パンデミックをきっかけに、生活のあらゆる分野でデジタル化が進みました。

しかし、開発はもっと早くから始まっています。たとえば、5Gインフラの拡大に伴い、スマートカーやスマートファクトリーなど、リアルタイムな通信を必要とするアプリケーションを実現するためのミッション クリティカルな開発が行われています。

しかし、IoTを成功させるためには、標準化も重要な手段です。長い間、デバイス メーカーやサービス プロバイダーは、独自のソリューションを開発してきました。しかし、何十億ものデバイスをグローバルに接続するには、一定の標準化が必要です。スマートホームの分野では、「Chip - Connected Home over IP」がその良い例です。Zigbeeアライアンスが主導する業界全体の「Connected Home over IP」規格は、さまざまな企業やスマートホーム機器にまたがる、完全に相互運用可能なスマートホーム エコシステムの構築を目指しています。その結果、消費者は、使いやすく、安全で信頼性の高いスマートホーム機器をベースに、統一された方法でコネクテッド デバイスを追加、制御できるようになります。

モデレーター:

標準化は、この非常に多様なIoT市場で企業がシェアを獲得するための、1つの大きなテコになるようです。あなたの経験や、顧客およびパートナーとのやり取りからみえてきた主要な課題は何ですか? 

ゲスト:

まず、ここでは区別する必要があります。一方で、IoTが登場する前から存在していたデバイスもあります。たとえば、エアコン、冷蔵庫、バーベキュー グリルなどです。従来これらの機器は接続する必要はありませんでした。しかし、それが変化し、新たな可能性が生まれたことで、これらの機器も接続され、消費者に付加的なサービスを提供したり、利便性を高めたりすることができるようになりました。

その一方で、ウェアラブルやスマートスピーカーのように、接続性を重視したIoTデバイスもあります。そして、そこには多くの素晴らしいイノベーションとアイデアが生まれています。しかし、これらの企業は、自らの革新的なアイデアを管理するだけでなく、IoTデバイスのすべての構成要素を管理する必要があります。つまり、Sense (検知)、Compute (計算)、Actuate (操作)、Connect (接続)、Secure (保護) です。そして、それが彼らにとっての課題なのです。

モデレーター:

課題をより深く、どのように解決するかをお話しする前に、そのような新しいイノベーターのために、具体的な事例をお持ちであれば教えてください。

ゲスト:

野心的で革新的なスタートアップ企業であるDeed社が開発した新しいウェアラブル端末「Get」をご紹介しましょう。

Deed社は骨伝導技術とジェスチャー認識を組み合わせることで、使いやすさを向上させ、スクリーンタイムの短縮に貢献することを目指しています。想像してみてください。耳に指を当てるだけで、イヤホンを使わずに電話をかけることができます。また、リストバンドは、NFC技術とマルチモーダル生体認証を用いて、完全に安全な非接触型の支払いを可能にします。クレジットカード情報は、リストバンド内のインフィニオン製セキュリティチップに安全に保存されます。リストバンドには、ホームコントロール、フィットネス、バイオメトリクスや指紋認証など、他にも多くの機能が搭載されています。

これらの機能を組み合わせることで、ユーザーにとっては驚くほど便利なツールとなります。

モデレーター:

耳に指を近づけるだけで、SNSやメールの通知、音声およびテキスト メッセージを聞いたり、電話に出たりできるなんて、すごいイノベーションですよね。しかし、アイデアはあっても、たとえば接続性やセキュリティに関する深いノウハウを持たない企業が、なぜこのアイデアを短期間で市場に投入できるのでしょうか? 

ゲスト:

すべてのIoTデバイスに特定のビルディング ブロックが必要になることは避けられません。半導体は、デバイスや機械をスマートにし、安全にし、エネルギー効率を高めます。

センサーは、環境情報を取り込みデジタルデータに変換します。マイクロコントローラーは、このデータを処理して制御信号を生成します。アクチュエータは、制御信号を動作に変換します。接続ソリューションは、デバイスを相互に接続し、クラウドに接続します。セキュリティ ソリューションは、データ転送を保護し、関連するデバイスやネットワークの整合性を確保します

これは複雑なことのように聞こえますが、実際にそうなのです。そのため、特に革新的なアイデアを持つスタートアップ企業には、半導体パートナーが自社の技術力を使いやすいコンポーネントやモジュールに落とし込むことが求められます。また、ここではハードウェアの話だけではなく、ソフトウェアや認証の話も出てきます。

私たちはそれを「Instant IoT」と呼んでいます。企業は、統合が容易な優れた半導体ソリューションを頼りに、設計や市場開拓に専念することができます。そして、IoTデバイスの中に、他社とは一線を画す機能を作り出すことができるのです。開発企業にとっても、消費者にとっても。

モデレーター:

スタートアップ企業の話は分かりました。既存の企業はどうですか? 

ゲスト:

もちろん、既存のプレーヤーもこの恩恵を受けています。それだけではありません。開発の手間を省き、市場投入までの時間を短縮することができるのです。

モデレーター:

そうなんですね。聞いたことのない言葉が出てきましたが、頭の中に素晴らしいイメージが浮かびました。「Instant IoT」です。この言葉の意味をリスナーの皆さんに説明していただけますか?

ゲスト:

私たちは、このソリューションを「Instant IoT」と呼んでいます。インスタントコーヒーを用意するように簡単に利用できるのです。かき混ぜれば、それでおしまいです。

サイプレス社の買収により、当社はIoT向け半導体コンポーネントのポートフォリオを完成させました。サイプレス社の買収により、コネクテッド デバイスやIoTアプリケーションに必要なすべてのコンポーネントを、センサーやマイクロコントローラーから、セキュリティ コンポーネント、コネクティビティ、パワー半導体、そして適切なソフトウェアまで、ワンストップで提供できるようになりました。

スタートアップ企業や既存のデバイス メーカーは、当社のシステムに関する専門知識を活用し、統合が容易なチップ ソリューションにより、新製品や新サービスを迅速に市場に投入することができます。

モデレーター:

使いやすさや統合のしやすさは、製品の設計や製造において重要な部分であると思われます。しかし、製品のライフサイクルのさらに早い段階でサポートするにはどうしたらよいでしょうか? 私たちインフィニオンは、どのようにして他の企業がイノベーションを起こせるようにすることができるでしょうか? 

ゲスト:

製品開発者が成功するために必要なものすべてを提供し、製品、能力、付加価値に完全に集中できるようにすることで、私たちは製品開発者に驚くほどの時間的優位性を与えることができます。簡単に統合できることで、開発期間や市場投入までの時間が大幅に短縮され、競合他社よりも優位に立つことができます。

それでは、IoTデザインの最も重要な課題を解決し、IoTデザインをシンプルにするために、私たちがどのようにサポートできるか、いくつかの例をご紹介しましょう。

私たちは実績のあるプラットフォームを提供しています。リスナーの皆さんの中には、ワイヤレス開発キット「WICED™」や、マイコン開発用の「PSoC™ Creator」をご存知の方も多いと思います。今回、この2つを統合してインフィニオンModusToolbox™とし、IoTデバイスの迅速かつ容易な開発をサポートしています。ModusToolbox™は、開発者が必要とするすべてのツールを含む広範なエコシステムを提供することで、開発者に大きなアドバンテージを与えます。それは、我々社内の仮定に基づくものではなく、実際のユーザー企業からの要求によって形作られ、インスピレーションを得ています。

また、昨年終了したサイプレス社の買収後も、インフィニオン社の部品を使ってModusToolbox™の機能を拡張し、システム全体の開発環境を構築しています。これにより、センサーからセキュリティまで、当社のあらゆるコンポーネントがシームレスに動作するようになります。

私たちは、IoTの実現を加速するために、豊富な開発エコシステムを提供しています。私たちは現在、すべての分野をカバーしており、完全に調和したハードウェア ソリューションと、統合を容易にするソフトウェアを提供しています。

モデレーター:

ありがとうございます。今日のエピソードの最後の質問ですが、IoTの将来についてどのようにお考えですか? 

ゲスト:

多くのデバイスが接続され、データが収集、分析、転送されるようになると、コンピューティングの新しい方法が見えてきます。スマートビルディング、スマートファクトリー、スマートカーなど、一瞬の反応が重要な場面で、リアルタイムにデータを処理することが求められており、エッジ環境への移行が進んでいます。

ここ数年のIoTは、クラウドのような集中型サービスが特徴でしたが、現在は分散型システムへの移行が見られます。データ量の増加とリアルタイム分析の必要性から、多くのIoTアーキテクチャはエッジ コンピューティングやその他の分散型アプローチを採用しています。データの保存と分析をデバイスに直接行うことで、センサーやポンプ、発電機など、オペレーションに不可欠なデバイスにできるだけ近い場所で行うことができ、クラウド ベースのソリューションに比べてユーザーにより大きなメリットをもたらします。

私たちは、人工知能をエッジ デバイスに導入することに集中的に取り組んでおり、同時にIoTデバイスやエコシステム全体の標準化にも取り組んでいます。

モデレーター:

どうもありがとうございました。これで第1回目のポッドキャストが終わりました。エキサイティングなご意見をありがとうございました。みなさんと一緒にMake IoT Workポッドキャストをスタートさせることができとても楽しかったです。

リスナーのみなさん、さらいに詳しい情報は infineon.iot/jp をご覧ください。まもなく次のエピソードを公開します。第2回目のエピソードでは、スマートホーム革命について、Steve Hanna (スティーブ ハンナ) にお話を伺います。

では次のポッドキャストでまたお会いしましょう。