インフィニオンが自動車情報娯楽向けテレマティックス・コントローラを発表
自動車および通信用半導体のリーディング・メーカであるインフィニオンテクノロジーズは、本日、自動車インフォテイメント(情報娯楽)向 け専用テレマティックス・コントローラ「TC1920」のサンプル出荷の開始を発表しました。このマイクロコントローラは、32ビット「TriCore」統合プロセサをベースにしています。「TC1920」は、マ イクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、テレマティックス専用周辺機能、スピーチ処理などの諸機能を単一チップに集積した初のシステム・オン・チップ・ソリューションです。集 積レベルが高いため、 システム・メーカは、ナビゲーション・プラットフォーム、インターネット・ラジオ、緊急時支援サービス、マルチメディア・システムなど、自動車インフォテイメント・アプリケーションを、高 いコスト効率で開発することができます。
「TC1920」は、インフィニオンの32ビット「TriCore」統合プロセサ・アーキテクチャをベースにして、1個のコアにRISC、CISC、DSPの3つの機能を統合しています。イ ンフィニオンの「TC1920」マイクロコントローラを用いてテレマティックス・システムを設計すると、4個の個別部品、すなわち32ビット・マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、オ ーディオCODEC、CANコントローラを1個のデバイスに集約できます。その結果、システムレベルで大幅なコストダウンになります。
「TC1920」はさらに、インフォテイメント・アプリケーションに必要なあるゆる標準インターフェイスを提供します。TwinCANおよびJ1850インターフェイスは、インフォテイメント・シ ステムを車載ネットワークに接続します。その他のインターフェイス(SSC/SPI、I2C、I2S、IrDA、UART)は、広範囲のワイヤレス・システム(GSM/GPRS、Bluetooth、GPSなど) や、コンシューマ製品(PDA、CD/DVDなど)への接続を可能にします。さらに、高性能オーディオCODEC(14ビット2チャネル)を内蔵しているので、オンチップの音声認識および音声合成が可能で、追 加の部品は必要ありません。
インフィニオンは、「TriCore」アーキテクチャを用いたインフォテイメント向け製品を最適化するため、主要ソフトウエア・プロバイダと戦略的な提携を行っています。ス ウェーデンのメセル社との提携により、インフォテイメント向けBluetoothシステムに広範囲のソリューションを提供することが可能になりました。GPS(全地球測位システム)技術は、カ リフォルニアのトリンブル社と共同で供給しています。ラーナウト&ハウスピー、フォニックス、センサリーなどの企業からは、スピーチ処理ソフトウエアが供給されています。
供給、パッケージ、価格について
「TC1920」は0.18μmプロセス技術で製造されています。サンプルは256ピン・プラスチック・ボール・グリッド・アレイ(P-BGA)で供給しています。1 00,000個受注時の単価は20米ドル以下になる予定です。
「TriCore」アーキテクチャについて
「TriCore」統合プロセッサ・アーキテクチャは、これまで個別のMCUおよびDSPデバイスを使っていた応用分野に適します。自動車エンジン制御、工業用コンピュータ制御、テ レコミュニケーションなどのプロセッサとして採用されています。2000年に、インフィニオンは、エンジン制御用に設計した「TriCore」ベースの「TC1775」マイクロコントローラを発表しました。「 TriCore」統合プロセサ・アーキテクチャは、単一のプロセッサ上で、単一の命令セットを用いて、MCUとDSPの両タスクを実行することにより、高い性能を得ています。このアーキテクチャについては、独 立した複数のベンチマークテストが、スタンドアロンのMCUおよびDSPとの比較を行っています。その結果、このアーキテクチャは、メモリ利用効率および命令サイズにおいて最高級のMCUの長所を実現しながら、D SPタスクで優れた性能を提供することが示されました。
インフィニオンのインフォテイメント・ソリューションについて
インフィニオンは、自動車業界の要求に沿ったインフォテイメント・ソリューションを可能にするために、広範囲の電子デバイスとシステム・ソフトウエアを供給しています。イ ンフィニオンは歴史的に自動車電子制御、有線および無線通信、高度のシステム・オン・チップに強く、インフォテイメント・システム向けの高集積で革新的な低コスト・ターンキー・ソリューションを提供するための、専 門技術基盤があります。インフィニオンは、この新興市場を大きく形成していく上で、有利な地位を占めていると自認しています。現在、自動車の主要な諸メーカが、無線通信ネットワークを通して車にセキュリティ、情 報、エンターテインメントを導入するため、Bluetooth、GPS、特定用途向けシステム・オン・チップ・ソリューションといったインフォテイメント関連技術の融合を、イ ンフィニオンと密接な協同作業で進めています。
TriCoreアーキテクチャに関する詳細情報は:
www.infineon.com/tricore
「TC1920」は、インフィニオンの32ビット「TriCore」統合プロセサ・アーキテクチャをベースにして、1個のコアにRISC、CISC、DSPの3つの機能を統合しています。イ ンフィニオンの「TC1920」マイクロコントローラを用いてテレマティックス・システムを設計すると、4個の個別部品、すなわち32ビット・マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、オ ーディオCODEC、CANコントローラを1個のデバイスに集約できます。その結果、システムレベルで大幅なコストダウンになります。
「TC1920」はさらに、インフォテイメント・アプリケーションに必要なあるゆる標準インターフェイスを提供します。TwinCANおよびJ1850インターフェイスは、インフォテイメント・シ ステムを車載ネットワークに接続します。その他のインターフェイス(SSC/SPI、I2C、I2S、IrDA、UART)は、広範囲のワイヤレス・システム(GSM/GPRS、Bluetooth、GPSなど) や、コンシューマ製品(PDA、CD/DVDなど)への接続を可能にします。さらに、高性能オーディオCODEC(14ビット2チャネル)を内蔵しているので、オンチップの音声認識および音声合成が可能で、追 加の部品は必要ありません。
インフィニオンは、「TriCore」アーキテクチャを用いたインフォテイメント向け製品を最適化するため、主要ソフトウエア・プロバイダと戦略的な提携を行っています。ス ウェーデンのメセル社との提携により、インフォテイメント向けBluetoothシステムに広範囲のソリューションを提供することが可能になりました。GPS(全地球測位システム)技術は、カ リフォルニアのトリンブル社と共同で供給しています。ラーナウト&ハウスピー、フォニックス、センサリーなどの企業からは、スピーチ処理ソフトウエアが供給されています。
供給、パッケージ、価格について
「TC1920」は0.18μmプロセス技術で製造されています。サンプルは256ピン・プラスチック・ボール・グリッド・アレイ(P-BGA)で供給しています。1 00,000個受注時の単価は20米ドル以下になる予定です。
「TriCore」アーキテクチャについて
「TriCore」統合プロセッサ・アーキテクチャは、これまで個別のMCUおよびDSPデバイスを使っていた応用分野に適します。自動車エンジン制御、工業用コンピュータ制御、テ レコミュニケーションなどのプロセッサとして採用されています。2000年に、インフィニオンは、エンジン制御用に設計した「TriCore」ベースの「TC1775」マイクロコントローラを発表しました。「 TriCore」統合プロセサ・アーキテクチャは、単一のプロセッサ上で、単一の命令セットを用いて、MCUとDSPの両タスクを実行することにより、高い性能を得ています。このアーキテクチャについては、独 立した複数のベンチマークテストが、スタンドアロンのMCUおよびDSPとの比較を行っています。その結果、このアーキテクチャは、メモリ利用効率および命令サイズにおいて最高級のMCUの長所を実現しながら、D SPタスクで優れた性能を提供することが示されました。
インフィニオンのインフォテイメント・ソリューションについて
インフィニオンは、自動車業界の要求に沿ったインフォテイメント・ソリューションを可能にするために、広範囲の電子デバイスとシステム・ソフトウエアを供給しています。イ ンフィニオンは歴史的に自動車電子制御、有線および無線通信、高度のシステム・オン・チップに強く、インフォテイメント・システム向けの高集積で革新的な低コスト・ターンキー・ソリューションを提供するための、専 門技術基盤があります。インフィニオンは、この新興市場を大きく形成していく上で、有利な地位を占めていると自認しています。現在、自動車の主要な諸メーカが、無線通信ネットワークを通して車にセキュリティ、情 報、エンターテインメントを導入するため、Bluetooth、GPS、特定用途向けシステム・オン・チップ・ソリューションといったインフォテイメント関連技術の融合を、イ ンフィニオンと密接な協同作業で進めています。
TriCoreアーキテクチャに関する詳細情報は:
www.infineon.com/tricore
インフィニオンについて
Information Number
INFAI200109.121e
Press Photos
-
Based on the 32-bit TriCore(tm) Unified Processor, Infineon's TC1920 is a dedicated automotive infotainment controller combining the functionalities of controllers, digital signal processors, telematics-specific peripherals, and speech recognition on a single chip.Press Picture
JPG | 691 kb | 1535 x 1063 px