インフィニオンとウィドコムがBluetoothソリューション事業で提携
独インフィニオンテクノロジーズと、ウィドコム社(米国サンディエゴ)は、ポータブル・コンピュータ、ハンドヘルド機器、携帯電話機、および無線ネットワーキングへの応用を目的とした、B luetoothの完全機能システム・ソリューションを共同発表しました。このソリューションは、短距離無線通信およびBluetoothネットワーキングのリーディング企業であるウィドコム社と、無 線ICソリューションの世界リーディング企業であり、Bluetoothシステム・ソリューションの認証を半導体企業として最初に取得したインフィニオンテクノロジーズ社の協業により開発されました。
両社は、ウィドコムの「BTW」ソフトウエアとインフィニオンの「BlueMoon」チップセットを組み合わせ、PCおよび関連機器に向けた、Bluetooth 1.1準拠の完全機能ソリューションを開発しました。このBluetoothソリューションにより、PCやPDAにBluetooth機能を持たせることが可能になります。インフィニオンは、今後、同社の顧客に、 インフィニオン「Blue-System」ボード、インフィニオンBluetooth評価・開発ボード、およびウィドコムの「BTW」ソフトウエアのCD-ROMから成る開発キットを一括提供していきます。
インフィニオンテクノロジーズのクリスティアン・バウムガルト(短距離無線事業部門担当副社長兼ゼネラルマネージャ)は、「インフィニオンの洗練されたICと、ウィドコムのホスト・ソ フトウエアという非常に相性のよい製品の組み合わせにより、PCアプリケーションや周辺装置などのサプライヤに、先進的な製品を提供することができるようになりました。これは、また、開発コストの低減と、製 品の迅速な市場投入を同時に達成できるような完全なシステム・ソリューションの提供を追求してきた当社の公約を改めて実証するものです」と、述べました。
ウィドコムのアンドレア・マルザック(ソフトウエア事業担当副社長)は、「当社は、Bluetoothの完全機能ソリューションの提供で、インフィニオンと協業できることを嬉しく思っています。こ の信頼できる製品により、Bluetoothアプリケーション開発者は、製品を迅速に市場投入できるようになります。単なるソフトウエア・スタックの域を越え、プロファイラ、テスト・ツール、およびユーザ・イ ンターフェイスまでを備えた完全な開発環境の提供により、当社のソフトウエア製品の卓越した特長が明らかになります」と、語りました。
「BTW」について
ウィドコムの「BTW」は、マイクロソフト社Windows環境向けの業界で最も揃ったBluetoothソフトウエアです。10個のBluetoothプロファイルをサポートし、Windows 98SE、Windows Me、およびWindows 2000上で作動します。「BTW」の採用により、PCメーカや付属機器メーカは、Windowsオペレーティング・システム・プ ラットフォーム上で走るデスクトップPCやノートブックPCに、迅速かつ簡単にBluetooth無線技術を追加することが可能となります。今年の5月に、ウィドコムの「BTW」は、B luetoothの公式の認証団体Bluetooth SIG(スペシャル・インタレスト・グループ)から、Bluetooth仕様バージョン1.1要求条件適合品の認証を取得しました。
BlueMoonについて
インフィニオンの「BlueMoonファミリ」には次のような製品があります。 まず「BlueMoon One」ソリューションは、Bluetooth V1.1認証取得済みで、B luetoothモジュールおよびアダプタ用に、UART上で920kbpsの伝送速度をサポートします。 「BlueMoon Multimedia」は、USBインターフェイスおよびソフトウエアAPI( アプリケーション・プログラマーズ・インターフェイス)を搭載しており、PC指向のマルチメディア・アプリケーションや、ホストベースのワンコントローラ・システムに最適です。 「BlueMoonファミリ」に は、さらに、携帯電話機やPDAのようなサイズが重要な課題となる機器向けの「BlueMoon Single」、ヘッドセット向けの「BlueMoon Single Voice」、それに、特 定用途向け集積回路(ASIC)への組み込み用に設計した先進的なIPコア 「BlueMoon BlueStar」があります。 こうしたチップセット・ファミリに加えて、長距離動作(パワークラス1)用 のオプションとして、非常に高効率で高集積のBluetoothパワーアンプICも用意しています。 詳しくはwww.infineon.com/bluetoothをご覧下さい。
インフィニオンについて
ウィドコムについて
ウィドコム社(WIDCOMM Inc.)はBluetooth無線接続ソリューションのリーディング・プロバイダです。ウィドコムは、Bluetoothを、「ケーブル置き換え技術」か ら次の段階である「ネットワーキング」へ向けて展開した最初の企業です。また、認証済みのBluetoothソフトウエアを世界に初めてもたらした企業です。同社は、中核技術の開発を通じ、民 生用エレクトロニクス、ネットワーキング、テレコミュニケーション、半導体などの企業が、完全でインターオペラビリティのあるBluetoothネットワーキング・ソ リューションを迅速かつ簡易に市場投入できることを目指し、事業を展開しています。詳しくはwww.WIDCOMM.comをご覧下さい。
.
Information Number
INFWS200108.105e