インフィニオンと華為科技がWCDMA携帯電話プラットフォーム提供で提携
世界第6位の半導体メーカーである独インフィニオンテクノロジーズは、通信ネットワーク機器の世界的プロバイダである中国の華為科技と、競 争力のあるWCDMA携帯電話プラットフォームの提供を目指して提携することを、北京で行われた契約調印式で発表しました。この提携を通じて両社は、中 国に特有のカスタマニーズを満たす新しいビジネスモデルを創造します。両社はこの提携が、中国におけるWCDMAの大規模な導入を推進すると確信しています。
2Gから3Gのチップセットと完結したソリューションの先導プロバイダであるインフィニオンは、WCDMA携帯電話プラットフォームの開発において、リファレンス設計とプロトコル・スタック・ソ フトウェアの分野で貢献します。華為科技は、先端技術と強力なWCDMAネットワークの専門知識によって、この提携を完璧にします。加えて華為科技は、移動通信端末と移動通信システムの間の相互運用性試験( IOT)に、端末試験と幅広い技術経験を提供します。両社は、エンド・ツー・エンドなソリューションにむけて力を結集することで、アプリケーション・ソフトウェアの開発、プロトコル・スタック・ソ フトウェアの統合と高性能WCDMA RTTアルゴリズムを通じて、WCDMA携帯電話プラットフォームの統合を容易にします。
WCDMA携帯電話のメーカーは一般に、ハイエンド・ユーザ向けのマルチメディア通信や高速データ伝送のサポートに特化しています。インフィニオンと華為科技の提携では、マ スマーケット向けに競争力のある音声主体(ボイス・セントリック)のWCDMA携帯電話プラットフォームを実現することを目指します。
インフィニオンのウルリッヒ・シューマッハ社長兼最高経営責任者(CEO)は、「華為科技とインフィニオンの相補的なノウハウの優れたコンビネーションによって、両社は、世 界最大の携帯電話市場である中国に特有のニーズを満たすことができる、強い競争力を持ったWCDMAハンドセットを提供できるようになります」と、語りました。
インフィニオンは最近中国において、様々な投資や合弁企業の設立、新しい提携構築を含む、一連の活動を行っています。華為科技との協力は、インフィニオンの中国へのコミットメントの一環です。
華為科技のスン・ヤファン(Sun Yafang)会長は、「華為科技は、3G標準の主流であるWCDMAに多額の投資を行ってきました。当社は、コア・シ ステム技術からチップ設計に至る完結した技術に精通しており、総合的な商用システムを提供できる世界で数少ないメーカーの一つです。インフィニオンとの提携により、エンド・ツー・エ ンドなWCDMAソリューションに関する当社の能力が強化され、音声やショート・メッセージ・サービス(SMS)を 提供する安価なWCDMA携帯電話を求める通信事業者やエンドユーザのニーズにより良く対応できるようになり、中国での3Gの発展が促進されるでしょう。当社は、こ のプラットフォームのコストをGSMレベルまで縮小できると信じています」と、述べました。
スン・ヤファン会長はさらに、「移動通信端末の分野では、華為科技は、安価な3Gハンドセットを開発し、3Gの利便性を広く一般に提供できるよう取り組んでいます。当 社の無線事業の強みと様々な携帯電話の特長を組み合わせることによって、通信事業者とエンドユーザに対し、エンド・ツー・エンドなソリューションと質の高いサービスを提供できるよう努めます」と述べました。
華為科技について
1988年創立の華為科技(Huawei Technologies)は、通信機器の研究開発、生産および販売を専門とするハイテク企業です。同社は、通信事業者向けの光通信、固定回線、移動回線、デ ータ通信などのカスタム・ネットワーク・ソリューションを手がけています。顧客企業には、中国電信(China Telecom)、中国移動(China Mobile)、中国聯通(China Unicom) 、 中国網絡(China Netcom)をはじめ、タイのAIS、韓国通信(KT)、シングテル、ハッチソン・グローバル・クロッシング、PCCW、テレマル(ブラジル)などが名を連ねています。
ウェブサイト:
http://www.huawei.com
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFXX200309.119