インフィニオンが新しいデジタル・コードレス電話ソリューションを投入、次世代標準に向けシングルチップDECTのロードマップを発表
通信ICのリーディングプロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、高機能とトータルシステムコストの低減をサポートする新しいデジタル・コードレス電話用チップセットを発表しました。イ ンフィニオンはさらに、チップセットのデジタルとRFの機能を統合する業界初のシングルチップ・ソリューションを開発し、国 際的な標準化団体が策定を進めている次世代DECT規格に対応したパワフルでコストパフォーマンスに優れた柔軟なプラットフォームを顧客に提供していく計画も発表しています。
新しいチップセットには、インフィニオンのStep8 DECTベースバンド・コントローラ(1990年代初頭にデジタル・コードレス市場を開拓したインフィニオンのデバイスの第8世代)が 組み込まれます。Step8はインフィニオンのノウハウを生かし、和音着信音やカラーディスプレイ対応などの新しい機能に加え、マイクロコントローラの性能をフルに発揮できるよう最適化されています。S tep8をRFトランシーバやパワーアンプと併用することにより、価格競争力ある拡張機能を持つデジタル・コードレス電話のソリューションを提供します。
これと同時に、インフィニオンはベースバンド、トランシーバ、パワーアンプを統合した業界初のシングルチップDECTソリューションの開発についても発表しました。COSIC(COrdless SIngle Chip)と呼ばれるこの未来型デバイスは集積度がきわめて高く、コストパフォーマンスの優れた次世代コードレス電話ソリューションを実現します。2 006年末にサンプル提供が予定されているCOSICは、DECTシステム(ベース・ステーションとハンドセット)に必要な部品点数を最大50パーセント減らし、生産コストも推定約40パーセント削減できます。こ れにより、DECTの機能をさらに低コストで提供できるほか、ボード面積をより有効に活用してVoIPやIMS(IPマルチメディアサブシステム)などの付加価値機能を統合できるため、次 世代DECTへのロードマップ継続に最適なプラットフォームが誕生します。
インフィニオンのマイケル・ノウハウザー(コードレスビジネス責任者)は次のように述べています。「欧米ではいまだにコード付き電話やアナログ電話を利用している世帯の割合が高く、デジタル・コ ードレス電話のグローバルな市場ポテンシャルは大きいと言えます。また、中国や東欧などの新興市場でもDECTフォンへの新たな需要が高まっています。さらに、新機能を低価格で提供する高集積度チップの登場で、旧 世代のデジタル・コードレス電話からの買い換えも進むでしょう」
米国の市場調査会社インスタット社では、家庭におけるDECTフォンの台数は2005年の約3,800万台から2009年には5,500万台以上に増え、年 平均成長率は10.5パーセントになると予測しています。50ユーロ未満のコードレス電話のシェアは2005年には40パーセント弱だったのに対し、2 008年には平均以上の70パーセントに増えるとインフィニオンは予想しています。この市場セグメントをターゲットとする電話機メーカーからは、ユ ーザー向けの機能を落とさずにコストを大幅に低減したプラットフォームへの需要が高まると見られます。
Step8ベースバンド・コントローラとCOSICロードマップ
新しいチップセットには、インフィニオンのStep8 DECTベースバンド・コントローラ(1990年代初頭にデジタル・コードレス市場を開拓したインフィニオンのデバイスの第8世代)が 組み込まれます。Step8はインフィニオンのノウハウを生かし、和音着信音やカラーディスプレイ対応などの新しい機能に加え、マイクロコントローラの性能をフルに発揮できるよう最適化されています。S tep8をRFトランシーバやパワーアンプと併用することにより、価格競争力ある拡張機能を持つデジタル・コードレス電話のソリューションを提供します。
これと同時に、インフィニオンはベースバンド、トランシーバ、パワーアンプを統合した業界初のシングルチップDECTソリューションの開発についても発表しました。COSIC(COrdless SIngle Chip)と呼ばれるこの未来型デバイスは集積度がきわめて高く、コストパフォーマンスの優れた次世代コードレス電話ソリューションを実現します。2 006年末にサンプル提供が予定されているCOSICは、DECTシステム(ベース・ステーションとハンドセット)に必要な部品点数を最大50パーセント減らし、生産コストも推定約40パーセント削減できます。こ れにより、DECTの機能をさらに低コストで提供できるほか、ボード面積をより有効に活用してVoIPやIMS(IPマルチメディアサブシステム)などの付加価値機能を統合できるため、次 世代DECTへのロードマップ継続に最適なプラットフォームが誕生します。
インフィニオンのマイケル・ノウハウザー(コードレスビジネス責任者)は次のように述べています。「欧米ではいまだにコード付き電話やアナログ電話を利用している世帯の割合が高く、デジタル・コ ードレス電話のグローバルな市場ポテンシャルは大きいと言えます。また、中国や東欧などの新興市場でもDECTフォンへの新たな需要が高まっています。さらに、新機能を低価格で提供する高集積度チップの登場で、旧 世代のデジタル・コードレス電話からの買い換えも進むでしょう」
米国の市場調査会社インスタット社では、家庭におけるDECTフォンの台数は2005年の約3,800万台から2009年には5,500万台以上に増え、年 平均成長率は10.5パーセントになると予測しています。50ユーロ未満のコードレス電話のシェアは2005年には40パーセント弱だったのに対し、2 008年には平均以上の70パーセントに増えるとインフィニオンは予想しています。この市場セグメントをターゲットとする電話機メーカーからは、ユ ーザー向けの機能を落とさずにコストを大幅に低減したプラットフォームへの需要が高まると見られます。
Step8ベースバンド・コントローラとCOSICロードマップ
新しいStep8ベースバンド・コントローラは0.13µmのCMOSプロセスで製造され、DECTの周波数すべてに対応します。和音着信音、カラーディスプレイ対応、およびI2C、JTAG、S PIなどのインターフェースなどの拡張機能を備えているほか、最終製品への適用を容易にして市場投入を迅速化するAPIをはじめ、各種ソフトウェアも含まれています。さ まざまな用途に合わせた製品シリーズのサンプル出荷はすでに始まっており、量産は2006年第3四半期に開始する予定です。
インフィニオンは0.13µm CMOSシリコンにStep8ベースバンド・コントローラとRF回路(トランシーバとパワーアンプ)を搭載する初のシングルチップ・ソリューションを開発し、低 価格化の進むコードレス市場に対応していきます。携帯電話セグメントへの取り組みと同様に、インフィニオンはこの高集積度ソリューションを通じて、顧 客が斬新な多機能DECTコードレス電話を低コストで開発できるようサポートします。カラーディスプレイ対応、全二重ハンズフリー機能、和音着信音、調整可能なオンチップ・オーディオ・アンプ、機 能強化されたインターフェースなど、主要な機能はすべてカバーしています。DECT、DECT6.0、2.4GHz WDCT(内蔵PAを含む)などすべての主要標準をフレキシブルにサポートし、外 部PAを利用すれば5.8GHzにも対応可能です。COSICは最適化された製品ラインナップを提供し、ローエンド機から留守録機能付きのハイエンド機まであらゆるコードレス電話市場セグメントに対応できます。C OSICのエンジニアリング・サンプル提供は2006年第4四半期、量産開始は2007年第3四半期を予定しています。
DECT New Generationの標準化を推進
インフィニオンは新しいCOSICソリューションをテクノロジー・プラットフォームとして、IMSベースの付加価値サービスなど新機能に対応したDECT New Generationの標準化を推進していく予定です。標準化はDECT ForumとETSI(欧州電気通信標準化機構)が共同で進めます。
既存のDECT規格を基にDECT New Generationは、最先端のコードレスIP電話をサポートし、各種の新機能と機能強化を通じて音声(VoIP)、オーディオ(インターネット・ラ ジオなど)、電話、アドレスブック管理、セキュリティ、使い易さ、既存DECT機器との互換性、品質などのユーザーニーズを満たします。
インフィニオンは、コードレス電話チップをはじめ先進的なVoIP、ホーム・ネットワーク、xDSLアクセスなどの革新的な技術を通じ、DECT New Generation規格が推進するこの成長市場に対応する体制を整えています。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.jp
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.jp
Information Number
INFCOM200604.056
Press Photos
-
Cordless Telephony: European Standard Continues Successful Track Record Low-Cost DECT Telephones Soon to Feature Internet FunctionsSTEP8_COSIC_DECT_Phone.jpg
Schnurlostelefonie: Europäischer Standard setzt Erfolgsgeschichte fort Preiswerte DECT-Telefone bald mit Internet-FunktionenJPG | 1.04 mb | 2126 x 1535 px
-
Cordless Telephony: European Standard Continues Successful Track Record Low-Cost DECT Telephones Soon to Feature Internet FunctionsSTEP8_COSIC_Chips.jpg
Schnurlostelefonie: Europäischer Standard setzt Erfolgsgeschichte fort Preiswerte DECT-Telefone bald mit Internet-FunktionenJPG | 571 kb | 1772 x 1181 px
-
Cordless Telephony: European Standard Continues Successful Track Record Low-Cost DECT Telephones Soon to Feature Internet FunctionsSTEP8_COSIC_CHIPS_DECT.jpg
Schnurlostelefonie: Europäischer Standard setzt Erfolgsgeschichte fort Preiswerte DECT-Telefone bald mit Internet-FunktionenJPG | 1.3 mb | 2126 x 1535 px