インフィニオンがUWB市場に参入 ―業界初デュアルバンドRF-CMOSトランシーバコアで携帯電話の多機能エンターテイメント性を実現
通信用ICのリーディングプロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは本日、デュアルバンドUWB(超広帯域) RFトランシーバコアの設計を完了したことを発表しました。同 社の実績ある低消費電力CMOS技術をベースにしたこの画期的なトランシーバコアは、豊富な機能を集積しているだけでなく、携帯電話、PDA、ビデオカメラ、デジタルカメラ、M P3プレーヤなど携帯用機器に最適化された高速通信を可能にするSoCソリューションの先駆けとなる製品です。市場調査会社のIMS Researchによると、2 010年の1年間だけでUWBを搭載した携帯電話は1億2,000万台を超えることが予測されています。UWBによって、携帯電話のマルチメディア機能の高速化、技術の融合とモビリティの加速化をもたらします。
このUWB RF-CMOSトランシーバコアはデュアルバンドのICとして、WiMediaが規定する3GHzから5GHzと6GHzから9GHzの2つの周波数帯域をサポートし、C ertified WirelessUSBとBluetooth-over-WiMedia UWBシステムでの利用に最適です。最大480Mbit/秒の転送速度は無線ビデオストリーミング、画 像のダウンロード、ファイル転送など、メーカー各社の製品開発に幅広い選択肢を提供します。また、携帯機器だけでなく、PC、プリンタ、DVDドライブ、テ レビをはじめとするさまざまな家電製品にも対応しています。
インフィニオンのUWB RF-CMOSトランシーバコアは、市場をリードする同社のRF技術をベースにしています。インフィニオンのRFチップ出荷数量は、2 005年の1年間だけでも2億個を超えています。UWBトランシーバは、実績ある90nm CMOSプロセスを採用したコンパクトなデザインにより消費電力も抑えられ、携帯電話に搭載するには理想的なチップです。 WiMediaが規定する高帯域と低帯域の両方をサポートしているため、UWB対応の携帯機器、PC、PC周辺機器およびCE対応機器を開発する企業は、地域的な法規制の改定に影響されず、世 界での運用に対応できるユニバーサルな機器を開発できます。また、この新しい技術によって、PCを携帯電話、プリンタ、テレビなどの周辺機器に高速無線通信で接続できます。
インフィニオンのコネクティビティ事業ユニットで副社長兼ゼネラルマネージャを務めるトーマス・ポラコウスキーは、次のように述べています。「 世界で運用できるマルチメディアアプリケーションの実現を可能にする、6GHz以上の周波数帯域をカバーするUWBソリューションに対する業界のニーズは高まっています。今 回のRF-CMOSトランシーバの利用は、シングルチップUWBソリューション実現に向けた大きな前進であり、お客様が市場のニーズに対応した低コスト、低 消費電力のプラットフォームを開発することを可能にします。」
IMS Researchの市場調査アナリストであるフィオナ・トムソン氏は、次のように述べています。「インフィニオンは6GHzの周波数帯域をサポートする低消費電力CMOS技術によって、U WBと携帯電話の統合を大きく前進させました。画質の高解像度、搭載メモリの増加、オーディオ/ビデオストリーミングのサポートによって、持 ち運びできるエンターテイメント機器としての携帯電話の利用は急速に拡大しています。これまで足りなかったものは、コンテンツのメガバイト単位での共有やPCへのダウンロード、テ レビでの再生を可能にする技術でしたが、UWBがこれら統合アプリケーションの実現を可能にするでしょう。」
インフィニオンはWiMedia UWB仕様の、MAC、PHYおよびRF機能を含むシングルチップCMOS UWBデバイスを2007年中期までに完成させることを計画しています。
このUWB RF-CMOSトランシーバコアはデュアルバンドのICとして、WiMediaが規定する3GHzから5GHzと6GHzから9GHzの2つの周波数帯域をサポートし、C ertified WirelessUSBとBluetooth-over-WiMedia UWBシステムでの利用に最適です。最大480Mbit/秒の転送速度は無線ビデオストリーミング、画 像のダウンロード、ファイル転送など、メーカー各社の製品開発に幅広い選択肢を提供します。また、携帯機器だけでなく、PC、プリンタ、DVDドライブ、テ レビをはじめとするさまざまな家電製品にも対応しています。
インフィニオンのUWB RF-CMOSトランシーバコアは、市場をリードする同社のRF技術をベースにしています。インフィニオンのRFチップ出荷数量は、2 005年の1年間だけでも2億個を超えています。UWBトランシーバは、実績ある90nm CMOSプロセスを採用したコンパクトなデザインにより消費電力も抑えられ、携帯電話に搭載するには理想的なチップです。 WiMediaが規定する高帯域と低帯域の両方をサポートしているため、UWB対応の携帯機器、PC、PC周辺機器およびCE対応機器を開発する企業は、地域的な法規制の改定に影響されず、世 界での運用に対応できるユニバーサルな機器を開発できます。また、この新しい技術によって、PCを携帯電話、プリンタ、テレビなどの周辺機器に高速無線通信で接続できます。
インフィニオンのコネクティビティ事業ユニットで副社長兼ゼネラルマネージャを務めるトーマス・ポラコウスキーは、次のように述べています。「 世界で運用できるマルチメディアアプリケーションの実現を可能にする、6GHz以上の周波数帯域をカバーするUWBソリューションに対する業界のニーズは高まっています。今 回のRF-CMOSトランシーバの利用は、シングルチップUWBソリューション実現に向けた大きな前進であり、お客様が市場のニーズに対応した低コスト、低 消費電力のプラットフォームを開発することを可能にします。」
IMS Researchの市場調査アナリストであるフィオナ・トムソン氏は、次のように述べています。「インフィニオンは6GHzの周波数帯域をサポートする低消費電力CMOS技術によって、U WBと携帯電話の統合を大きく前進させました。画質の高解像度、搭載メモリの増加、オーディオ/ビデオストリーミングのサポートによって、持 ち運びできるエンターテイメント機器としての携帯電話の利用は急速に拡大しています。これまで足りなかったものは、コンテンツのメガバイト単位での共有やPCへのダウンロード、テ レビでの再生を可能にする技術でしたが、UWBがこれら統合アプリケーションの実現を可能にするでしょう。」
インフィニオンはWiMedia UWB仕様の、MAC、PHYおよびRF機能を含むシングルチップCMOS UWBデバイスを2007年中期までに完成させることを計画しています。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、子会社「Qimonda (キマンダ)」を通してメモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2 005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCOM200607.076
Press Photos
-
Infineon to Enter Ultra-Wideband Market with Industry’s First Dual-Band RF-CMOS Transceiver Core - Paving the Way for the Converged Entertainment Cell PhoneIFX_UWB.jpg
Infineon steigt mit der ersten Dual-Band RF-CMOS-Technologie der Branche in den Ultrabreitband-Markt ein und ebnet den Weg zum konvergenten Entertainment-MobiltelefonJPG | 1.38 mb | 1535 x 2126 px