インターナショナル・レクティファイアー社、DirectFET®パッケージ技術のライセンス供与でインフィニオンテクノロジーズ社と合意
Joint news release of Infineon Technologies and International Rectifier
インターナショナル・レクティファイアー(IR®)社(NYSE:IRF)とインフィニオンテクノロジーズ社(FSE/NYSE: IFX)は26日(米国時間)、IR社の高度なパワー・マネジメント( 電源管理)・パッケージ技術「DirectFET®」 の特許をインフィニオン社にライセンス供与すると発表しました。
コンピュータ、ノート・パソコン、通信機器、民生用電子機器で使うAC-DCコンバータやDC-DCコンバータ向けに設計されたDirectFETパワー・パッケージは、S O-8パッケージと同等またはそれより小さい実装面積で、パッケージの上側から放熱できる業界初の表面実装用パワーMOSFETパッケージ技術です。ディスクリート(個別)部品用の標準プラスチック・パ ッケージと比べて、金属缶のDirectFETパッケージは、上下両面から放熱できる構造なので、高周波動作のDC-DCコンバータの電流処理能力を実質的に2倍できます。
インフィニオン社は、同社のOptiMOS®2とOptiMOS3チップ技術にDirectFETパッケージを採用し、2008年初めには、D irectFETパッケージの中にOptiMOS2を収めたサンプル出荷をする見込みです。
IR社のエンタープライズ・パワー・ビジネス部門のバイス・プレジデント、ティム・フィリップスは、「ユニークな両面放熱設計が拡大することによって、IR社のDirectFETパッケージ技術は、高 度なコンピュータ、民生用電子機器、通信機器の用途における実装面積を縮小し、エネルギー損失を低減するための良いソリューションです」と述べています。
「当社は絶えずエネルギーを節約するための先端技術を開発しています、そして、ライセンス契約を通して、パワー・マネジメント市場の最も大きい分野で当社の存在をさらに広げると同様に、D irectFETのような革新的な省エネ技術を広めることができます」とも述べました。
「この合意により、インフィニオン社はパワー半導体のポートフォリオを引き続き拡大していきます。当社の優れたOptiMOSチップ技術と、多様な用途に適した各種パッケージを組み合わせることで、当 社は、電源設計者が所定の用途でエネルギー効率と費用対効果に優れたソリューションを達成することを可能にします」とインフィニオンテクノロジーズ社のパワーマネジメント&ドライブ事業ユニットのシニア・バ イス・ プレジデント兼ゼネラルマネージャのアルンジャイ・ミタルは述べました。「OptiMOS2とOptiMOS3の卓越した特性に加え、両面放熱パッケージを使用することで、パワー・マ ネジメント市場での当社の位置付けがさらに強化されるでしょう」とも述べました。
特許と商標の注意
DirectFET® 、IR®はInternational Rectifier Corporationの登録商標です。OptiMOS®はInfineon Technologies AGの登録商標です。当資料に記載されるその他の製品名の商標はそれぞれの所有者に帰属します。
<インターナショナル・レクティファイアー社について>
インターナショナル・レクティファイアー(IR®)社(NYSE:IRF)はパワー・マネジメント(電源管理)技術のリーダーです。IR社のアナログIC、アナログ/デジタル混在IC、最 先端デバイス、電源回路やモーター制御回路の部品やシステムは、コンピュータ、インバータ・モーター搭載の白物家電製品、照明器具、車載用電子機器、宇宙航空用電子機器など幅広い分野において、機器の小型化、省 エネ化、高機能化に貢献しています。本社は米国カリフォルニア州エルセグンド。IR社のホームページはwww.irf.com。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ(キマンダの売上高38億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万2000人(キマンダの従業員約1万2000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、 そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。 ホ ームページ: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFAIM200709-090