インフィニオン、中級車向けレーダ技術を発表
ノイビーベルク(ドイツ)
車載レーダシステムは価格が1000ユーロ以上と非常に高価で、高級車向けの装置にとどまっています。また、典型的なサイズは10×20cm程度と自動車のフェンダー部の多くのスペースを占めます。独 インフィニオンテクノロジーズ(FSE/NYSE:IFX)は本日、早ければ2010年半ばにも中級車向けの長距離・中距離車載レーダの実現につながるレーダシステムIC(RASIC™)の 新ファミリを発表しました。
初のレーダチップとなるインフィニオンの「RXN7740」は、複数のアンテナに対応できる発振器、パワーアンプ、4つのミキサの機能ブロックを搭載した76~77GHz帯用の高集積フロントエンド・ チップです。従来のレーダシステムではこれらの機能を個別で実装していましたが、インフィニオンのRXN7740を使用すれば、レーダシステムのサイズを現行比で1/4小型化でき、またRF(高周波)モ ジュールのシステムコストを20パーセント以上削減することが可能です。
EU(欧州連合)が道路安全をさらに向上させ、2010年までに交通事故件数を50パーセント削減することを目指した安全キャンペーンの継続実施を計画している現在、危 険な状況において事故のリスク低減に効果を発揮する、内蔵型安全装置の大規模な導入の必要性は明白です。長距離・中距離レーダシステムは、自動車最前部から20~200メートル程度の距離をカバーし、視 界の良否にかかわらず前方の障害物や自動車を検知でき、有益な役割を果たすことができます。衝突が起きると判断された場合、事故発生前にヘッドレストとシートベルトが作動して衝撃を緩和します。また、ブ レーキ系やエアバッグ系にも同様の信号が送られます。
米市場調査会社ストラテジー・アナリティクス社の予測によると、2006年から2011年にかけて長距離警報システムの自動車への搭載は年率65パーセント以上のペースで増加することも考えられ、長 距離警報システムの需要は2011年に300万台に達し、そのうち230万台にレーダセンサが搭載される可能性もあります。2 014年までには欧州と日本を中心に新車全体の7パーセントに長距離警報システムが搭載されると予想されています。
インフィニオンのハンス・アドルコーファー(センス&コントロール事業ユニット、バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー)は、「 レーダ技術は自動車事故防止に効果を発揮する革新的なドライバー支援システムの開発における基幹技術です。まさにこの理由からインフィニオンでは、より簡素でよりコンパクトなレーダセンサの開発を可能にする、シ リコン・ゲルマニウム製造技術による高集積レーダチップを開発しました。このチップによって長距離レーダは2010年半ばにも中級車市場で標準搭載機器になる可能性があります」と述べています。
インフィニオンの新しい前工程チップは、遷移周波数200GHzのシリコン・ゲルマニウム(SiGe)製造技術を採用しています。この技術はドイツの連邦教育研究省(BMBF)の 支援を得てKOKONプロジェクト(http://www.kokon-project.com)の一環として開発されたもので、車載用途を想定して設計され、検証を受けました。現在使用されているガリウムヒ素( GaAs)部品とは異なり、SiGe技術を使用することにより、より小型で費用対効果に優れたレーダセンサを開発できます。また、インフィニオンは、レ ーダセンサを自動車業界の厳格な品質要件に適合させるための新しい組み込み型の試験手法も導入しました。
出荷状況ついて
高集積レーダチップRXN7740は現在、初期サンプル供給中で、2009年半ばを目処に量産開始予定です。レーダに関する詳細な情報は、下記のウェブサイトをご参照ください。
www.infineon.com/radar
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ(キマンダの売上高38億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFAIM200711.011