インフィニオン、シャント抵抗を集積した「MIPAQ™ベース」モジュールを「PCIM China」で紹介

2009/06/03 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)/上海(中国)

独インフィニオンテクノロジーズは本日、上海の「PCIM China Exhibition and Conference」にて、IGBT(絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ)の「 MIPAQ™ベース」モジュールの量産出荷を開始したと発表しました。「MIPAQ(Modules Integrating Power, Application and Quality)ベース」モ ジュールは、IGBT 6個構成で電流センス・シャント抵抗を集積しており、最大55kWの産業用駆動装置やサーボの誘導性システムでの使用に最適です。「MIPAQベース」モジュールは、出 荷前に十分なテストを行い、KGS(Known-Good System)として納入します。

厚みわずか17mmの「MIPAQベース」モジュールによって、高い耐久性と卓越した価格性能を備えた、高効率でコンパクトな電力変換器が実現します。「MIPAQベース」モジュールは、電 流測定用のシャント抵抗を集積しています。従来は高コストで、大きなスペースを消費する電流センサを外付けする必要がありましたが、MIPAQベースでは必要ありません。これを使用したアプリケーションでは、基 板面積を最大20cm2節約できるほか、PCBホットスポットが無く、大きなメリットとなります。ヒステリシスやオフセットなどの物理的影響はありません。さらに、インバータのプリント基板(PCB)の 発熱を大幅に抑えることができます。「MIPAQベース」モジュールを集積することで、ヒートシンクへの熱分配が向上します。

インフィニオンのTRENCHSTOP™/フィールドストップIGBT4チップテクノロジを採用した「MIPAQベース」モジュールは、IGBT 6個構成に電流センサ用シャント抵抗を組み合わせ、1 200Vクラスで75A、100A、150Aをリリースしました。最大動作オペレーションジャンクション温度は+150℃です。パッケージはインフィニオンのEconoPACK™ 3ハウジングでRoHS準拠となっています。

MIPAQ:3種類の製品ファミリ
センサ・ドライバ回路を集積したMIPAQ IGBTモジュールファミリは、低~中電力の低コストで強力かつコンパクトなインバータの設計に適しており、エネルギー効率を高め、省 エネルギー社会や環境に貢献します。MIPAQファミリは現在、3つの製品で構成されます。これらは、「MIPAQベース」モジュール(現在量産中)、デジタル電流センス機能が加わった「MIPAQセンス」モ ジュール、IGBTドライバ回路を搭載した「MIPAQサーブ」モジュールとなります。

「MIPAQベース」、「MIPAQセンス」、「MIPAQサーブ」の供給状況
「MIPAQベース」は、すでに量産を開始しています。「MIPAQセンス」と「MIPAQサーブ」は、サンプル出荷が開始しています。「MIPAQサーブ」の量産開始は、2009年第3四半期を、「 MIPAQセンス」は2010年第1四半期を予定しています。

インフィニオン、PCIM China 2009ショーに出展
インフィニオンは、PCIM China 2009 Exhibition and Conference(於:中国上海・上海光大会展中心、会期:6月2~4日)の ブース#P205でMIPAQモジュールのデモを行います。インフィニオンの会議のプレゼンテーションの概要は、 http://www.mesago-online.de/en/PCChina/Program/index.htmをご覧ください。

インフィニオンの最新のSmartモジュールとMIPAQモジュールについての詳細は、 www.infineon.com/highpower をご覧ください。イ ンフィニオンのパワー半導体とパワーモジュールの製品ポートフォリオについての詳細は、 www.infineon.com/powerをご覧ください。 

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Press Photos

  • The MIPAQ(tm) base module integrates an IGBT six-pack and current sense shunts and is ideally suited for use in low-induction system designs in industrial drives and servos up to 55 kW.
    The MIPAQ(tm) base module integrates an IGBT six-pack and current sense shunts and is ideally suited for use in low-induction system designs in industrial drives and servos up to 55 kW.
    MIPAQ_base

    JPG | 332 kb | 2126 x 1535 px

  • The MIPAQ(tm) (Modules Integrating Power, Application and Quality) family today includes three products that enable highly efficient power inverter designs to be used in Uninterruptible Power Supply (UPS), industrial drives, windmills, solar power plants and air conditioning systems. The module MIPAQ(tm) base (top right) features three specifically designed shunts for current measurement while the MIPAQ(tm) sense (top left) module offers an additional current measurement feature, and the MIPAQ(tm) serve (bottom) module includes adapted driver electronics.
    The MIPAQ(tm) (Modules Integrating Power, Application and Quality) family today includes three products that enable highly efficient power inverter designs to be used in Uninterruptible Power Supply (UPS), industrial drives, windmills, solar power plants and air conditioning systems. The module MIPAQ(tm) base (top right) features three specifically designed shunts for current measurement while the MIPAQ(tm) sense (top left) module offers an additional current measurement feature, and the MIPAQ(tm) serve (bottom) module includes adapted driver electronics.
    MIPAQ_family

    JPG | 235 kb | 1500 x 1125 px