インフィニオン、低コスト3Gソリューション「XMM™ 6130」を発表
~新興市場向けに強力なモバイル・インターネットを実現~
ノイビーベルク(ドイツ)/バルセロナ(スペイン)
独インフィニオンテクノロジーズ(以下、インフィニオン)は本日、3Gネットワーク接続を最適なコストで提供できる、高速モバイルインターネットアクセス対応の低コスト・プ ラットフォーム・ソリューションの新製品を発表しました。
この「XMM™ 6130」は、3G HSDPAの高速データ通信による強力なモバイル・インターネット体験を可能にするための、優 れた競争力かつ最適なコストの3Gソリューションの新たな標準を確立します。このプラットフォームは、モノリシックICに2G/3Gデジタル/アナログ・ベースバンドとパワーマネジメント機能を搭載したセルラー・ システムオンチップの「X-GOLD™ 613」を採用しています。またX-GOLD 613は、65nm CMOS技術を用いて製造されます。インフィニオンの最新のベースバンド・ソリューションは、H SDPAなどの強力なモデム機能をマスマーケットに投入するための次の一歩となります。
インフィニオンのウェン・クアン・タン(Weng Kuan Tan)(バイス・プレジデント兼ワイヤレス事業部グループ責任者)は、次のように述べています。「 3Gネットワークの世界展開が進む中、3G接続のメリットを低コスト市場に提供する必要性が高まっています。そのためインフィニオンは、こうした人々がインターネット・アクセスと充実したモバイル・ア プリケーションを低価格で手にするための道を切り開きます。類を見ない成功と言われている携帯電話は、今や多くの人々にとって、インターネット・アクセスの唯一の手段となっています。XMM 6130によって、当 社はコストパフォーマンスの高い3Gソリューションをマスマーケットへ投入できるよう支援します。」
インフィニオンは、昨年のMobile World Congressで「XMM™ 2130」プラットフォームを発表しましたが、新製品のXMM 6130は、XMM 2130の成功に続くものです。XMM™ 2130は、インターネットブラウジング、音楽/ビデオ、3メガピクセル・カメラ、FMラジオ、メッセージングを低コスト市場にも浸透させた製品です。新 登場の3Gソリューションは、EDGEから3Gへと機能を拡大します。これによって携帯電話メーカーは、核となるモバイル機能の生産コストを大幅に削減し、フル機能搭載の3Gモバイル・インターネット機器、す なわち本当の意味で競争力のある、これまでにないエントリー3G携帯電話を製品化することができます。インフィニオンは、現代社会が抱える大きなニーズの1つである、コ ミュニケーションに対応した半導体とシステムソリューションを提供していますが、今回再び、同社のこうしたソリューション・プロバイダーとしての能力を明確に示すこととなりました。
About the X-GOLD™ 613
インフィニオンの主力デバイスであるX-GOLD 613は、低コストのエントリー3G市場に特化した同社初のベースバンドです。このチップは、低 コスト携帯電話向けに設計されており、ARM11ベースの強力なMCUや、カメラ、ディスプレイ、USB、メモリカードインターフェイスを含むリッチなマルチメディア機能を搭載しており、3 G無線インターフェースのメリットを活用できます。インフィニオンの低コスト2G/3G RFトランシーバである「SMARTi™ UEmicro」との組み合わせにより、本デバイスは、3Gデュアルバンド/ク アッドバンドEDGEにも対応したHSDPA(3.6Mbps)のモデム機能を全てサポートします。
XMM™ 6130プラットフォーム・ソリューションは、リファレンスデザイン、RFエンジン全体、共通ソフトウェアAPIレイヤ(UTA)を統合したRelease 6デュアルモード・プロトコルスタック、インフィニオン・マルチメディア・フレームワーク、ユーザ・インターフェースおよびアプリケーション・フレームワークで構成されます。
供給状況
XMM 6130とX-GOLD 613は、2009年6月にサンプル出荷を、2010年上半期中に量産出荷を開始する予定です。
http://www.infineon.com/X-GOLD613
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFWLS200902.035
Press Photos
-
XMM(tm) 6130 brings 3G Internet Browsing, Music and Video, 3 megapixel Camera, FM Radio and Messaging into the low-cost market.XMM6130_illu
JPG | 925 kb | 1063 x 1535 px
-
XMM(tm) 6130 brings 3G Internet Browsing, Music and Video, 3 megapixel Camera, FM Radio and Messaging into the low-cost market.XMM6130
JPG | 882 kb | 1535 x 1063 px