インフィニオン、低コスト8ビットMCUの2シリーズを発表 駆動装置、オートメーション、照明装置、ヒューマン・マシン・インターフェイスで高エネルギー効率の設計をサポート
ノイビーベルク、ニュルンベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは本日、ニュルンベルクのEmbedded World Show 2010において、2つの強力な新型デバイス・シリーズを発表し、コスト効果と拡張性に優れた「 XC800」マイクロコントローラ(MCU)ポートフォリオを拡大しました。新シリーズの「XC82x」と「XC83x」は、システムコストをこれまで以上に削減し、多 岐にわたる産業アプリケーションでエネルギー効率を向上できるよう、特別に開発されています。
ファン、ポンプ、コンプレッサや、新タイプの照明装置、あらゆる種類の電力変換器で使用される最新のモータ・コントローラを設計するにあたっては、エ ネルギー効率の向上とシステムコストの削減が重要な目標となります。インテリジェントな制御コンセプトの実装と各種通信インターフェイスとの接続性は、こうした需要への対応に役立っています。「XC82x」シ リーズと「XC83x」シリーズの8ビット・マイクロコントローラでは、市場の標準である8ビット8051 CPUと、極めて低い実装コストで省エネを実現できるよう最適化された周辺機器が採用されています。さ らに、新型デバイスの一部では、特別な機能が採用されており、タッチパネルやLEDディスプレイなどのマン・マシン・インターフェイスの設計が向上します。
「XC82x」と「XC83x」のMCUは、0.40ユーロ(10万個受注時の単価)を下回るコストにより、省エネの制御コンセプトを非常に高いコスト効果で実装することができます。「XC82x」と 「XC83x」の特長には、容量性タッチセンスとLEDマトリックス・コントローラ、EEPROMエミュレーション、10ビットA/Dコンバータ(ADC)、ADCへのハードウェア・リンクを備えたキャプチャ・ コ ンペア・ユニット(CCU6)、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ、パワーダウンモードと、UART、高速SPI、I2Cなどの各種通信インターフェイスがあります。「XC82x」シリーズは、乗 除算ユニット( MDU)を集積しています。「XC83x」は、ベクトル制御(Field Oriented Control:FOC) 機能向けの16ビット・ベクトル・コンピュータとROMライブラリ、高 電流パッド( 30mA~50mA)を備えています。
インフィニオンのヨーガン・ホイカ(Juergen Hoika)(マイクロコントローラ事業ユニット担当マーケティングディレクター)は次のように述べています。「モータ制御に加え、イ ンテリジェントで強力なマイクロコントローラは、照明装置、空調、誘導加熱調理の分野で大幅な効率化を支援することができ、40%以上の省エネを実現することもあります。インフィニオンの『XC82x』や『 XC83x』など、低コストで使いやすいマイクロコントローラを使用することで、システム設計者は、高度な制御方式の使用で妥協することなく、高効率の設計を採用できます」
8ビットMCUを使用し、効率的なシステム設計を実装するため、新シリーズはともに、高分解能PWM信号の生成、高速ADC測定、自律的周辺機器、制 御ループおよび保護用のコンパレータの各種機能を提供します。具体的には、「XC82x」と「XC83x」のMCUは、クロック速度48MHzのキャプチャ/コンペア・ユニット(CCU6)と、サ ンプル時間わずか125ns、変換時間約820nsの高速16-MHz ADCを提供します。設計内ではADCとCCU6をハードウェアで直接接続することで、高速・高信頼性の制御ループが保証されます。さらに、 組み込まれたADCリミットチェッカーによって、8ビット分解能のデジタル・コンパレータを実現します。
産業アプリケーションの開発期間を短縮
インフィニオンは、最新のシステム設計が直面する、市場投入期間に関する重要な要件に対応するため、アプリケーションキットとツールを幅広く提供しています。inDrive800によって、イ ンフィニオンは、駆動装置やオートメーション用途の包括的な8ビット・ソリューションを提供し、開発期間の短縮を支援します。エンジニアは、最初から始める必要がなく、幅 広い電力クラスと機能スキームで利用可能なインフィニオンのアプリケーションキットを設計のベースとすることができます。無償のIDEとツールチェーンによって、適切なMCUの選択と構成を容易に行い、ア プリケーションに固有のソースコードを再利用することができます。
「XC82x」シリーズ、「XC83x」シリーズとinTouch800を組み合わせることで、インフィニオンは、高集積ヒューマン・マシン・インターフェイス向けのソリューションを実現します。2 4ピンMCUを使用することで、LEDディスプレイやステッピングゲージの容量性タッチによる制御と動作は、ドライバ機器を追加することなく管理されます。
コストを重視するアプリケーションでは、使いやすく無償のツールが求められます。こうした理由により、インフィニオンは本日、イ ンフィニオンのマイクロコントローラ用開発ツールのプラットフォームである、DAVE™ Benchを発表しました。「XC800」ファミリ向けの初のバージョンは、EclipseベースのIDE、D AVEへの接続、SDCC Cコンパイラ、HiTOPレベル1のデバッガ、フラッシュローダ、UARTターミナルU-SPY(データ可視化を含む)で構成されます。
さらに、インフィニオンのツール・パートナーであるKeilは、C51コンパイラの最新版を提供しています。ARM Germany GmbHのラインハルト・カイル(Reinhard Keil)氏 (MCUツール担当ディレクター)は、次のように述べています。「インフィニオンの『XC800』シリーズは、産業、車載などの組み込みアプリケーション向けに効率的な機能を提供します。インフィニオンの『 XC82x』シリーズと『XC83x』シリーズによって、コスト重視の組み込みアプリケーションを対象とするデバイスの幅が広がります。一方、性能とコード密度を向上させるため、当社は、Keil C51コンパイラの機能を強化させています」
供給状況と価格
「XC82x」シリーズと「XC83x」シリーズのポートフォリオは、2KB~8KBのプログラマブルフラッシュ、16ピン~28ピンのパッケージで構成され、最大125℃の温度耐性を誇ります。車 載アプリケーション向けのACQ100要件に対応する専用製品も、ポートフォリオの一環として提供されます。推奨小売価格は、10万個受注時の単価で0.39ユーロ(0.55ドル)~0.72ユーロ( 1.01ドル)です。「XC82x」シリーズのエンジニアリング・サンプルは提供を開始しており、「XC83X」シリーズのサンプルは、2010年4月に提供開始されます。
インフィニオンのマイクロコントローラ製品についての詳細は、 www.infineon.com/microcontrollersをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2009会計年度(9月決算)の売上高は30.3億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万5,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFATV201003.038
Press Photos
-
Infineon expanded its cost-effective and scalable XC800 microcontroller (MCU) portfolio with two powerful new device series: With the XC82x and XC83x series of 8-bit microcontrollers Infineon combines the market standard 8-bit 8051 CPU and peripherals optimized to enable high energy savings at very low implementation costs.PR_Photo_XC82x_XC83x_A
JPG | 637 kb | 2126 x 1535 px
-
Infineon expanded its cost-effective and scalable XC800 microcontroller (MCU) portfolio with two powerful new device series: With the XC82x and XC83x series of 8-bit microcontrollers Infineon combines the market standard 8-bit 8051 CPU and peripherals optimized to enable high energy savings at very low implementation costs.PR_Photo_XC82x_XC83x_B
JPG | 432 kb | 2126 x 1535 px
-
Juergen Hoika, Marketing Director, Microcontrollers at Infineon Technologies AGhoika_juergen
JPG | 337 kb | 1134 x 1701 px