インフィニオン、高効率の電力変換設計を推進 中耐圧MOSFETによる「CanPAK™」製品ファミリが完成
ノイビーベルク(ドイツ)/テキサス州フォートワース(米国)
独インフィニオンテクノロジーズは、「APEC 2011」(Applied Power Electronics Conference & Exposition 2011)にて、中 耐圧パワーMOSFET「OptiMOS™」のCanPAK™ 1)パッケージ版の提供を開始したと発表しました。これらの製品は、DC-DCコンバータ、太陽電池マイクロインバータ、太陽光発電システムの最大電力点追従(MPPT)装置、低 電圧ドライバ、サーバの同期整流など、幅広い産業アプリケーションに使用可能です。インフィニオンのCanPAK™ポートフォリオに60V~150VのMOSFETが加わったことで、パ ワーシステムのエンジニアは、設計を最適化して、優れた電力密度と電力効率、卓越した熱挙動を実現しつつ、必要な基板面積を最小限に抑えることが可能です。こうした最適化により、サーバから再生可能エネルギー・シ ステムまで、幅広いアプリケーションにおいて、コストの削減と超寿命化を推し進めることができます。
標準的なディスクリート・パッケージと比べ、金属「缶」(=Can)構造の「CanPAK™」は、両面冷却が可能であると同時に、パッケージの寄生インダクタンスがほとんど発生しないため、最 高の効率性が得られ、システムを小型化できます。パッケージ上面の熱抵抗は極めて低く(1.5k/W=ケルビン/ワット、従来型DPAKは55K/W)、太陽エネルギー施設なら電力変換システム内の空気対流、デ ータセンター向けサーバでは一般的なファンによる気流により、デバイスを効率的に冷却することができます。
CanPAK™の優位性を補完するものとして、各耐圧で業界最小のRDS(on)とQgを実現する「OptiMOS™」MOSFETの高い性能があります。ゲート電荷(Qg)が低いことから、通 信アプリケーション向けの絶縁型DC-DCコンバータや、太陽電池マイクロインバータ、太陽光発電システムのMPP追従装置など、高速スイッチング・アプリケーションでは、ス イッチング損失を最小限に抑えることができます。インフィニオンのCanPAK™製品は業界最高のRDS(on)を実現しており、モータ制御などの大電流アプリケーションでは、パ ワー損失を最小限に抑えることができます。このほか、スイッチング電源(SMPS)の同期整流など、産業用アプリケーションにも最適です。
入手状況と価格
本製品は現在、エンジニアリング・サンプルの提供を行っており、量産開始は2011年4月を予定しています。CanPAK™パッケージ版「OptiMOS™」の60V品~150V品は、2 .8~28mOhmのRDS(on)クラスで提供されます。少量(10000個単位)での価格は、0.40ドルからとなっています。
インフィニオンのCanPAK™製品についての詳細は、下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/canpak
1) CanPAK™は、インターナショナル・レクティファイアー社のライセンス供与によるDirectFET™技術を使用します。DirectFET™は、インターナショナル・レ クティファイアー社の登録商標です。すべての電圧クラスで業界最小のオンステート抵抗。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,650人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFIMM201103.028
Press Photos
-
Infineon Drives High-Efficiency Power Conversion Designs: Medium Voltage MOSFETs Complete CanPAK™ Product FamilyCanPAK_Family
JPG | 947 kb | 2362 x 1350 px