インフィニオンの新型高出力LEDドライバIC、高い柔軟性と性能により、高エネルギー効率のソリッドステート照明で幅広い設計に対応

2011/09/21 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、一般照明用高出力LED向けスイッチモードLEDドライバのファミリを拡大しました。新型ドライバは、LEDの長寿命化に寄与する熱保護機能と、3 50mA~数アンペアの柔軟な出力電流範囲を兼備しており、高効率の屋内・屋外照明を設計可能なコスト効果の高いソリューションとなっています。

新登場の「ILD」シリーズは、出力段を集積したICドライバのほか、MR16ハロゲンランプ、家庭用・商用照明、建築用照明、街灯など、多 岐にわたる一般照明アプリケーションで最大98%のドライバ効率を実現する外部MOSFETで構成されます。インフィニオンの「ILD」ファミリは、高い出力電流範囲に加え、アナログ調光とパルス幅変調(PWM) 調光の2種類の調光方法に対応しており、顧客は高い柔軟性を享受できます。広範な過電流保護機能に加えて、「ILD」ドライバは、L EDとLEDドライバICを過度の熱応力から保護できるよう特別設計された過温度保護機能を採用しており、LEDランプとLED固定具の動作寿命を最大限に延長できます。

インフィニオンのハーケン・ヨマザー(Hakan Yilmazer)(一般照明用DC-DC LEDドライバ部門責任者)は、次のように述べています。「新登場の『ILD』により、イ ンフィニオンは、コスト効果に優れた設計と最適なパフォーマンスを実現し、LEDアプリケーションのすべての出力範囲(低、中、高、超高)に対応することができます。L ED技術が照明の分野で推し進めている革命は、エレクトロニクスによってエネルギー効率を高めるというインフィニオンのビジョンとも合致します」

Strategies Unlimitedの調査チームは、2011年の照明向けLEDドライバICの全世界の販売個数を2億2,700万個と推定しています。市場の専門家によると、L EDドライバICの世界市場規模は、2011年の1億1,470万米ドルから、2015年には5億8,540万米ドルに拡大すると予想されます。これによるCAGR(年平均成長率)は、50%以上となります。

「ILD」シリーズのデバイスは、LED特有の電流やアプリケーション向けに設計されているため、高いコスト効果を実現可能です。その一例となる「ILD2035」は、1W LEDを採用したMR16ランプ用に設計されています。もう1つの好例となる「ILD4001」では、単体のLEDコントローラに各種機能と保護機能が内蔵されており、外 部MOSFETは出力段として使用されます。「ILD4001」、「ILD4035」、「ILD2035」の3つのデバイスは、超小型フォームファクタのSC-74パッケージで提供され、また「ILD4120」は 、DSO-8エクスポーズド・パッド・パッケージで提供されます。

「ILD」ファミリは、4.5V~42V(「ILD4001」)、4.5V~40V(「ILD4035」、「ILD4120」)の広範な入力電圧に対応しており、その柔軟性によって、標 準的な電源の大半で使用することが可能です。調光機能は、マイクロコントローラ制御のPWMを使用して実装することも、その代わりとしてアナログ制御電圧を使用することも可能です。

同社のLEDドライバの全製品と同様、インフィニオンでは、デモボード、アプリケーションノート、オンライン設計ツールなどの広範な設計サポートを提供しており、部品の選択、リ ファレンスデザインの作成、検証、部品表の作成に使用可能です。

供給状況と価格
「ILD」シリーズの全デバイスは、サンプルおよびデモボード・スターターキットとして出荷中であり、量産出荷も開始しました。価格の一例は、「ILD4035」デバイス(350mA出力、S C-74パッケージ)が0.60ドル(1万個受注時の単価)となっています。

インフィニオンの新型LEDドライバICについての詳細は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/lowcostleddrivers

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,650人 1でした。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。


インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com

 

1本数値には、インテルコーポレーションに売却された携帯電話事業(ワイヤレス・ソリューション事業部)の従業員約3,500名が含まれています。 

 


Information Number

INFIMM201109.062

Press Photos

  • Infineon’s New High-Power LED Driver ICs Provide Flexibility and Performance for Broad Range of Energy Efficient Solid State Lighting Designs
    Infineon’s New High-Power LED Driver ICs Provide Flexibility and Performance for Broad Range of Energy Efficient Solid State Lighting Designs
    Switch_Mode_LED_Driver_Application

    JPG | 2.64 mb | 2716 x 1810 px