インフィニオン、制限電圧がきわめて低く、ポータブル電子機器の信頼性を高めるTVSダイオードの新シリーズを発表
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は1月18日、TVS ダイオード(過度電圧サプレッサ、Transient Voltage Suppression)の新シリーズを発表いたしました。本シリーズは、スマートフォン、タブレット、電子書籍、そ の他ポータブルコンピュータなどのコンシューマ製品に深刻で破局的もしくは潜在的な障害をもたらす静電放電現象に対するシステム強度を飛躍的に高めます。
シリコン製のこれらのデバイスは、ヘッドホンジャックや、キーパッド、タッチディスプレイなどの外部コネクタに接する内部電子回路の保護のために特別に設計されています。 外部コネクタは外部環境に直接さらされているため、日常的に使用する中で静電放電(ESD)の進入口となることがあります。
インフィニオンの新製品、ESD5V3L1Bダイオードは、外部インターフェースに近接して実装されるデバイスで、ESD事象に対応する低抵抗パスとなり、下流のIC(集積回路)に 危険な過剰エネルギーが流れないように分路するものです。各TVSダイオードはいずれも双方向性を備え、いずれも ±5.3V以内の作動電圧がかかる単線の保護に適しています。 特に音声コーデック(符号復号器、 enCOder/DECoder)およびキーパッドやキーボード、便利機能ボタン、タッチスクリーンなどのヒューマンインターフェイスデバイスの保護に適しています。
インフィニオンのESD5V3L1B TVSダイオードは、以下のように電子回路におけるESD保護の重要なパラメータで、業界をリードする性能を誇ります。
- 超低制限電圧と、わずか0.22Ωの超低動的抵抗によりもたらされる、ESDの重大度レベル全てにおける効率的な保護性能。 同じ製品カテゴリーの他社製品に較べて2倍以上の効果があります。
- IEC61000-4-2業界の基準(8,000V)を超え、少なくとも±20,000Vの接触放電を吸収できる優れたESD吸収能力。
- 電池式機器への応用に理想な低リーク電流
半導体の形状が縮小し続ける中、スペースが貴重となる極小サイズやスリムなアプリケーションにとって、インフィニオンのTVS ダイオードは格別な価値を持ちます。 世界最小のTVS ダイオードのパイオニアであるインフィニオンは、この度、パッケージがわずか0.62 x 0.32 x 0.31 mm (TSSLP-2-1、EIA0201 の寸法と同等)と1.0 x 0.6 x 0.39 mm (TSLP-2、EIA0402 の寸法と同等)の2つの製品を産み出しました。 パッケージの高さを抑えたこれらTVS ダイオードは、最新のスマートフォンやタブレット、電 子書籍などのデバイスへの搭載に求められる極めて厳しい厚さ制限をクリアできます。
ESD 保護の設計サポート
インフィニオンは、ESD システムの強度向上および保護設計の迅速化のため、TVS ダイオード用 simulation modelsの総合ライブラリを提供するとともに、適切な保護デバイスの選択をお手伝いする専門家コンサルタントとしてサポートを行っています。
供給状況
ESD5V3L1B は、大量生産品として供給されます。 TSSLP-2 および TSLP-2のパッケージは、いずれもRoHsおよびハロゲンフリーの指令に完全に準拠しています。
インフィニオンのTVS (過度電圧サプレッサ、Transient Voltage Suppressor)ダイオードについての詳細は、 www.infineon.com/tvsdiodes をご参照ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2011会計年度(9月決算)の 売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201201.016
Press Photos
-
New Infineon TVS Diodes with Extremely Low Clamping Voltages Help Improve Reliability of Portable ElectronicsTVS_Diodes_ESD5V3L1B
JPG | 1.48 mb | 2126 x 1535 px