インフィニオンのMIPI BIF規格のインターフェイスを採用した新型「ORIGA™2」認証チップ、偽造部品からモバイル機器ユーザを保護

2012/02/27 | マーケットニュース

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は2月27日、「ORIGA™」認証ソリューション・ファミリに新製品「ORIGA™2」を追加しました。新 登場の「ORIGA™2」チップは、MIPI Allianceの策定したMIPI BIF規格に対応する通信インターフェイスを搭載しています。MIPI BIF(Battery Interface)は、モ バイル機器とバッテリーパックの通信を対象とする、初の標準化されたシングルワイヤ・インターフェイスです。標準化されたインターフェイスを搭載することによって、バッテリーに関する重要なパラメータ(温度など) の監視、報告、またはバッテリーの認証を一貫して行うインテリジェントなバッテリーの開発が容易になります。インテリジェントなバッテリーの開発は、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器ユーザを、危 険性の高い偽造バッテリーからより強く保護することにつながります。例えば、モバイル機器では、「ORIGA™2」チップがバッテリーを正規品であると承認した場合のみ、高 速充電などの先進機能に対応した動作を行わせることができます。

インフィニオンの「ORIGA™2」チップは、プリンタのインクカートリッジ、各種交換部品、医療用ディスポーザブル製品、ネットワーク機器、イヤフォン、スピーカ、ドッキング・ステーション、充 電器などの各種アクセサリーにも使用可能です。鍵長の増加などのさまざまな特長を備え、「ORIGA™2」のセキュリティはこれまで以上に高められています。さらに、「ORIGA™ Digital Certificate」機能によって、チップ毎に個別のユニーク鍵を持たせることが可能になりました。「ORIGA™2」チップは、「ORIGA™1」で導入済みの楕円曲線暗号(ECC)を 採用した非対称認証方式を用いて認証を行います。ECC認証は、ホスト側(携帯電話など)の公開鍵とバッテリー側の秘密鍵という2種類の鍵を活用するもので、秘密鍵は「ORIGA™」チップで保護されています。こ れによって、ホスト側では従来の対称方式に比べて簡易に公開鍵をソフトウェアに実装できるようになり、より高いセキュリティーレベルの実現と、システムコスト削減が可能になります。

インフィニオンのサンドロ・セラート(Sandro Cerato)(パワーマネジメント&マルチマーケット事業部バイスプレジデント)は、次のように述べています。「 スマートフォンの設計者や開発者だけでなく、バッテリーやアクセサリーを使用するその他すべてのOEMにとって、インフィニオンの『ORIGA™2』ソリューションは、偽 造製品の防止と温度監視に大きなメリットをもたらします。新規格のMIPI BIFは、モバイル機器の偽造品からユーザをより強力に保護します」

「ORIGA™」の偽造検出機能を活用することで、バッテリーや電子機器のメーカーは、非正規部品による機器の障害や損傷を防止することができます。ノートPCや携帯電話などの機器のユーザは、未 試験・未承認のアクセサリーやバッテリーが引き起こす可能性のある事故や障害から身を守ることができます。

インフィニオンの「ORIGA™2」チップ(製品名「SLE95200」)の温度範囲は-25°C~+85°C、動作電圧範囲は2.5V~4.8Vです。超小型のチップスケール・パ ッケージとQFNパッケージにより、2012年秋の提供開始予定です。

インフィニオンの「ORIGA™」ソリューションに関する詳細は、 www.infineon.com/ORIGA をご覧ください。

MIPI AllianceおよびMIPI BIFに関する詳細は、 www.mipi.org をご覧ください。MIPI BIFに関する最新のプレスリリースは、 www.mipi.org/news-events/pressreleases をご覧ください。を を を を を を を を を を

インフィニオンの「ORIGA™2」は、バルセロナ(スペイン)で開催中のMobile World Congress 2012にて、MIPIの展示の一部として紹介されます(会期:2 月27日~3月1日、展示場所:ホール7、スタンド7H11)。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201202.027

Press Photos

  • Infineon’s New ORIGA™2 Authentication Chip with MIPI BIF Standard Interface Protects Mobile Device Users Better Against Counterfeit Components
    Infineon’s New ORIGA™2 Authentication Chip with MIPI BIF Standard Interface Protects Mobile Device Users Better Against Counterfeit Components
    ORIGA_2

    JPG | 1.36 mb | 2126 x 1535 px