インフィニオン、650VダイオードのRapid 1、Rapid 2ファミリーを発表、高電圧超高速シリコンダイオード市場に参入

2013/03/14 | マーケットニュース

2013年3月14日、ノイビーベルク(ドイツ)/ロングビーチ(米国カリフォルニア州)

独インフィニオン テクノロジーズは本日、APEC 2013(Applied Power Electronics Conference & Exposition 2013)において、 高効率・高速リカバリーの650Vシリコンダイオード「Rapid 1ファミリー」と「Rapid 2ファミリー」を発表しました。Rapidファミリーのダイオードは、低 損失の垂直構造に対応したインフィニオンの極薄ウェハ製造ノウハウを独自のセル デザインと組み合わせることで、抜群の高性能を実現しました。

今回発表されたRapidファミリーのダイオードは、シリコンカーバイド(SiC)ダイオードとエミッタ制御型ダイオードの間の隙間を埋めることで、イ ンフィニオンの従来の600V/650V高電力ダイオード製品群を補完し、超高速パワー シリコンダイオード市場のニーズに対応します。この新デバイスは、ス イッチング周波数18kHz~100kHzの高効率アプリケーション向けであり、最高クラスの効率と低電磁雑音(EMI)、超高速の逆回復時間、優れたシステム信頼性を極めて魅力的な価格性能比で提供します。

インフィニオン テクノロジーズのIGBTパワー ディスクリート担当マーケティング ディレクター、ローランド スティール(Roland Stele)は、次のように述べています。「 今回発表したRapidファミリーの超高速ダイオードは、傑出した効率と、定評あるインフィニオンの品質にもとづく信頼性、コストと性能の理想的なバランスを提供します。当社のCoolMOS™ MOSFETやTRENCHSTOP™ 5 IGBTとの協調的な動作に最適化されたRapidファミリーのダイオードにより、インフィニオンはお客様へのフル システム ソリューション提供に向けてさらに一歩前進したことになります」

VF を最適化したRapid 1ファミリー

 
インフィニオンのRapid 1ファミリーは、順方向電圧(VF)が1.35Vで温度安定性があり、導通損失が最小限に抑えられます。また、ソフトリカバリー特性を備えており、E MI放射が最小限に抑えられます。エアコンや洗濯機などの標準的な家電製品に一般的に使用される力率改善(PFC)トポロジーや、1 8kHz~40kHzでスイッチングする太陽光発電インバータのブースト段に最適です。

Qrrとtrr を最適化したRapid 2ファミリー

 
Rapid 2ファミリーのダイオードは、40kHz~100kHzでスイッチングするアプリケーション向けに設計されています。逆回復電荷(Qrr)が少なく、逆回復時間(trr)が短いことから、 パワー スイッチのターンオン損失に起因する逆導通作用が最小限に抑えられ、そのため、効率は最大限に高まります。Rapid 2は、サーバや通信用整流器、テレビやノートPC用電源アダプタ、溶 接機などのPFCステージ向けです。これらの用途でRapid 2ダイオードは、インフィニオンのCoolMOSTM MOSFETや、TRENCHSTOPTM 5などの高速IGBT( 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)との抜群の相性を示します。

供給状況

 
現在、エンジニアリング サンプルを提供しています。Rapid 1およびRapid 2ファミリーの評価用サンプルは、2013年4月から提供開始の予定です。量 産開始は2013年5月に予定されています。Rapidファミリーのダイオードについての詳細は、 www.infineon.com/rapiddiodesをご参照ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 012会計年度(9 月決算)の売上高は39億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol: IFX)、米 国では店頭取引市場のOTCQX (ticker symbol: IFNNY)に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201303.031

Press Photos

  • The Rapid diode families deliver highest efficiency, low electromagnetic interference (EMI), ultrafast reverse recovery time and increased system reliability at a very attractive price-performance ratio.
    The Rapid diode families deliver highest efficiency, low electromagnetic interference (EMI), ultrafast reverse recovery time and increased system reliability at a very attractive price-performance ratio.
    Rapid-1-2-Diode

    JPG | 332 kb | 2126 x 1535 px