ディスクリート製品の強化:インフィニオン、最大120Aの定格電流に 対応する新型「TO-247PLUS」パッケージを提供開始

2014/11/24 | マーケットニュース

2014年11月24日、ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、「TO-247PLUS」パッケージの提供開始により、高出力アプリケーション向けディスクリートIGBTポートフォリオを拡張することを発表しました。新型パッケージでは、JEDEC規格準拠の「TO-247-3」と同一のフットプリントとピンアウトにて、IGBTと同等の電流定格のダイオードを同梱した最大120AのIGBTを提供します。 「TO-247PLUS」は、無停電電源装置(UPS)、溶接、太陽光発電、産業用駆動装置などの産業用アプリケーションに加えて、パワートレイン インバーター等の車載用アプリケーションでも使用可能で、既存の設計をより高出力向けにアップグレードすることや、アプリケーションの熱的条件を向上させて、システムの信頼性と製品寿命を向上させることが可能です。「TO-247PLUS」の高電流機能により、並列接続のデバイスの数を削減できることから、よりコンパクトな製品設計が可能です。

新型パッケージは、ヒートシンクへのクリップによる取り付け用に設計されています。こうした取り付け技術により、激しい振動や機械的衝撃が発生する際も、パッケージ全体を通じて均一した圧力分布が保証されるほか、熱伝導性と機械的安定性が向上します。

「TO-247PLUS」パッケージには取り付け用ネジ穴がないため、標準的な「TO-247」との比較では、約70%広い面積のチップを搭載可能です。さらに、放熱部の面積が26%大型化しているため、熱抵抗Rth(jh)は、標準的な「TO-247」との比較で最大20%抑えられます。「TO-247PLUS」パッケージのボディには、特殊な「プラスチックトラウザー」が採用されており、「TO-247-3」に比べて沿面距離が4.25mm~2mm長くなります。「TO-247PLUS」では、特殊なプラスチック製ボディコンパウンドを採用することで、クリップ圧への耐性が向上しているほか、最新のボンド配線方式により、DCコレクタ電流は80Aから160Aに上昇し、IGBTの信頼性と製品寿命の向上に寄与しています。

供給状況と詳細情報
新型「TO-247PLUS」パッケージによるディスクリート「TRENCHSTOP IGBT」の100A品と120A品は、サンプル出荷を開始しました。量産出荷は、2015年第1四半期の開始予定です。新型「TO-247PLUS」IGBTについての詳細は、www.infineon/TO-247PLUSをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、   エネルギー効率、   モビリティ、   セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。  

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。  
本社サイト:   http://www.infineon.com  
日本法人サイト:   http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFIPC201411-011j

Press Photos

  • Infineon's new TO-247PLUS package enables up to 120A IGBT co-packed with a full rated diode in the same footprint and pin-out as JEDEC standard TO-247-3.
    Infineon's new TO-247PLUS package enables up to 120A IGBT co-packed with a full rated diode in the same footprint and pin-out as JEDEC standard TO-247-3.
    TRENCHSTOP™ TO-247PLUS Package

    JPG | 604 kb | 1506 x 1863 px

  • Infineon's new TO-247PLUS package enables up to 120A IGBT co-packed with a full rated diode in the same footprint and pin-out as JEDEC standard TO-247-3.
    Infineon's new TO-247PLUS package enables up to 120A IGBT co-packed with a full rated diode in the same footprint and pin-out as JEDEC standard TO-247-3.
    TRENCHSTOP™ TO-247PLUS Package

    JPG | 993 kb | 2480 x 1863 px