インフィニオン、4Gスマートフォン/タブレット製品のアンテナの効率性を最適化する、業界最小のアンテナチューニングICを発表
2014年6月11日、ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、RFフロントエンド向けの効率的なチップソリューションの製品群を拡大し、アンテナチューニングICのシリーズを導入しました。これは、ア ンテナアパーチャチューニングスイッチの最新ファミリーであり、4Gスマートフォン/タブレットのエンドユーザ体験を向上するのに欠かせない製品です。これらの製品は、アンテナの特性を抜本的に最適化することで、 関連するLTE帯で、最高のデータ転送速度による動作を実現します。この「BGSA1xGN10 IC」は、市場最小のパッケージで提供されるため、スマートフォンなど、最新世代のポータブル機器による、ス ペースの限られたアプリケーションには必要不可欠です。さらに、電流消費をこれまで以上に抑えることで、こうしたデバイスの待機時間と動作時間を拡大します。
このアンテナチューニングICは、インフィニオンのRF CMOSスイッチ技術をベースとしており、スマートフォンのアンテナ開発に際し、省スペース化と対応周波数の広帯域化が可能となります。画 期的な機能により、単一アンテナのインピーダンスを広帯域に整合させることで、トランスミッタ側のパワーストレスが軽減され、レシーバ側の感度が向上します。ア ンテナ側のインピーダンスミスマッチがある状況にも耐えられるよう、本製品は、高耐久性、低寄生容量、最高の直線性を実現できる設計となっています。最新のアンテナチューニングICは、関連するLTE帯で、ア ンテナの効率性を最適化するのに欠かせません。アンテナの効率化は、信号品質の向上と最高のデータ転送速度に直接結びつきます。すべてのデバイスには、スムーズなアンテナ制御とシステム統合を実現する、汎 用GPIOインターフェイスが採用されています。
インフィニオンのフィリップシールシュテット(Philipp Schierstaedt)(RF&保護デバイス担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、次のように述べています。「 アンテナチューニングソリューションの新ファミリーを導入することで、インフィニオンは、スマートフォンアプリケーション向けのRFフロントエンドで、自社の足跡と製品ポートフォリオを拡大しています。当 社の提供するLNA、ESD保護用デバイス、アンテナスイッチとの組み合わせにより、最新のアンテナチューニングソリューションを使用するお客様は、受信品質、バッテリー寿命、信頼性でメリットを実現し、エ ンドユーザ体験の高いスマートフォンや、その他の関連製品を開発できます。
新型アンテナアパーチャチューニングソリューションには、インフィニオンの130nm RF CMOSプロセスが使用されます。本プロセスは、すでにRFフロントエンドスイッチで導入済みで、量 産スケールのメリットを実現しており、今回も変わらない高性能を発揮します。
アンテナアパーチャチューニングスイッチの新ファミリーは、以下のスイッチ構成で提供されます。
BGSA12GN10 SPDT
BGSA13GN10 SP3T
BGSA14GN10 SP4T.
すべての製品は、寸法わずか1.5mm×1.1mmのROHS準拠のプラスチックパッケージで出荷されます。これは、市販の最先端のCSPタイプのデバイスとの比較で、60%の小型化を実現しています。ス マートフォンには、さまざまな機能や複数のLTE帯が詰め込まれるだけでなく、アンテナとPCBの面積は依然、非常に限られているため、製品の小型化は極めて重要な問題といえます。
供給状況
インフィニオンでは、他のRF製品で使用されているものと同じ、コスト効果の高い量産ラインで、最新のアンテナチューニングICを生産しています。すべての部品は、テ ープ&リールプロセスに移る前に、最終的な100%電気試験に準拠しており、標準的なSMDマウント技術の適用に伴う、ボールクラックの発生はありません。エ ンジニアリングサンプルの出荷はすでに開始しており、量産出荷は2014年7月を予定しています。インフィニオンのアンテナチューニングICについての詳細は、 www.infineon.com/rfswitches をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。 2013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFPMM201406.044
Press Photos
-
The antenna tuning ICs of Infineon optimize antenna efficiency in 4G smartphone and tablet products. They are provided in the smallest packages available on the market today.Antenna-Tuning-IC-in-TSNP-10-package
JPG | 192 kb | 2126 x 1123 px