インフィニオン、世界で初めて300mm薄型ウェハ技術による次世代車載用パワーMOSFETの量産を開始

2015/05/19 | マーケットニュース

2015年5月19日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG、FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、300mm薄型ウェハを使用して車載用パワーMOSFETを製造する世界初の半導体メーカーとなりました。最初の製品はCO 2削減アプリケーション向けに最適化された OptiMOS™ 5ファミリー40V品で、オーストリアのフィラッハにあるインフィニオンの工場で製造します。

インフィニオン テクノロジーズAGのヨッヘン ハネベック(Jochen Hane-beck) (オートモーティブ事業部プレジデント)は、次のように述べています。「300mm薄型ウェハ技術を採用した車載用パワーMOSFETによって、インフィニオンは技術と市場におけるリーダーシップを強化します。そして、インフィニオンは高性能の車載用パワーMOSFETを競争優位性のある価格で確実に量産供給します。自動車分野のお客様にとっては安定供給に加えて、300mm生産ラインの長期的な生産性ロードマップによるメリットが生まれます。」

インフィニオンの最先端の300mm薄型ウェハ技術は、次世代の車載用パワーMOSFET製品ファミリーの性能向上を支える重要な基盤となります。薄型ウェハ技術は電力損失を最小限に抑えるとともに、高いシステム効率と電力密度につながるコンパクトなMOSFET設計を可能にします。ウェハ厚が60μm(0.06mm)まで薄型化されたことで、300mm薄型ウェハ技術を採用したOptiMOS 5シリーズのパワー半導体は世界屈指の薄さとなりました。比較のために記しますと、標準的な便箋一枚の厚さは約110μm(0.11mm)です。

300mmウェハは標準的な200mmウェハと比べてウェハ径が50%大きいため、ウェハ1枚につき2.5倍の数のチップを生産できます。

高性能の車載パワーMOSFET「OptiMOS 5シリーズ40V品」
インフィニオンは薄型ウェハを使ったOptiMOS 5製品群の第一弾として、S308パッケージ(TSDSON-8)を採用し、実装面積がわずか3.3×3.3mmと小さい40V品を投入しました。
旧世代のOptiMOSと比較してOptiMOS 5シリーズ40V品は、オン抵抗R DS(on)が40%小さく、電力損失がさらに低減します。また、性能指数R DS(on)×Q gが35%低く、スイッチング挙動がさらに向上します。そのため、OptiMOS 5シリーズ40V品は、パワーウインドウやドアコントロール、サンルーフ、燃料ポンプなどの幅広い車載用BLDCおよびHブリッジ駆動アプリケーションのほか、バルブコントロールや高速スイッチングDC/DCコンバータに高い電力密度とエネルギー効率をもたらします。

供給状況
OptiMOS 5シリーズ40V品はS308パッケージ(TSDSON-8)で供給されており、R DS(on)は2.8mΩ~8.4mΩまでの製品群です。S3O8採用OptiMOS 5シリーズ40V品は現在、量産出荷中です。

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
 
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFATV201505-059

Press Photos

  • Jochen Hanebeck, President of the Automotive Division at Infineon Technologies AG
    Jochen Hanebeck, President of the Automotive Division at Infineon Technologies AG
    Hanebeck_Jochen

    JPG | 323 kb | 823 x 1140 px