インフィニオン、トラステッド コンピューティングで業界をリード:コモンクライテリア認定を取得した初のSPIバス搭載セキュリティコントローラとして、新型「OPTIGA™ TPM」を「RSA Conference」で紹介
2015年4月23日、ミュンヘン(ドイツ)/サンフランシスコ(米国)
独インフィニオンテクノロジーズは、SPI(Serial Peripheral Interface)を搭載した新型「OPTIGA™ TPM」(トラステッド プラットフォーム モジュール)が、コモンクライテリア認定EAL4+を取得したことを発表しました。今回の認定は、「RSA Conference」(於:米国カリフォルニア州サンフランシスコ)の会場で、独BSI(ドイツ連邦情報技術安全局)により授与が行われました。認定の結果、システムメーカーやユーザーにとっては、国際的に評価された独立系試験に基づく、信頼性の高いソリューションを判別 選択できるようになります。
「OPTIGA™ TPM」ファミリーは、産業用、組み込み用、モバイル、タブレットのほか、従来型のコンピューティング環境を通じ、各種システム アプリケーションでハードウェアベースのセキュリティ機能を実現します。新たに認定を取得した、SPIバス搭載「OPTIGA™ TPM 1.2」は、将来的な市場の要件にも対応できるよう開発された、初の次世代TPMです。このチップは、インフィニオンのセキュリティ暗号化コントローラと「SOLID FLASH™」組み込みメモリをベースとしています。SPIバスは市場で幅広く導入されており、PC分野で最適な選択肢です。しかし、産業用コンピューティング システムや組み込みシステムなどでは、IoTゲートウェイ、ルーター、さらには監視カメラなどで、ネットワーク化が進んでおり、これらのより広範な分野でも、TPMの使用をサポートできます。これらのアプリケーションは、高性能に最適化されたインターフェイスなどにより、メリットが得られると期待されます。
トラステッド プラットフォーム モジュール(TPM)は、トラステッド コンピューティング グループ(TCG)が策定したものです。TCGでは、複数のエンドアプリケーションで安全なコンピューティング環境を実現するためのオープン規格を提供しています。TPMの市場リーダーであるインフィニオンは、TPM 2.0を開発した初の企業であり、SPIバス搭載デバイスの認定取得により、現在もそのリードを拡大しています。
詳細については、 www.infineon.com/tpmをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCCS201504-048
Press Photos
-
Infineon Leads Industry with Trusted Computing: New OPTIGA™ TPM Security Controller with SPI Bus is First to Receive Common Criteria Certificate at the RSA ConferenceOPTIGA-TPM-SLB9670-1.2
PNG | 712 kb | 1500 x 1025 px
-
Infineon Leads Industry with Trusted Computing: New OPTIGA™ TPM Security Controller with SPI Bus is First to Receive Common Criteria Certificate at the RSA ConferenceTrusted-Computing
PNG | 1.13 mb | 1500 x 1001 px