インフィニオン、業界で初めて保護機能を搭載した新しい大電力の光トリガーサイリスタを発売
2015年5月19日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオン テクノロジーズ バイポーラは、信頼性の向上、システムコストの削減、および超大電力用途の設計の単純化が可能な光トリガーサイリスタのバイポーラ半導体ファミリーを拡張しました。インフィニオンの新しい6インチ(1インチは2.54cm)サイリスタは、信頼性の高い光トリガーを内蔵しているので、電気的なトリガー回路を外付けする必要がありません。さらに、過電圧保護、dv / dt保護、およびリカバリー期間中の順方向電圧の過渡現象に対する保護などの安全機能を搭載しているので、部品点数を削減でき、設計の複雑さを軽減できます。
サイリスタは、オン状態の損失とブロッキング能力に関して、IGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)ベースの電圧源コンバータ(VSC)よりも優れた特性を実現できるので、超大電流、超大電圧を制御するための選択肢となる技術です。初めて、順方向回復保護(FRP)機能を搭載して高度に統合化した光トリガーサイリスタの製品化は、設計マージンを最小限に抑え、信頼性を向上し、部品コストの削減に貢献するシステムソリューションを提供するというインフィニオンの戦略に沿ったものです。
高圧直流送電を実現するための理想的な光トリガーサイリスタ(LTT)も、異なる周波数の大規模送電網システムの相互接続が要求される設計にも適しています。6インチのLTTは、9.5 kVのリバースブロッキング電圧能力を備え、最大6.250 Aの直流定常電流用に設計されています。デバイスが対処できる最大サージ電流は、140 kA以上です。これらの大電圧、大電流、高サージの定格によって、このデバイスを使って、さまざまな異なるアプリケーションに対応することができます。インフィニオンは、ブロッキング電圧を8.5 kVから9.5 kVに高めた4インチ、および5インチのLTTサイリスタを製品化することによって、選択肢と設計の柔軟性を一段と高めることも計画しています。
供給状況
6インチのサイリスタの量産開始は、2016年初めの予定です、詳細は、 www.infineon.com/thyristorsをご覧ください。
インフィニオン、PCIM2015に出展へ
インフィニオンは、2015年5月19日~21日にドイツのニュルンベルクで開催された展示会PCIMで、6インチのサイリスタに加えて、この他の革新的なシステム指向のソリューションを展示しました。この展示会の詳細は、 www.infineon.com/PCIM をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFIPC201502-058
Press Photos
-
Infineon’s new 6-inch thyristor incorporates reliable optical triggering, eliminating the requirement for an external electrical trigger circuit.6-inch Light Triggerd Thyristor
JPG | 115 kb | 1005 x 575 px